Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Você sabe o que fazer com as sobras de material de construção? Pois saiba que o descarte correto é fundamental para evitar os impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos.
19 de junho de 2020
Você sabe o que fazer com as sobras de material de construção? Pois saiba que o descarte correto é fundamental para evitar os impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos.
Hoje, a sustentabilidade na construção civil é uma das maiores preocupações do setor, que já vem estabelecendo uma série de práticas para minimizar os danos na natureza. E uma delas é justamente a correta destinação dos resíduos das obras.
Portanto, se você quer saber mais sobre isso, confira as principais dicas e informações para fazer o descarte de sobras de material de construção corretamente!
Uma das principais legislações sobre o tema é a Resolução nº 307, de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Segundo a norma, os entulhos, ou sobras de material de construção, englobam os mais diversos tipos de resíduos, como aqueles originados em:
Na construção sustentável, é preciso levar em conta o tipo de material que será descartado, como tijolo, concreto, rochas, metais, madeiras, argamassa, vidros, fiação elétrica, entre outros. De acordo com a natureza do material, ele terá uma forma mais adequada de destinação.
Alguns podem ser reciclados, outros reutilizados e há ainda aqueles que devem ter um descarte específico por serem considerados perigosos ou nocivos à saúde.
Veja algumas das principais formas de destinação final para os resíduos de construção civil!
A reciclagem é uma das melhores formas de destinação para resíduos. A Resolução do Conama insere na Classe B os resíduos recicláveis, que são:
É importante mencionar que a madeira é um dos resíduos que mais predomina nas construções civis. Por isso, o mais recomendável é que ela seja conservada para ser reutilizada em outras obras. Contudo, caso não seja possível reaproveitá-la, é fundamental encaminhar as sobras para instituições de reciclagem.
Também vale destacar que, seguindo a tendência da arquitetura sustentável, usar a reciclagem como forma de criatividade e inovação é uma excelente opção para a destinação de sobras de material de construção.
Outra opção para as sobras de material de construção é fazer a reciclagem do entulho para reutilização na própria obra em construção. Para isso, você pode levar um equipamento portátil para o canteiro de obras, onde o entulho pode ser triturado e, depois, reutilizado em concretos não estruturais.
Outro exemplo é o agregado gerado pela reciclagem de telhas de barro e cerâmica, que pode ser reutilizado nos pisos das obras. Nesses casos, lembre-se de que é preciso analisar a qualidade do entulho, a fim de garantir que não tenha resíduos contaminantes ou perigosos.

Materiais como tintas, solventes e vernizes precisam ter uma destinação cuidadosa para não gerar contaminação e efluentes poluidores. Segundo a Resolução do Conama, esses produtos, assim como óleos e amianto, por exemplo, são considerados resíduos perigosos.
Portanto, uma boa opção em caso de sobras desses materiais é a doação para o aproveitamento em outras obras ou locais.
Caso a doação ou o reaproveitamento não seja uma opção viável, é possível também recorrer a empresas especializadas. Latas com filme de tinta, por exemplo, podem ser enviadas para uma área de transbordo e triagem (ATT).
Os restos de solventes, por sua vez, podem ser encaminhados a empresas especializadas para recuperação ou incineração de materiais.
Já as sobras de madeira, caso não sejam reutilizadas nem recicladas, podem ser levadas a centros de trituração. O pó desse material também pode ser destinado a fabricantes de módulos de MDF. Outra opção, ainda, é queimar os resíduos de madeira em fornos industriais.
No caso de pequenos geradores de resíduos, como moradores que realizam uma reforma ou pequenas obras, por exemplo, é possível contratar um serviço de transporte, como as caçambas.
Em algumas cidades há ainda a opção de um serviço gratuito chamado ecopontos. Trata-se de pontos de entrega de entulhos, em que o próprio gerador de resíduos deve fazer a separação dos materiais bem como a sua entrega no local.
—
Como você viu, existem várias formas de destinação para as sobras de material de construção. Não apenas na construção de grandes obras ou em projetos de arquitetura, a sustentabilidade é também um dever de todos.
Por isso, se você quer adotar uma decoração sustentável, não deixe de conferir nossas dicas sustentáveis e econômicas para decorar ambientes.