Família caminha por uma casa moderna ao entardecer, com iluminação interna acionada, sugerindo conforto e automação residencial.

A vida moderna é agitada, e a última coisa que você precisa é que sua casa seja fonte de mais estresse. Luzes acesas, janelas abertas na chuva, temperatura desconfortável… Você já se pegou questionando: “Não existe um jeito mais fácil de fazer isso?”  Muitas pessoas ainda enxergam uma casa conectada como um luxo complexo, focado apenas em comandos de voz supérfluos. […]

21 de janeiro de 2026


A vida moderna é agitada, e a última coisa que você precisa é que sua casa seja fonte de mais estresse. Luzes acesas, janelas abertas na chuva, temperatura desconfortável… Você já se pegou questionando: “Não existe um jeito mais fácil de fazer isso?” 

Muitas pessoas ainda enxergam uma casa conectada como um luxo complexo, focado apenas em comandos de voz supérfluos. Mas a verdade é que a automação residencial é, antes de tudo, uma ferramenta poderosa de conforto, bem-estar e solução de problemas como os citados acima. 

Descubra nesse conteúdo problemas reais que a automação resolve com um simples toque (ou até sem nenhum toque) e que pode ser a solução dos seus problemas!

1. Como resfriar ou aquecer a casa remotamente? 

Quarto com ar-condicionado na parede e feixe de ar; mão controla pelo celular, com ícones de Wi‑Fi indicando controle remoto.

Imagine chegar em casa depois de um dia quente e encontrar o ambiente fresco e agradável — ou sentir um quentinho aconchegante em um dia frio de inverno, sem precisar esperar o ar-condicionado fazer efeito. 

Com a automação, isso é possível. A sua casa conectada pode usar a geolocalização do seu smartphone para detectar onde você está e ajustar automaticamente a temperatura ideal. 

O resultado é um ambiente sempre confortável, oferecendo uma sensação de acolhimento desde o momento em que você cruza a porta. 

2. Como garantir iluminação e ventilação em uma residência? 

Quarto claro com grandes janelas e cortinas; smartphone no canto e ícones de Wi‑Fi indicando controle inteligente de ambiente.

Dias de sol são perfeitos para ventilar a casa e aproveitar a luz natural. Mas e se o clima muda subitamente e você está no escritório?  

Com uma casa conectada, este não é mais um problema. É possível programar cortinas e persianas motorizadas e janelas automatizadas para abrirem em um determinado horário do dia, maximizando a entrada de luz e o fluxo de ar. 

Além disso, para fechá-las remotamente um toque no aplicativo pode resolver o problema. Para uma praticidade ainda maior, sensores de chuva integrados ao sistema podem fazer com que as janelas se fechem sozinhas.  

3. Como evitar ter que ficar buscando pelo controle remoto?

Mão segura um smartphone com app de automação aberto em uma sala com TV; ícones de Wi‑Fi indicam dispositivos conectados.

Imagine a cena: você está tentando ter uma experiência de relaxamento e entretenimento em casa. Apagar as luzes, assistir a um filme e simplesmente curtir o momento. Mas… cadê o controle da TV? E o do ar-condicionado? Do home theater? É tanto controle que dá vontade de desistir da programação. 

Com a automação de uma casa conectada, você pode controlar tudo isso a partir do celular. Além disso, ainda pode criar cenas específicas, como uma “Cena Cinema”, que ajudem a realizar uma série de ações simultâneas, ajustando tudo isso automaticamente para você:  

  • A iluminação dimerizável é ajustada para 10% de intensidade 
  • O ar-condicionado é ligado e programado para 22° 
  • As cortinas se fecham 
  • A TV e o sistema de som são ligados e configurados no canal ou streaming desejado 

Com um único toque no app ou por meio de comando de voz, você transforma sua sala de estar em um cinema particular, eliminando o estresse dos múltiplos controles. 

4. Como minimizar o desperdício de energia? 

Casa moderna à noite com áreas iluminadas e smartphone com app WEG Home em destaque, sugerindo gestão de energia e automação.

Aquele medo constante de ter esquecido uma luz acesa ou a frustração de uma conta de energia alta, são problemas universais. Mas com a automação, eles podem ser solucionados de maneira simples, com o uso de dispositivos como: 

  • Sensores de presença, que garantem que a iluminação só permaneça acesa quando há pessoas no ambiente 
  • Tomadas inteligentes, que eliminam o consumo de energia no modo stand-by de equipamentos como TVs e carregadores 
  • Sistema de climatização inteligente, que monitora a temperatura e ajusta o ar-condicionado automaticamente — mantendo o conforto e reduzindo o consumo de energia de forma perceptível 

E o mais importante? Você consegue monitorar e controlar a eficiência energética de sua casa de forma prática, a partir dos dados fornecidos pelo sistema.  

5. Como garantir a segurança em casa, mesmo sem estar em casa? 

Pessoa segura um smartphone exibindo aviso de “Porta da frente”/segurança, com piscina e pôr do sol ao fundo, sugerindo monitoramento remoto.

A correria do dia a dia frequentemente nos faz sair de casa com a cabeça nas tarefas seguintes, gerando aquela dúvida angustiante: “Será que eu tranquei a porta?”  

As fechaduras inteligentes permitem verificar o status da porta direto no celular e enviam alertas caso algo esteja fora do padrão. Você pode: 

  • Trancar a porta remotamente 
  • Programar o travamento automático após um tempo pré-definido 
  • Autorizar a entrada de familiares ou prestadores de serviço via chave virtual temporária 

É a paz de espírito de saber que sua casa conectada está sempre protegida, não importa onde você esteja. 

A casa conectada como solucionadora de problemas

A automação residencial não é um modismo, e sim, a evolução da sua qualidade de vida. Além das funcionalidades mais óbvias, ela pode, por meio da criação de cenas e rotinas, auxiliar em detalhes que você nunca imaginaria. 

Confira a seguir alguns exemplos práticos do que é possível realizar por meio das cenas com a automação residencial: 

Preparando o ambiente para a hora do sono

Você pode configurar uma cena específica para que seja acionada automaticamente quando estiver próximo da hora do sono. Essa configuração pode incluir: 

  •  Redução da intensidade da iluminação por meio de dimmers ou deixando acesas apenas luzes indiretas 
  • Ajuste da temperatura do ambiente para um nível confortável que estimula o sono 
  • Redução do volume dos eletrônicos da casa 

Mas, se você tem um bebê em casa, você pode pré-configurar uma cena que contemple o fechamento de cortinas, a emissão de ruído branco, a redução da iluminação e o ajuste automático da temperatura do ambiente para uma temperatura ideal.  

Mais conforto no home office

Outra ideia que facilita muito a vida quando se têm uma casa conectada, é aproveitar a automação para criar um ambiente de maior concentração e privacidade para a rotina do home office. 

É possível, por exemplo, acionar luzes no tom correto, ligar o computador, ajustar a climatização, abrir ou fechar cortinas – tudo isso de forma automática pela criação de cenas. 

De olho nos pets

A automação também permite oferecer mais conforto e segurança aos pets que ficam sozinhos durante boa parte do dia.  

É possível manter uma climatização específica, criar um espaço mais confortável para o pet em caso de tempestades com trovoadas, ligar ou desligar música e televisão ao longo do dia. 

As câmeras também são grandes aliadas em uma casa conectada, podendo ser acessadas remotamente a qualquer momento. Além disso, podem ser configuradas para conectarem-se a sensores e emitir alertas em seu smartphone caso o pet acesse lugares que podem oferecer algum tipo de perigo a ele. 

Quer começar a transformar seu lar hoje? 

Logotipo WEG Home ao lado de um interruptor inteligente sendo pressionado, em fundo com iluminação azul e roxa.

Com soluções integradas para as mais diversas necessidades do seu dia a dia e do seu espaço, a WEG Home é referência em tecnologia para a automação residencial e sinônimo de confiança para uma rotina mais confortável e completa, seja qual for a sua demanda. 

Com a WEG Home, a tecnologia para uma casa conectada está mais acessível do que você imagina. Pronto para começar a transformar o seu ambiente? Descubra os produtos e as tecnologias que vão resolver de vez os problemas do seu dia a dia. 

Saiba onde você encontra os produtos WEG Home em uma revenda perto de você, ou ainda, compre de forma on-line.  

Mais populares