Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Descubra como fazer uma instalação elétrica sem quebrar paredes! Confira dicas valiosas e simplifique seus projetos elétricos.
23 de abril de 2024
Já pensou em fazer instalação elétrica sem quebrar paredes? Realizar modificações na infraestrutura elétrica de uma casa ou empresa pode se tornar um verdadeiro incômodo quando envolve a quebra de paredes.
Além do transtorno causado pela sujeira, há questões como aumento nos custos relacionados aos materiais de construção, que podem incluir até mesmo reparos na pintura e em outros acabamentos.
Devido a esses desafios, muitas pessoas adiam as mudanças e acabam nunca as executando. No entanto, lidar com as instalações elétricas não precisa ser uma tarefa complicada, basta estar ciente das soluções adequadas para a missão.
Pensando nisso, preparamos este artigo para mostrar como fazer instalação elétrica sem quebrar paredes.

Antes de colocar a mão na massa e começar a alterar a infraestrutura elétrica de uma residência ou prédio, é fundamental considerar uma série de aspectos para assegurar a segurança e a conformidade com os regulamentos elétricos.
A seguir, estão algumas das principais considerações a serem feitas:
1. Familiarize-se com os regulamentos elétricos locais e as normas de segurança aplicáveis. Essas regulamentações podem variar conforme o país e a região e devem ser seguidas de maneira estrita para garantir a conformidade e a segurança da instalação.
2. Planeje minuciosamente o layout da instalação elétrica levando em conta a quantidade de energia necessária em cada ambiente, a localização dos pontos de energia, interruptores, tomadas e dispositivos elétricos, além da rota dos cabos e fios elétricos.
3. Verifique a capacidade da instalação elétrica atual para acomodar as alterações planejadas. Se necessário, considere a possibilidade de atualizar o painel de distribuição, os disjuntores e a fiação para lidar de modo eficaz com a carga adicional.
4. Evite instalar cabos elétricos próximos a fontes de calor, áreas com umidade, materiais inflamáveis ou locais de alto tráfego. Mantenha uma distância segura entre os cabos e outros sistemas como os de água.
5. Utilize exclusivamente materiais elétricos certificados e de qualidade comprovada, incluindo cabos, fios, interruptores, tomadas e dispositivos de proteção.

Agora que já vimos medidas preventivas para evitar dor de cabeça na hora de realizar as alterações elétricas, podemos avançar. A seguir, deixamos algumas dicas de ouro para manutenções sem quebrar paredes.
Optar por canaletas ou rodapés técnicos na superfície da parede para passar os fios elétricos pode ser uma boa pedida para instalação elétrica sem quebrar paredes.
Essas soluções podem ser pintadas de forma discreta para se misturarem à parede, representando uma alternativa relativamente simples e pouco intrusiva. Os rodapés técnicos possuem um espaço interno para a passagem dos cabos elétricos, eliminando a necessidade de danificar a parede.
Em alguns casos, considerar a opção de instalação suspensa pode ser vantajoso. Nesse contexto, os cabos são passados por eletrocalhas ou canaletas fixadas no teto, evitando qualquer intervenção nas paredes.
Essa possibilidade tem se tornado cada vez mais popular visto que dispensa o uso de forros modulares ou gesso, tornando a manutenção e o acesso mais simples. Ela pode ser bastante observada em estabelecimentos comerciais como lojas, restaurantes e escritórios.
As colunas de tomadas ou postes condutores representam uma alternativa vertical para a condução de cabos elétricos, de voz e dados do chão ao teto, permitindo a distribuição em áreas centrais do projeto.
São ideais para fornecer energia a estações de trabalho ou ambientes temporários sem a necessidade de quebrar pisos ou forros, resultando em uma instalação limpa e prática.
As eletrofitas são uma solução inovadora para instalações elétricas sem quebrar paredes. São fitas adesivas que contêm fios elétricos embutidos, permitindo a passagem dos cabos de maneira discreta e eficiente ao longo da superfície da parede.
Essa opção é ideal para ambientes onde a estética é prioridade, pois as eletrofitas podem ser facilmente camufladas sob pinturas ou revestimentos, proporcionando uma instalação elétrica invisível e elegante.
Outro caminho interessante é adotar a automação residencial. Integrar um relé interruptor para controlar a iluminação por meio do celular, em vez de instalar uma nova tomada próxima à cama, é um exemplo prático de adaptação sem a necessidade de quebrar paredes.
Para locais onde a instalação embutida não é possível, as tomadas e os interruptores de sobrepor são uma solução prática. Podem ser facilmente instalados na superfície da parede, sem necessidade de quebrar a estrutura existente. Essa opção oferece flexibilidade na localização e é ideal para renovações ou reformas em residências, escritórios ou estabelecimentos comerciais.
Conheça a linha Sobrepor e Móveis & Pedras da WEG, que oferece opções elegantes e funcionais para atender às suas necessidades elétricas sem comprometer a estética do ambiente.
Ficou interessado em adquirir as linhas de Tomadas & Interruptores da WEG? Saiba onde comprar aqui.