Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Você já parou para pensar que sua parede não precisa ser pintada de uma única cor?
27 de setembro de 2019
Quem está construindo ou reformando um imóvel sabe que um dos momentos mais legais – e difíceis! – é a escolha das cores. Atualmente, existem tantas tendências e tonalidades à disposição dos arquitetos e decoradores que é possível passar horas e horas atrás da cor ideal. Mas você já parou para pensar que sua parede não precisa ser pintada de uma única cor? Sim, é possível criar efeitos muito interessantes com as cores, e um deles é o da parede degradê.
Para quem não conhece, a palavra francesa dégradé é utilizada para descrever as suaves mudanças de tonalidade que geram uma escala cromática de matizes muito interessante e com um efeito muito bonito.
Esse recurso pode deixar sua decoração mais leve e cheia de vida, trazendo muitas cores para o ambiente, mas de maneira controlada e bastante artística – o que fará da sua parede uma verdadeira atração dentro do cômodo!
Quer saber mais sobre essa técnica e como aplicá-la na sua decoração? Então, fique ligado nas dicas que nossa equipe preparou especialmente para ajudá-lo a criar paredes degradê incríveis!

A pintura de paredes no estilo degradê é totalmente diferente da técnica utilizada para pintura convencional. Por criar uma variação de tonalidades, a pintura no estilo gradiente exige que sejam determinados alguns conceitos técnicos antes de colocar a mão na massa.
Antes de tudo, é necessário escolher bem a cor e suas variações. Não é necessário iniciar e terminar o degradê com uma única cor. Porém, não é possível ignorar a escala cromática e “forçar” uma transição.
O ideal é selecionar uma tonalidade “base”, como verde, azul, vermelho ou rosa. E, então, determinar quais são os subtons que serão utilizados. Por exemplo: você pode começar a pintura com um azul bem escuro e finalizar com um tom mais claro, efetuando a transição de forma harmoniosa.
Para quem deseja ousar mais, é possível começar com amarelo e terminar com vermelho, por exemplo. Contudo, quando há uma diferença de matizes mais intensa, é preciso tomar muito cuidado para não deixar o cômodo um verdadeiro “carnaval”.
Outro ponto importante é pensar na orientação do degradê. A mudança nas tonalidades precisa ter uma direção definida – o que influenciará diretamente no resultado.
Pense bem sobre a direção do degradê (da esquerda para direita, de cima para baixo, etc.). Leve em consideração a disposição dos móveis, a iluminação natural e artificial e a presença de outros objetos no seu projeto. Só assim será possível criar uma parede degradê perfeita e totalmente em sintonia com o restante dos objetos e das cores do cômodo!
Uma dica importante para definir a orientação do degradê: as cores e sua disposição possuem efeitos psicológicos e despertam sensações. Quando a porção mais escura dos tons está na parte mais alta da parede, há a sensação de aconchego e redução do pé-direito. Porém, quando a orientação do degradê começa com os tons escuros na parte baixa, a sensação é de ampliação do ambiente.

No momento de buscar referências para sua parede degradê, é bem provável que você também encontre referências falando sobre paredes ombré. Para evitar confusão, apresentaremos uma pequena e simples definição. Todo ombré é um degradê, porém, nem todo degradê é um ombré.
As paredes pintadas no estilo ombré possuem uma mudança de tonalidades bem suave e harmônica, uma transição quase natural entre uma cor e outra. Isso é concedido graças à técnica utilizada na pintura (falaremos mais adiante sobre ela), que gera a sobreposição de camadas de tinta até criar uma transição suave.
Já o degradê pode ser feito com uma transição suave (um ombré) ou de maneira mais abrupta e pouco gradual. Como, por exemplo, quando se realiza um degradê com faixas de cores determinadas e a transição fica bem marcada.

No momento de tirar a ideia do papel, não é preciso ter medo! Por mais que pareça uma técnica complexa, fazer um degradê na parede não exige uma grande expertise e nem a utilização de ferramentas caras ou exclusivas de profissionais.
Basta escolher as cores, usar um pouco de fita e rolos para a pintura, ou seja, nada muito complicado de encontrar. A primeira dica é separar os materiais para cada cor. Se você utilizará três cores, use uma bandeja e um rolinho (ou pincel) para cada uma delas. Assim, evita que tonalidades indesejadas surjam com a mistura das tintas nas ferramentas de pintura.

Nossa intenção não é ensiná-lo a pintar, mas sim apresentar as informações necessárias para construir seu degradê. Para descobrir as técnicas mais indicadas à pintura, nada melhor que a internet. Você encontrará muitas dicas de pintura, tutoriais e macetes em sites de busca, portais de conteúdos especializados e no Youtube!
Vale a pena pesquisar alguns conteúdos extras sobre as técnicas de pintura para acertar em cheio quando chegar o momento de colocar a mão na massa e tirar seu projeto do papel.

Sua casa, suas regras. Entretanto, nada como algumas dicas para ajudar na aplicação das paredes degradê:
– Elas ficam ótimas em ambientes minimalistas com pouca mobília e decoração, destacando-se como uma peça decorativa;
– O degradê pode ser utilizado com cores frias e neutras para criar sensação de tranquilidade;
– A técnica poder ser usada em pequenos ambientes para ampliar e em grandes cômodos para dar conforto;
– Aproveite a luz natural da sua casa para balizar a escolha das cores. Uma parede onde bate o sol poente pode receber um tom degradê para criar um efeito incrível de pôr do sol na sua casa;
– A suavidade na escolha das cores permite que quartos de bebê fiquem lindos com a técnica degradê;
– No momento de selecionar as cores do seu projeto, consulte uma palheta de cores e uma escala cromática para não errar na compra das tintas;
– Cuidado com os detalhes de cor da mobília para não criar ambientes coloridos demais ou sem uma lógica na disposição das cores;
– Nem todo degradê precisa ser feito à base de tinta. Existem papéis de parede neste efeito e que também geram um visual incrível!

Gostou das nossas dicas para decorar sua casa com paredes degradê? Então, fique atento e acompanhe nosso blog para descobrir mais dicas de decoração! E que tal descobrir qual linha de tomadas & interruptores da WEG mais combina qual o seu estilo de decorar? Acesse nosso e-book exclusivo e inspire-se!
Leia também:
+ Como combinar cores na decoração
+ A calmaria das paredes em tons pastel