Decoração estilo Boho é tendência: saiba o que é e como aplicar
Compartilhe nas redes sociais:
Você sabe o que é a decoração estilo Boho? Boho vem da expressão Bohemian Chic, termo em inglês que se refere ao estilo boêmio contemporâneo. O Boho é uma tendência de decoração popular por combinar influências de diversos outros estilos, obtendo assim composições únicas.
A decoração estilo Boho tem a sua base no estilo de vida nômade e livre, com combinações orientais, étnicas, hippies e indo do estilo romântico, country até o vintage. Essa mescla de estilos traz muita personalidade ao ambiente e pode ser usada em todos os cômodos da casa.
Neste post, vamos explicar o que é a decoração estilo Boho e dar dicas de como aplicá-la. Confira!
O que é estilo Boho?
O estilo Boho é marcado pela presença de diversas cores, estampas, texturas e estilos. A mistura das referências étnicas, hippies e orientais e dos estilos romântico, country e vintage transforma a decoração em um conceito único, de muita personalidade e diferenciado.
A fusão de estilos e elementos singulares faz com que a decoração estilo Boho fuja dos padrões tradicionais. Com essa tendência, é possível deixar a criatividade tomar conta, mas sempre com muito bom gosto, o Boho não é bagunça, e sim um equilíbrio na pluralidade.
Peças de brechó, elementos modernos, almofadas de pedraria, peças rústicas, diferentes cores e texturas, diversos elementos dispostos em conjunto são capazes de tornar o ambiente criativo e agradável.
Abaixo, selecionamos alguns elementos para compor a decoração estilo Boho:
Móveis Boho
A madeira é um dos principais materiais estilo Boho e está presente em toda a mobília da casa. Móveis antigos de madeira com estilo rústico são excelentes opções. Aposte em móveis confortáveis, sofás amplos com formas arredondadas e tecidos coloridos são marcantes nesse estilo.
Ainda respeitando o conceito de conforto trazido por esse estilo, pufes também são uma ótima opção para combinar com outros móveis. Peças em couro, crochê ou camurça, estantes, mesas e cadeiras de balanço trazem um toque rústico e encantador ao ambiente – peças coloridas e estampadas também são recebidas com prazer.
Acessórios Boho
Acessórios de brechó, artigos de segunda mão, souvenires, itens de antiquário, quadros, vasos, tapetes, almofadas de pedraria e cortinas de diferentes colorações são marcas registradas do estilo Boho. Você também pode misturar peças modernas e artesanais, cristais, produtos étnicos e objetos de madeira.
Todos esses elementos são características desse estilo, causando uma grande mistura harmônica de influências no ambiente e tornando-o criativo e singular.
Cores
O estilo Boho é caracterizado por misturar muitas cores no mesmo ambiente, mas todas devem estar em harmonia para o ambiente permanecer bonito e aconchegante.
Tons de marrom, bege, verde oliva, cáqui, laranja e preto são os favoritos do estilo. Essas, são geralmente utilizadas como cores base dos ambientes e ocupam o espaço com maior predominância.
As cores mais vivas, brilhantes e vibrantes como o amarelo, o mostarda, o roxo, o prateado e o dourado também se destacam. Lembre-se de combinar de três a quatro cores diferentes de maneira simples para que a decoração seja criativa e tenha personalidade na medida certa, para que não vire uma bagunça.
Tecidos
Os tecidos são fundamentais para o efeito colorido e aconchegante da decoração estilo Boho. É possível variar diferentes tipos de estampas, cores e tecidos nesse estilo. O minimalismo não tem vez na decoração do estilo Boho.
O estilo Boho é uma tendência que permite usar e abusar da criatividade, de diferentes cores, tecidos e texturas. Ele preza pelo uso de móveis confortáveis e por uma harmonia entre a combinação de diferentes elementos, tornando assim o ambiente aconchegante.
Além de deixar a criatividade solta, o estilo permite utilizar elementos guardados que já não haviam utilidade ou um lugar ideal para serem expostos, assim como reaproveitar móveis antigos.
Engana-se quem pensa que pode misturar tudo sem critérios. Para fazer a decoração estilo Boho é necessário ter um toque de bom gosto e planejar uma paleta de cores para que o ambiente não pareça bagunçado e desleixado.
Gostou de aprender sobre essa tendência em decoração? Comece já a implementar elementos do estilo Boho nos ambientes da sua casa.
Se quiser saber qual é a decoração que mais combina com o seu estilo, baixe o nosso e-book aqui e descubra já!