7 ideias para divisórias de ambientes
Compartilhe nas redes sociais:
Na arquitetura moderna, projetos residenciais com ambientes integrados são cada vez mais comuns. Eles estimulam a convivência entre moradores e criam a ilusão de amplitude, principalmente nas casas e apartamentos de tamanhos reduzidos. Para não perder esse benefício mas garantir um pouco de privacidade e a demarcação clara dos espaços, existe uma opção prática e moderna: as divisórias de ambientes.
Compostas por materiais e formatos variados, elas também incrementam a decoração de maneira criativa e podem ser inclusive multifuncionais, como as que simulam estantes e abrigam livros e outros elementos decorativos.
Confira agora nossa seleção de modelos de divisórias e inspire-se!
Divisória em MDF
A vantagem do MDF é a ampla variedade e estampas. Essa diversidade permite que as divisórias de ambientes nesse material possam ser combinadas com os outros móveis do espaço, criando uma sensação de equilíbrio e continuidade.
Saiba mais: Conheça o que vai ser tendência de decoração em 2019
Divisória de madeira
Feito com ripas, esse modelo de divisória permite a ventilação e dá visibilidade para todos os cômodos. A impressão é de uma leve camuflagem, que mostra ao mesmo tempo em que esconde. Vazada, ela não deixa que a luminosidade escape.
Divisória de vidro
As divisórias de vidro são sofisticadas e podem ir muito além do isolamento dos boxes no banheiro. Instaladas em outros cômodos, se tornam um elemento de destaque graças à translucidez e às texturas diferenciadas. Além da beleza, outra vantagem: podem ser projetadas para abrir e fechar, de acordo com a ocasião.
Divisória de gesso
Essas divisórias demandam mais mão de obra, porém podem funcionar como estantes, com a criação de nichos que atendam a necessidade dos moradores e aproveitem a divisória integralmente. De gesso normal ou no estilo drywall (com estrutura interna de madeira), elas suportam vários tipos de acabamento e podem ser coloridas.
Saiba mais: Vantagens e desvantagens do drywall
Cortinas
As cortinas podem funcionar muito bem como divisórias dos ambientes. Fáceis de instalar, são aconchegantes e a versatilidade dos tecidos permite escolher o nível de privacidade desejado: os mais pesados bloqueiam a visibilidade e os mais leves, como o linho e o voal, são mais transparentes.
Biombos
Sem dúvidas, o biombo é um dos elementos mais práticos para dividir ambientes. Leves, são removíveis e não necessitam de apoio para ficarem em pé. Como são versáteis, podem servir para pendurar quadros e demarcar os espaços sem o fechamento completo do vão.
Cogobós ou muxarabis
Aposte nos cogobós e muxarabis para dividir as áreas da sua casa de forma harmoniosa. Vazados, eles não bloqueiam a ventilação e brincam com a iluminação, desenhando formas nas paredes, pisos e tetos.
Saiba mais: Como inovar na divisão de ambientes
Para arrematar seu projeto de divisórias, a WEG possui uma linha especial para ser aplicada sobre superfícies como a madeira. A linha de embutir para Móveis & Pedras está disponível em diversas cores e vários módulos, que podem ser combinados de acordo com as suas necessidades. Para conhecer todos eles, acesse o nosso catálogo.