Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Toda a sociedade, cada vez mais preocupada com a conservação do planeta, esforça-se para preservar os recursos naturais.
9 de junho de 2020
A sustentabilidade não é uma tarefa apenas das indústrias e das grandes empresas. Toda a sociedade, cada vez mais preocupada com a conservação do planeta, esforça-se para preservar os recursos naturais. Nesse sentido, todos nós podemos adotar atitudes sustentáveis em casa para contribuir com esse propósito.
Desde uma construção sustentável até pequenas práticas no dia a dia, existem várias formas de implementarmos a sustentabilidade em nossas vidas.
Quer saber o que você pode fazer para investir nessa ideia? Então confira 6 atitudes sustentáveis para começar a adotar o quanto antes!

Uma das melhores formas de implementar atitudes sustentáveis em casa é usar a criatividade. Você pode, por exemplo, adotar uma decoração sustentável por meio da reutilização de materiais, criando peças diferenciadas e autênticas. Assim, você diminui o consumo de materiais dando uma ressignificação para os já existentes.
Seguindo o conceito da arquitetura sustentável, você pode também aproveitar o lixo orgânico para criar uma compostagem para o seu canteiro ou sua horta, o que ajuda a reduzir a quantidade de lixo produzido.
Outra opção é substituir as sacolas de plástico por ecobags de tecido ou outro material reutilizável. Assim você evita a geração de plástico, que é um grande poluente na natureza.

Uma das atitudes sustentáveis mais básicas para se adotar em casa é a reciclagem. Facilmente você pode adquirir o hábito de separar os diferentes tipos de lixo, contribuindo para o correto descarte dos resíduos.
Além disso, simples ações podem fazer a diferença e ajudam a diminuir o desmatamento, como:
Outra boa atitude sustentável é evitar comprar produtos com embalagem de plástico ou isopor, dando preferência às embalagens recicláveis.

Além de ter uma casa sustentável, você pode aproveitar para ter uma casa verde. Para isso, nada melhor que ter uma horta. Você pode cultivar ervas, temperos e até algumas frutas em pequenos espaços. Além de se beneficiar dos alimentos orgânicos, você evita mais impactos negativos no meio ambiente.
Além disso, você também pode adotar formas ecológicas de drenagem, como os vasos autoirrigáveis. Com esse sistema, a água que escorre fica armazenada em um compartimento para que seja utilizada quando a planta sentir necessidade. Assim, você não desperdiça água e deixa sua horta irrigada sempre que necessário.

Outra importante atitude sustentável em casa é a economia de energia, e é possível fazer isso de diversas formas.
Você pode, por exemplo, optar pela ventilação natural em alguns momentos, diminuindo o consumo do ar-condicionado. Apague também as lâmpadas durante o dia e aproveite a iluminação do sol.
Outra opção é substituir as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas fluorescentes. Além de gastar menos energia, estas têm maior durabilidade. Você também pode investir em equipamentos domésticos focados em menor consumo de energia, como os modelos de chuveiros elétricos econômicos.
Racionar o uso de pilhas também é importante, pois elas contaminam a água, o solo e o ar com substâncias tóxicas. Por isso, dê preferência às recarregáveis e sempre faça o descarte correto desses materiais.

O consumo consciente e racional de água também deve ser uma de suas atitudes sustentáveis em casa. Para isso, você pode simplesmente fechar a torneira enquanto escova os dentes ou lava a louça. Da mesma forma, na hora do banho você pode desligar o chuveiro enquanto se ensaboa, além de reduzir o tempo de forma geral.
Outra boa atitude é reutilizar água para lavar pisos, janelas e automóveis. Tudo isso ajuda a economizar dezenas ou até centenas de litros de água. E lembre-se: nada de lavar a calçada com a água da mangueira.
Também é uma boa dica optar por aparelhos mais eficientes e que evitam desperdício, como as descargas com mecanismo de duplo acionamento, por exemplo.

Por fim, uma atitude importante para adotar é ir além das práticas dentro de casa. Além do que dissemos acima, pense em todo o seu entorno, nas pessoas com as quais convive e nos lugares que você frequenta.
Dê preferência, por exemplo, ao uso do transporte público ou bicicleta ao invés do carro. Ao realizar compras, procure conhecer a origem dos materiais para que você realmente tenha uma casa sustentável. E, ao reformar sua residência ou contratar trabalhadores, pense no bem-estar, na segurança e nos direitos das pessoas.
—
E agora? Está pronto para adotar atitudes sustentáveis em casa e contribuir para um planeta mais saudável? Para mais dicas como essas, não deixe de acompanhar o nosso Pinterest!