Módulo solar: como escolher o melhor para o seu projeto?
À medida que a energia fotovoltaica se populariza e ganha cada vez mais adeptos nos segmentos residencial e comercial, é natural que um número crescente de consumidores tenha a seguinte dúvida: módulo solar, como escolher o melhor?
Afinal, esse é um dos principais equipamentos do sistema fotovoltaico, sendo diretamente responsável por transformar a luz do sol em eletricidade.
Portanto, se você deseja obter os melhores resultados e retornos ao investir em energia solar, precisa ter bastante atenção para escolher o módulo ideal – até porque esse tipo de equipamento hoje pode ser encontrado em modelos de diferentes tipos, preços e padrões de qualidade.
Mas, afinal, quais critérios devem ser considerados para fazer uma aquisição assertiva? Conheça os principais ao longo deste conteúdo.
Módulo solar: como escolher o melhor?
Se você já se perguntou sobre como escolher o melhor módulo solar, confira 6 pontos essenciais para eleger o equipamento ideal.
Fique atento à potência da placa
A potência elétrica do módulo fotovoltaico é o que determina a sua capacidade de gerar energia elétrica. Isso significa que, quanto mais potente for a placa, mais eletricidade ela conseguirá produzir.
Em média, os projetos de energia fotovoltaica residenciais e comerciais costumam ter módulos de 340 W a 540 W. Entretanto, os melhores fabricantes vão além em termos de potência elétrica. Na WEG, por exemplo, as placas têm potências de 550 W e 555 W.
Conheça a eficiência do módulo
Já a eficiência do módulo se refere à porcentagem de energia solar (em Watts) que o equipamento transforma em energia elétrica utilizável a partir da radiação que atinge a sua superfície (por metro quadrado).
Ou seja, quanto mais eficiente for a placa fotovoltaica, mais Watts por metro quadrado ela conseguirá gerar. Inclusive, seguindo essa lógica, se a eficiência for elevada, menor será a quantidade de módulos necessária para obter a quantidade de energia que você precisa.
Quando tratamos sobre como escolher o melhor módulo solar, as placas já podem ser consideradas premium quando têm eficiência acima de 17%. Voltando ao exemplo da WEG, o seu padrão de eficiência é de impressionantes 21,3%.
Atente-se às características de qualidade, segurança e integridade
Outros pontos relevantes que merecem a sua atenção estão atrelados ao padrão de qualidade, segurança e integridade do módulo solar.
Para começar, um bom indicador de excelência na fabricação da placa é o seu quadro de alumínio. Os modelos mais comuns são aqueles produzidos em liga anodizada, que conferem mais robustez, integridade e até mesmo melhor estética ao sistema.
Também vale a pena priorizar os módulos com alta resistência ao efeito PID, que é um fenômeno no qual as células solares podem sofrer degradação quando são expostas a altas tensões em condições específicas.
A norma IEC 62804 estabelece critérios e métodos de teste para avaliar a resistência das células solares ao PID.
Priorizar esse tipo de certificação agrega mais segurança ao seu investimento, pois significa que a placa atende a padrões específicos para garantir a sua durabilidade e o seu desempenho em condições de alta tensão.
Os módulos da WEG também são exemplos de como a integração dessas características agregam mais segurança e excelência ao sistema fotovoltaico. Além disso, eles têm proteção anti-incêndio UL790 classe II e podem operar em temperaturas de – 40° a + 85 °C.
Observe as certificações
Ainda em relação às certificações, observá-las certamente é uma das melhores respostas para a questão de como escolher o melhor módulo solar.
Afinal, elas são concedidas por instituições sólidas e de renome que avaliam o desempenho dos equipamentos conforme os principais padrões nacionais e internacionais de excelência.
Além da já citada norma IEC 62804, vale a pena ater-se às seguintes certificações para garantir que os módulos sejam seguros, eficientes, duradouros e sustentáveis:
- Certificação INMETRO portaria 140/2021: trata-se do principal regulamento técnico nacional para sistemas fotovoltaicos. Ele engloba os requisitos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para a conformidade na geração, no acondicionamento e no armazenamento de energia solar.
- Selo PROCEL de eficiência: já o selo do Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica (PROCEL), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e implementado pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPAR), atesta a eficiência econômica das placas solares.
- ISO 9001 e ISO 14001: por sua vez, a certificação internacional ISO 9001 assegura que o fabricante segue rigorosos processos de gestão da qualidade, garantindo a excelência na produção do módulo. Já a ISO 14001 atesta o comprometimento da empresa com práticas sustentáveis, destacando a sua responsabilidade ambiental.
Dê atenção à durabilidade e à garantia
Os módulos solares são produzidos para oferecer uma vida útil de operação bastante longa. Eles conseguem gerar energia solar por mais de 25 anos. Entretanto, eles vão perdendo a eficiência com o passar do tempo.
Por isso, é interessante observar qual é a garantia de produção energética oferecida pelo fabricante para garantir que o seu investimento permaneça vantajoso ao longo dos anos.
O ideal é que as perdas anuais de eficiência sejam menores do que 1% ao ano. Esse é o caso dos módulos da WEG – a sua garantia de performance é de, pelo menos, 80% ao final de 25 anos de funcionamento.
Dessa maneira, ao final da vida útil de geração da placa fotovoltaica, você ainda a terá operando com menos de 20% de perda da sua eficiência original.
Priorize o melhor fornecedor

Você só conseguirá garantir todos os requisitos que apresentamos até aqui se priorizar o melhor fornecedor na hora de adquirir o seu módulo solar.
A enorme popularidade da energia fotovoltaica no Brasil se deve principalmente à experiência e à tecnologia da WEG na sua geração. A WEG conta com soluções completas que incluem módulos, inversores, transformadores, cubículos, subestações, além de toda a engenharia de integração.
Com a WEG, você garante o que há de melhor em termos de tecnologia, eficiência e retorno sobre o investimento, com garantia nacional e suporte completo.
Agora que você já sabe a resposta sobre como escolher o melhor módulo solar, entre em contato com os nossos integradores para conhecer a linha completa e solicitar o seu projeto fotovoltaico.