Integrador solar: saiba tudo sobre a NR-35 e trabalho em altura
No setor de energia solar, a segurança no trabalho é crucial, especialmente durante instalações realizadas em altura.
A Norma Regulamentadora 35 (NR-35) desempenha um papel fundamental ao estabelecer diretrizes que garantem a proteção dos trabalhadores e a conformidade legal.
Este artigo explora como a NR-35 se aplica ao trabalho de integradores solares, detalhando seus requisitos, desafios e os benefícios de sua implementação.
O que é a NR-35 e por que é importante no setor solar?
A NR-35 é uma norma regulamentadora criada para assegurar a saúde e segurança dos trabalhadores em atividades realizadas acima de dois metros do nível inferior.
Sua relevância no setor solar é evidente, especialmente porque o trabalho em altura é uma característica fundamental das instalações fotovoltaicas, que frequentemente ocorrem em telhados e outras estruturas elevadas.
Requisitos básicos da NR-35 para trabalho em altura
A seguir estão os pontos principais exigidos pela NR-35 para garantir a segurança dos trabalhadores durante o trabalho em altura no setor solar.
Esses requisitos asseguram que as operações sejam realizadas de forma segura e eficiente, reduzindo riscos e garantindo a qualidade do trabalho.
Planejamento e organização
As atividades devem ser cuidadosamente planejadas, incluindo a análise de riscos, escolha de equipamentos adequados e designação de responsáveis.
Além disso, é essencial que o planejamento seja constantemente revisto para atender novas demandas ou mudanças nas condições do ambiente de trabalho.
Leia também: 6 dicas para alavancar as suas vendas de energia solar
Treinamento e capacitação
Todo trabalhador deve receber treinamentos periódicos que abordem técnicas seguras, uso de EPIs e protocolos de emergência.
Além disso, a capacitação contínua é fundamental para manter a equipe atualizada quanto às mudanças na norma e inovações tecnológicas no setor.
Equipamentos de proteção individual (EPIs)

O uso de cintos de segurança, linhas de vida, capacetes e calçados antiderrapantes é obrigatório. Equipamentos devem ser inspecionados regularmente.
A escolha de EPIs deve ser específica para cada tipo de trabalho, levando em consideração as particularidades da instalação fotovoltaica.
Procedimentos de resgate e emergência
É indispensável que empresas possuam planos de resgate bem estruturados para agir rapidamente em caso de incidentes.
Esses planos devem ser testados regularmente para garantir eficácia em situações reais de emergência.
Desafios para integradores solares no cumprimento da NR-35
Embora a NR-35 seja fundamental para garantir a segurança, sua aplicação no setor solar pode apresentar desafios que exigem uma adaptação cuidadosa. A seguir, abordamos as dificuldades comuns e como superá-las.
Condições variadas de telhados e superfícies
Telhados inclinados, superfícies escorregadias e espaços irregulares são desafios comuns que exigem EPIs específicos e cuidados adicionais.
Essas condições podem exigir soluções inovadoras, como o uso de plataformas elevatórias e sistemas de ancoragem temporária.
Capacitação contínua
As atualizações frequentes de treinamentos podem ser um obstáculo logístico e financeiro para as empresas. No entanto, investir em capacitação constante não é apenas uma exigência legal, mas um fator que impacta diretamente a produtividade e a segurança da equipe.
Custo dos equipamentos
A aquisição e manutenção de EPIs de alta qualidade representam um investimento significativo.
Porém, considerar o custo com segurança é mais vantajoso a longo prazo, evitando acidentes e custos decorrentes de falhas operacionais.
Leia também: 3 motivos para escolher os módulos fotovoltaicos WEG
Benefícios da implementação da NR-35 no setor solar
Aplicar corretamente a NR-35 no setor solar não apenas ajuda a evitar riscos, mas também traz benefícios duradouros para as empresas. Conheça as vantagens dessa implementação.
Redução de acidentes e incidentes
Aplicar a norma corretamente diminui significativamente o risco de quedas e outros incidentes. Com isso, as empresas podem reduzir a taxa de afastamento dos trabalhadores, melhorando a eficiência das operações.
Fortalecimento da reputação
Empresas que priorizam a segurança demonstram responsabilidade e ganham a confiança de clientes e parceiros. Além disso, empresas comprometidas com a segurança atraem melhores profissionais e fidelizam clientes preocupados com boas práticas.
Maior produtividade
Um ambiente seguro proporciona maior eficiência e motivação para as equipes. Trabalhadores se sentem mais seguros e focados quando sabem que estão em um ambiente que prioriza sua proteção.
Conformidade legal e redução de custos jurídicos
Seguir a NR-35 evita multas e sanções, além de proteger a empresa contra processos trabalhistas. Além disso, a conformidade reduz o risco de paralisações devido a auditorias e fiscalização.
Passos para a Conformidade da NR-35 em projetos solares

A seguir estão as etapas essenciais para garantir que seus projetos solares estejam em conformidade com a NR-35, protegendo sua equipe e sua empresa.
Treinamento e certificação
Invista em cursos regulares para garantir que toda a equipe esteja capacitada e atualizada sobre a NR-35. A certificação de seus profissionais é um diferencial competitivo no mercado de energia solar.
Inspeção de equipamentos
EPIs devem ser inspecionados antes de cada uso para garantir seu funcionamento adequado. As inspeções devem ser feitas de forma sistemática e registrada, criando um histórico para cada equipamento utilizado.
Planejamento detalhado
Elabore um plano de trabalho com análise de riscos e designação de tarefas específicas. O planejamento deve ser documentado e revisado periodicamente para ajustes conforme as condições do local.
Procedimentos de resgate
Estabeleça um protocolo de emergência com equipe preparada para agir rapidamente em casos críticos. Esses procedimentos devem ser comunicados claramente a todos os membros da equipe.
Supervisão constante
Um supervisor de segurança deve acompanhar a execução de todas as atividades em altura. A presença de um supervisor experiente garante que a norma seja cumprida de forma eficaz.
Segurança e qualidade com a energia solar da WEG
Implementar a NR-35 é mais do que uma obrigação; é uma maneira de proteger vidas, melhorar a eficiência operacional e fortalecer a reputação da empresa.
A WEG, líder em soluções para energia solar, oferece suporte para integradores que desejam aliar segurança e inovação em seus projetos.
Torne-se um integrador WEG e transforme o futuro da energia solar com responsabilidade e excelência. Entre em contato agora mesmo!