É possível instalar módulos fotovoltaicos em telhados de qualquer tipo?
O mundo está mudando, e o modo como conseguimos energia também. A preocupação com o meio ambiente é algo cada vez mais presente em nosso dia a dia, e alternativas como o ato de instalar módulos fotovoltaicos em telhados têm se tornado mais populares.
No entanto, ainda há muitas dúvidas envolvendo esse processo – e tudo certo! É natural que não saibamos exatamente como as coisas novas funcionam.
Pensando nisso, preparamos uma postagem para ajudar você a entender como funciona a instalação dos módulos fotovoltaicos e responder ao questionamento do título: afinal, podemos instalá-los em qualquer telhado? Continue para saber a resposta.
Afinal, é possível instalar módulos fotovoltaicos em telhados variados?
Sim, mas depende.
Embora todos os telhados possam, em teoria, receber os módulos solares, é preciso ter em mente que a estrutura precisa ser forte o suficiente para aguentar o peso das placas solares e ter espaço suficiente para isso.
O telhado não deve ser sombreado, o que acaba prejudicando a eficiência dos módulos fotovoltaicos e reduzindo a geração de energia. Ou seja, precisamos de um espaço não só disponível em metragem, mas com uma boa incidência de luz solar.
Lembrando de que, em alguns casos, é possível fazer a instalação de módulos solares em outras estruturas como paredes e até mesmo chão, garagens, varandas e outros espaços podem ser utilizados caso você não tenha um telhado adequado à disposição.
Quais são os telhados que suportam esse tipo de estrutura?
O material do telhado também conta quando o assunto é a instalação das placas solares. A boa notícia é que há poucas restrições, e boa parte das matérias-primas é devidamente aceita. Confira a seguir.
Telhados de telha
Módulos fotovoltaicos podem ser instalados em telhados de cerâmica, concreto, ardósia ou outros tipos de telhas. A instalação é geralmente feita com suportes apropriados e sem danificar o material abaixo, garantindo estabilidade e boa funcionalidade.
Telhados de metal
Outra possibilidade é a fixação das placas solares em telhados de metal. Isso é feito por meio de suportes específicos para essa finalidade, com a obtenção de um resultado bem interessante.
Telhados de fibrocimento
Outro material que pode ser utilizado é o fibrocimento. Nesses telhados, a instalação dos módulos fotovoltaicos pode ser feita desde que se respeite as normas e sejam utilizados os suportes adequados.
Telhados de madeira
Por fim, temos os telhados de madeira. Ainda que sejam pouco comuns, em alguns casos, os módulos solares podem ser instalados nessas estruturas, mas é importante garantir a robustez da construção. Afinal, estamos falando de placas pesadas que demandam muita segurança.
Como é feita a instalação dos módulos fotovoltaicos?
Ao considerar a instalação de módulos fotovoltaicos em telhados variados, é essencial contratar profissionais especializados em energia solar. Eles vão avaliar a estrutura disponível e garantir que esteja tudo adequado para receber as placas.
Outra vantagem está no uso do conhecimento desses profissionais para buscarem estratégias que permitam a otimização de captura da luz solar e, consequentemente, uma maior eficiência energética por parte das placas instaladas.
Mas, afinal, como é feita essa instalação após a avaliação do local? Veja alguns dos passos a seguir.
Projeto do sistema
Com base na avaliação, a equipe vai projetar o sistema de energia solar ideal para o seu espaço. Isso inclui o cálculo do número adequado de módulos fotovoltaicos, o layout de instalação, a posição dos componentes e muito mais.
Preparação do telhado
O próximo passo envolve a preparação do telhado. Nem sempre é necessário, mas pode ser preciso limpar a estrutura e instalar suportes extras antes da fixação, além de outros detalhes que serão avaliados pelo time responsável.
Montagem dos suportes
O próximo passo envolve a fixação dos suportes, que servirão como base para a instalação dos seus módulos fotovoltaicos. Eles podem variar de acordo com o tipo de telhado e de outras características do seu espaço.
Instalação dos módulos fotovoltaicos
Depois, é a hora da instalação. Eles são fixados nos suportes previamente instalados, e é feita a conexão dos cabos que serão responsáveis pela transformação de energia. Quando se aplica, também já é feita a conexão com a rede elétrica.
Testes
Depois da instalação, ainda não acabou! É necessário fazer uma série de testes para garantir a eficiência do seu sistema fotovoltaico, assim como um monitoramento constante. Nesse período, você poderá tirar todas as suas dúvidas, e o seu sistema fotovoltaico só será liberado quando tudo estiver 100%!
Quais são as vantagens de investir em energia solar?
Antes de irmos, queremos trazer algumas das vantagens de investir nesse tipo de energia. Assim, caso você ainda tenha dúvidas, poderá decidir com mais tranquilidade. Vamos lá?
Redução das contas
Um dos principais benefícios da energia solar é a capacidade de reduzir significativamente ou até mesmo eliminar completamente o seu gasto com energia elétrica. Assim, temos um investimento a longo prazo e com grande potencial de retorno com a instalação dos módulos fotovoltaicos.
Valorização do imóvel
A instalação de um sistema de energia solar pode aumentar o valor de revenda de uma propriedade.
Muitos compradores valorizam esse tipo de energia e os benefícios econômicos de possuir um sistema solar. Assim, caso você resolva se mudar no futuro, poderá pedir um pouquinho mais de dinheiro pelo seu imóvel.
Redução da pegada de carbono
Não é só o seu bolso que sai ganhando! Ao optar pela energia solar, você está contribuindo para uma redução significativa da pegada de carbono pessoal ou da sua empresa, ajudando a proteger o meio ambiente e a saúde do planeta. Assim, todos saem ganhando!
Gostou de saber se é possível instalar módulos fotovoltaicos em telhados diversos? Não se esqueça de que apenas um técnico qualificado poderá fazer essa avaliação e distinguir qual tipo de painel é o mais indicado para a sua casa ou empresa.
Por isso, não deixe de entrar em contato com a WEG! Somos uma empresa com muita experiência no assunto e com integradores que estão prontos para visitar o seu espaço e fazer a análise inicial. Encontre um profissional próximo de você e comece a revolução energética na sua vida!