Qual a melhor marca de energia solar?
Está pensando em migrar para a Energia Solar? Essa é, sem dúvidas, uma estratégia muito válida para o planeta e para o seu bolso. Afinal, é uma boa economia em contas de energia e se trata de uma fonte energética limpa, que não prejudica o meio ambiente.
Mas, afinal, qual é a melhor marca de energia solar? Essa é uma pergunta muito comum e bem justificada, já que queremos sempre o que há de mais interessante para nossas casas ou empresas. Ainda mais se tratando de um investimento a longo prazo!
A resposta é: depende. A energia solar está chegando com tudo no Brasil e há muitas marcas disponíveis. Ao longo do conteúdo, vamos mostrar algumas dicas para ajudar você a escolher a empresa mais adequada para as suas necessidades.
Como escolher a melhor marca de energia solar?
Vamos por partes! A seguir, você vai descobrir quais são os pontos que não podem ser deixados de fora durante a sua tomada de decisão. Confira as dicas.
Tradição
Não há nada errado com marcas novas no mercado. Afinal, há espaço para todos. No entanto, na hora de escolher, a tradição e a reputação das empresas pode ser um bom indicativo de que elas estão no caminho certo.
No caso da WEG, você pode confiar. Estamos há mais de 60 anos no mercado e somos uma das pioneiras no quesito de energia solar no Brasil. Assim, experiência é o que não falta em nossa equipe.
Inovação
Apesar de tradição ser algo muito valioso quando falamos de empresas confiáveis e estáveis, é importante também focar em outro aspecto: a inovação. A união perfeita entre experiência e ousadia é fundamental quando o assunto é a energia solar.
Sendo assim, sempre busque empresas que se preocupam com a aplicação de recursos tecnológicos em seus processos e que estejam antenadas nas principais tendências do setor.
Pesquisa
E por falar em tendências, elas surgem a partir de pesquisas. Priorize marcas que tenham um comprometimento com a ciência e que participem, direta ou indiretamente, de pesquisas para a otimização da geração de energia através da energia solar.
É importante lembrarmos que estamos falando de uma fonte de energia renovável e que não agride ao meio ambiente, mas que também tem muito espaço para ser melhorada.
Assim, a busca por módulos FV mais eficientes e estratégias de redirecionamento energético mais eficazes não pode parar por aqui.
Eficiência
E já que o assunto é eficiência, não deixe de buscar, também, por recursos que tenham comprovação nesse quesito.
Afinal, é desejável que os seus módulos fotovoltaicos realmente funcionem e que o seu investimento traga os retornos esperados, especialmente considerando que os módulos fotovoltaicos têm durabilidade mínima de 25 anos.
Com a WEG, isso não é uma preocupação! Nossos sistemas são testados e têm eficiência comprovada. Ou seja: aqui, a conversão funciona de verdade.
Certificações e padrões
Verifique se a marca possui as certificações necessárias, como a certificação ISO, a certificação de segurança EPD (Environmental Product Declaration), da UL (Underwriters Laboratories), do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e outras certificações relevantes.
Isso indica que seus produtos atendem aos padrões de qualidade e segurança.
Esse tipo de informação, caso não esteja devidamente discriminada nos portais oficiais, pode ser obtida por meio do contato direto com os fabricantes. Não deixe de conversar com as marcas e tirar as suas dúvidas.
Adaptabilidade ao clima brasileiro
A energia solar pode até estar se tornando mais relevante agora no Brasil, mas a verdade é que ela já é uma realidade em outras partes do mundo. No entanto, isso não significa que os módulos utilizados na Europa sejam, necessariamente, os mesmos que os nossos.
A WEG é um belo exemplo disso. Nossos módulos são testados para suportar altas temperaturas e adaptados ao clima brasileiro que, é um dos melhores para a obtenção de energia solar.
Garantia
Por se tratar de um produto com durabilidade que pode atingir ou superar os 25 anos, é fundamental que a sua garantia também seja bem longa, trazendo mais segurança para os clientes e credibilidade para a marca.
Na WEG, oferecemos a garantia de 12 anos para qualquer tipo de sistema fotovoltaico.
Durante uma década, você tem 100% de suporte para os mais variados tipos de problemas e erros. E a nossa parceria continua mesmo depois desse período, já que estamos sempre à disposição dos nossos clientes.
Assistência técnica ágil
Ao escolher uma empresa de módulos solares, considere a disponibilidade de uma assistência técnica ágil e eficiente.
Um suporte rápido e qualificado garante a resolução de eventuais problemas e mantém o sistema funcionando de forma otimizada ao longo do tempo, assegurando um investimento sólido e confiável em energia solar.
A WEG conta com um suporte está sempre à disposição, funcionando em todo o território nacional. Ou seja: você pode contar com a gente em todas as regiões brasileiras.
Abrangência nacional
Opte por uma empresa com abrangência nacional, pois isso pode significar maior facilidade na instalação e manutenção do sistema, além de acesso a uma rede mais ampla de especialistas e fornecedores.
Em síntese, a escolha de uma empresa com presença em várias regiões pode garantir mais comodidade e suporte para o seu projeto de energia solar e até mesmo a padronização dos serviços, em caso de empresas com presença em vários estados.
Como a WEG pode ajudar?
Como vimos ao longo do conteúdo, os sistemas fotovoltaicos da WEG são uma ótima opção para sua casa ou empresa. Contamos com a expertise de 6 décadas de mercado, além da consciência da importância de estar sempre de olho nas tendências e inovações do setor.
Com diversos diferenciais, dentre eles a personalização de nossas soluções ao clima brasileiro, somos uma opção viável para atendê-lo nos quatro cantos do Brasil.
Gostou de saber como escolher a melhor marca de energia solar? Esperamos que sim!
Agora, você já tem a bagagem necessária para fazer uma pesquisa consciente e tomar uma decisão igualmente eficiente.
E não se esqueça de que estamos à disposição para ajudar! Confira os serviços da WEG e encontre um integrador próximo de você! Depois, é só agendar a sua visita e dar o primeiro passo rumo à independência energética.