Qual a diferença entre kW, kWh e kWp?


Quando o assunto é energia solar, uma dúvida comum é entender qual a diferença entre kW, kWh e kWp, terminologias muito frequentes em tal segmento.

Na realidade, elas são unidades que ajudam a medir o desempenho e as condições de fornecimento ou gasto de energia em determinado período, como uma hora. Mas elas são distintas entre si!

É usual ouvirmos falar nelas como métricas, mas isso só está correto se pensarmos na potência em si, ou seja, na sua medição.

Portanto, para compreender melhor o funcionamento de um sistema de energia ou para avaliar o rendimento dele e se sua configuração está compensando ou não, é preciso entendê-las!

Vamos fazer isso? Continue a leitura para saber mais e fique por dentro da diferença entre kW, kWh e kWp!

Qual a diferença entre kW, kWh e kWp?

Para responder a essa questão, vamos entender primeiro o que é potência. Em termos de geração de energia, essa palavra se refere à quantidade de energia gerada ou consumida por um sistema.

No caso do meio solar, entender esse conceito se dá de forma similar ao entendimento que temos de energia elétrica, embora sejam fontes diferentes.

Sendo assim, procuramos por meio das unidades, medir quanto dela está passando ou sendo usada em determinado ponto.

Agora cabe compreender individualmente cada uma delas:

O que é kW?

A sigla kW, ou kilowatt, é provavelmente a mais conhecida e equivale a 1000 watts. Esse termo é uma unidade reconhecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Assim, é possível medir a potência de forma padronizada. Se um sistema solar produz 8 kW, por exemplo, significa que ele produz 8000 W.

Usar o watt também é uma forma de verificar se determinado equipamento tem maior capacidade que outro. Essa informação é importante na hora de adquirir peças que sejam compatíveis para montar kits de energia ou fazer instalações.

O mesmo acontece em relação às correntes elétricas. Como elas podem diferir de uma construção para outra, saber se o sistema ali é de maior ou menor tensão é muito importante para não gerar curtos-circuitos.

O que é kWh?

Agora que você sabe o que é kW, fica mais fácil compreender o kWh. Essencialmente é a mesma medida, mas dentro de uma média em uma hora. Por isso também é chamado de kilowatt-hora.

Dessa forma, enquanto o kW mede a potência, ou seja, o quanto certo sistema consegue gerar ou operar, o kWh mede a energia efetivamente consumida.

É por essa razão que geralmente nas contas de luz encontra-se o consumo descrito em kWh. No caso de geração de energia solar, essa unidade serve para descobrir quanto foi consumido por determinado local.

O que é kWp?

Já o kWp se refere a kilowatt-pico. Como é possível imaginar, ela busca medir os picos de desempenho na geração de energia.

Quando falamos em fonte solar, geralmente alguns fatores podem influenciar a sua performance no projeto. Mas isso também pode variar conforme a hora do dia, a inclinação dos painéis, a incidência de luz e assim por diante.

No final, o importante é que ao todo a geração de potência se compense, mesmo que oscile em determinados horários.

Logo, o kWp ajuda a medir o kilowatt-pico considerando fatores climáticos e até a geografia do local.

Para isso, existe também algo chamado de Condição Padrão de Teste (STC). Antes de instalados, os módulos são testados, conferindo fatores como intensidade de radiação solar, massa, temperatura, entre outros. Assim é possível saber o desempenho de um painel. Depois basta calcular qual foi esse índice.

O que isso impacta no sistema de energia solar?

No caso da energia solar, como mencionado, essas mesmas unidades de medida e potência são usadas para nortear o consumidor.

Por enquanto, contudo, não existe taxação. Mas a partir de 2023, os consumidores que instalarem deverão arcar com taxas, ainda a serem definidas.

Sendo assim, neste momento, é relevante conhecer informações sobre a diferença entre kW, kWh e kWp para saber a capacidade de cada sistema. Dessa maneira, é possível escolher aquele que melhor se ajusta a cada caso.

Outra coisa relevante é analisar esses dados na hora de ampliar suas placas. Isso porque é recomendável que os novos componentes sejam compatíveis com os já instalados. Assim não se tem quedas ou variações.

Quando é preciso fazer a conversão?

Normalmente, o consumidor final não precisa fazer a conversão sozinho dessas medidas. Mas se for necessário, deve-se partir do conhecimento das condições padrão do sistema e o seu tempo de uso.

Em seguida, é preciso utilizar o seguinte raciocínio: energia = potência x tempo. Imagine que um painel gere 100 kW. Se ele for usado por 100 horas, a conta que deverá ser feita é 100 kWh = potência x 100h.

Ou seja, sempre dependerá de cada espaço e suas configurações de utilização.

Gostou de saber melhor qual a diferença entre kW, kWh e kWp? Saiba como funciona um sistema solar fotovoltaico e aproveite para se inscrever na newsletter da WEG Solar para receber mais conteúdos como esse direto na sua caixa de entrada de e-mail!

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo