O que é uma geração distribuída de energia e quais são as suas vantagens?


Quem procura investir em fontes próprias de energia como, por exemplo, painéis solares para economizar na conta de luz, precisa entender o que é uma Geração Distribuída de energia (GD).

Esse conhecimento irá ajudar a saber mais sobre o setor e as suas modalidades de produção, consumo e oferta. 

A Geração Distribuída de energia faz parte de um conjunto de modernizações promovidas nos últimos anos e pode ser aplicada tanto para residências quanto para empresas com intuito de flexibilizar a forma de consumir e gerar energia.

Quer descobrir como ela funciona e quais são os seus benefícios? Então, continue a leitura!

O que é uma Geração Distribuída de energia?

A Geração Distribuída de energia se caracteriza por uma modalidade de geração de energia formada por pequenas unidades geradoras de energia localizadas próximas ao local de consumo.

É diferente da geração centralizada, que é o modo mais convencional para a produção de energia elétrica, no qual uma grande matriz geradora (usina hidrelétrica, biomassa, carvão, entre outras) produz uma grande quantidade de energia e a entregam em um determinado ponto do sistema elétrico brasileiro.

Geralmente essas grandes usinas se localizam em pontos afastados dos locais de consumo da energia.

O que torna a opção “distribuída” única é a sua fonte, sempre priorizando fontes renováveis (hídrica, eólica e solar) ou de cogeração qualificada (produção de energia elétrica e térmica de uma mesma fonte primária).

Em 2012, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº482, na qual são estabelecidas as condições para se implementar uma geração distribuída (GD).

As definições são feitas para os sistemas de:

  • Microgeração: sistemas de geração de energia renovável ou cogeração qualificada, que estejam conectados à rede e apresentem potência até 75 kW.
  • Minigeração: sistemas de geração de energia renovável ou cogeração qualificada, que estejam conectados à rede e apresentem potência superior a 75 kW e inferior a 5 MW.

Recentemente, foi feito o Novo Marco Legal da Geração Distribuída. Ele está diretamente alinhado às diretrizes emitidas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) por meio da Resolução nº 15/2020.

Para saber mais sobre as mudanças abordadas nessa regulamentação, clique aqui!

A Geração Distribuída de energia no Brasil

Segundo o Governo Federal, até o final de 2018, havia 88 mil unidades consumidoras beneficiadas pala Geração Distribuída que tinha a potência de 680 MW. Atualmente, existem mais de 1 milhão de unidades consumidoras beneficiadas pela GD, que prioriza fontes renováveis de energia (eólica, solar e biomassa), sendo que 98% da GD no Brasil é solar.

A Geração Distribuída com sistemas fotovoltaicos tem sido muito utilizada no país desde 2012, ano em que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou a resolução normativa nº 482.

A REN nº 482 criou a modalidade de Geração Distribuída permitindo que empresas e pessoas físicas possam gerar a sua própria energia e se conectar ao sistema elétrico facilmente e com menos burocracia.

O cenário é otimista para os próximos anos, e espera-se crescer ainda mais no número de unidades consumidoras que utilizam a Geração Distribuída.

Como funciona a geração distribuída de energia?

No Brasil, a forma de implementação da geração distribuída é feita por meio do sistema de compensação de energia.

O sistema de compensação de energia tem como base o “prosumidor”, ou seja, um consumidor-gerador. Nesse caso, as suas unidades geradoras produzem a energia, e o excedente é injetado na rede de energia elétrica para ser abatido no consumo central de energia elétrica. 

Assim, se toda a eletricidade que o seu sistema fotovoltaico gerou não for utilizada, você a “empresta” automaticamente para a concessionária da sua região e ganha assim um crédito para descontar em alguma eventual conta de luz. 

No exemplo acima, a energia é gerada no sistema solar e vai para o quadro de distribuição da casa. Se no momento que a energia está sendo gerada há consumo no local (luzes acesas, chuveiro, televisão, etc) essa energia é direcionada para essas cargas, é o chamado Autoconsumo. Se a geração excede o autoconsumo local, a energia é exportada para a rede, onde posteriormente será utilizada para abater o consumo na conta de luz.

Quando a energia exigida pela residência é superior ao que o gerador solar está produzindo, esse complemento será importado da rede, consumindo os créditos que foram gerados em excesso.

Quais são as vantagens?

Como foi visto, a geração distribuída de energia possui alguns diferenciais, como:

  • utilização de micro ou minigeradores;
  • sistema de consumidor-gerador;
  • fontes renováveis;
  • produção própria e independente;
  • instalação feita no local de consumo.

Por conta dessas características, há benefícios que se destacam. Dentre as suas principais vantagens, está a possibilidade de evitar as “perdas técnicas”.

Já que os painéis solares ficam no terreno do imóvel que utiliza essa energia, há muito mais aproveitamento do que foi gerado. Isso porque, as linhas de transmissão e distribuição estão em curto alcance. Ou seja, a produção chega mais depressa na rede do sistema, aumentando a confiabilidade do fornecimento de energia.

Outro ponto positivo é o custo-benefício. O retorno de investimento da GD de energia solar é de, em média, 5 anos. Além disso, você tem diversas opções de financiamento ou parcelamento para implementar esse sistema.

Por último, o grande benefício que existe nessa modalidade é a sustentabilidade. As geradoras centralizadas, sejam elas postos ou usinas, costumam ter um grande impacto ambiental. Porém, ao investir em energia limpa, você ajudará o meio ambiente e preservará a fauna e a flora da sua região, evitando a emissão de gases de efeito estufa. 

Com isso, vemos que a geração distribuída de energia proporciona muitos ganhos, tanto para o consumidor quanto para o planeta. Por isso, essa é uma excelente opção para quem quer economizar a longo e a médio prazo.

Quer se manter atualizado sobre esse assunto e conhecer mais o universo da energia solar? Então acompanhe o blog e o perfil no Instagram da WEG Solar!

 

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo