O que é um sistema solar híbrido?
A energia solar tem se tornado a principal alternativa de residências e empresas para economizar na conta de luz.
Mas você sabe como funciona o consumo dessa energia? Em muitos casos, são projetadas geração e distribuição em modelos on-grid e off-grid. Porém, existe também o sistema solar híbrido.
Com ele, você possui diversas vantagens, inclusive ele ajuda a poupar ainda mais o seu dinheiro. Quer entender mais sobre o que é e descobrir quais são todos os benefícios de um sistema solar híbrido? Então, continue a leitura!
O que é um sistema solar híbrido?
O sistema solar híbrido é um sistema que possui capacidade de gerar energia solar e armazenar todo o excesso para ser utilizado posteriormente, geralmente em baterias.
Ou seja, nele, é incluído o recurso on-grid e off-grid. Assim, é uma excelente ferramenta para melhor aproveitamento da tarifa branca, uma modalidade tarifária na qual a energia é mais barata durante o dia e mais cara à noite.
Nessa modalidade, a bateria pode ser programada para alimentar a rede da sua casa durante esse período em que a tarifa é mais cara, entre as 18:00 e as 21:00, por exemplo.
Essa é a melhor maneira de você garantir independência e garantir maior segurança, economia e proveito da energia. Entenda melhor como o sistema solar híbrido funciona e quais aplicações ele oferece por meio da análise dos modelos abaixo.
Sistema On-grid
Ao produzir sua energia com este sistema, você basicamente consome o que produz diariamente. Mas, caso esse consumo exceda a produção, você poderá continuar tendo energia por meio do sistema elétrico tradicional (ligado a uma rede de distribuição).
Já nos dias em que sua produção for maior que o consumo, você poderá “emprestar” essa sobra para a companhia elétrica da sua região e assim ganhar uma compensação de créditos para a próxima vez que você consumir demais.
É isto o que on-grid significa: algo conectado à rede. Nesses casos, sua casa ou empresa só ficará sem energia caso a rede da companhia apresentar falha, pois o sistema fotovoltaico possui uma proteção chamada anti-ilhamento que desliga o sistema em situações de falta da rede.
Sistema Off-grid
Já o sistema off-grid é independente, ou seja, conta apenas com sua geração de energia própria. Seu diferencial é não ser necessário que ele esteja conectado à rede da distribuidora.
Podemos ter sistemas off-grid sem baterias (bombeamento solar, por exemplo) ou com baterias quando precisar de energia no período noturno ou por mais tempo. Ambos os recursos são muito utilizados em locais remotos que não possuem acesso à rede elétrica.
Com ele, você só fica sem energia caso necessite de muito mais do que produz. Então é importante que se tenha um baixo consumo.
Sistema Híbrido
Com o sistema solar híbrido, há uma união dos benefícios do on-grid e do off-grid. Com ele, você escolhe quando quer se conectar à rede e quando quer que as baterias forneçam a energia para o funcionamento dos seus equipamentos.
Dessa forma, você garante a energia elétrica em sua casa ou empresa de maneira mais contínua, econômica e segura.
Quais são os tipos de sistema híbrido?
Agora que você já compreendeu como funciona cada recurso do sistema híbrido, chegou o momento de aprender os seus tipos.
Eles variam conforme o equipamento composto no projeto da sua geração de energia solar. Por isso, existem principalmente dois tipos que atendem às diferentes necessidades das composições.
O primeiro é o sistema híbrido on-grid com acumulação. Nesse sistema, a bateria e o inversor fazem a gestão da energia, como descarregar à noite para melhor aproveitamento da tarifa branca, por exemplo.
Nesse arranjo, em caso de falta de energia no seu bairro, você também ficará sem energia pois o inversor possui uma proteção chamada anti-ilhamento que desliga todo o sistema em caso de falta na rede.
O segundo tipo de sistema híbrido é o on-grid/off-grid: indicado principalmente para aquelas pessoas que precisam que instalações ou equipamentos específicos não parem de funcionar mesmo na falta da rede da distribuidora. Além disso, com ele também é possível ampliar ou adaptar o sistema, para ser conveniente a qualquer situação.
É importante ressaltar que, caso você esteja pensando em implementar o recurso híbrido em sua residência ou corporação, precisará de um engenheiro especialista. Apenas ele poderá promover um projeto que siga todas as normas de segurança e conseguirá encontrar uma forma viável para aplicá-lo em seu imóvel.
As principais vantagens do sistema solar híbrido
O sistema solar híbrido possui diversas vantagens por sua diversidade de modalidades. A principal delas é a questão da disponibilidade de energia prolongada, como já citado anteriormente. Ou seja, você dificilmente ficará sem energia em algum momento.
Por consequência, você automaticamente economiza ainda mais na conta de luz caso utilize o sistema on-grid. Isso porque, só precisará utilizar a energia da rede pública quando a energia das suas baterias acabar.
Além disso, se você tiver carros elétricos para abastecer, por exemplo, poderá utilizar o sistema solar híbrido em qualquer horário do dia, mesmo que seja de noite.
Com o tipo híbrido on-grid/off-grid, ainda haverá eletricidade constante para suprir o consumo energético de máquinas, equipamentos ou dispositivos essenciais. Esse recurso é ideal para hospitais, centros de pesquisas, centrais de controle, shoppings, supermercados, entre outros.
Ou seja, ao escolher esse sistema para sua residência ou empresa, você proporcionará segurança, praticidade, autonomia e economia para todos os envolvidos.
Quer saber se esse sistema solar é indicado para você? Então fale com os especialistas da WEG Solar!
Eles poderão tirar todas as suas dúvidas e ainda informar como funciona a instalação, os custos, a manutenção, entre outros. Clique aqui e encontre um integrador próximo a você!