Como funciona uma fazenda solar e quais são os seus benefícios?


Já se perguntou como funciona uma fazenda solar? Se você ainda não conhece ou tem dúvidas, vamos lhe explicar sobre esse modelo de geração de energia.

Para começar, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o índice de produção de energia solar cresceu 65% em 2021.

O setor de energia limpa fotovoltaica saltou de 7,9G W ao final de 2020 para 13G W ao final de 2021. Isso mostra o quanto se investiu nessa fonte de energia ultimamente. Essa realidade se justifica pelas vantagens que a opção pode trazer.

Sendo assim, com o aumento constante pela busca por energia solar, está crescendo também a quantidade de fazendas solares. Continue a leitura para descobrir o que é uma fazenda solar, como ela funciona e quais são os seus benefícios.

O que é uma fazenda solar?

O termo “fazenda solar” surgiu na Alemanha na década de 90 quando fazendeiros começaram a aproveitar as suas terras para instalar painéis fotovoltaicos para geração de energia solar.

Mas, afinal, o que é uma fazenda solar? Ela é, na verdade, uma usina solar fotovoltaica de grande porte, geralmente localizada em áreas rurais, pois precisa de um grande espaço para instalação.

O local de instalação precisa obrigatoriamente ter uma boa incidência de raios solares para que os painéis fotovoltaicos façam a captação de fótons de luz para serem transformados em energia.

O propósito da fazenda solar é distribuir energia aos consumidores que não queiram ou não tenham como instalar um sistema próprio em suas residências ou seus locais de trabalho.

Logo, a fazenda solar tem o conceito de tornar mais democrático e acessível a mais pessoas o uso de energia solar. Apesar disso, ainda é um modelo pouco popularizado no Brasil, mas que tem se fortalecido cada vez mais e se tornado uma ótima oportunidade de investimento.

Aqui no Brasil, as fazendas solares podem ser construídas somente por empresas autorizadas que podem gerar esse tipo de energia e comercializar os seus créditos.

A seguir, você entenderá melhor como a energia solar é gerada e a importância da fazenda solar no processo.

Como a energia solar é gerada

Para assimilar como funciona uma fazenda solar, é preciso entender que a geração de energia solar se dá por meio de painéis fotovoltaicos.

Ou seja, para que a potência dos raios solares possa ser convertida em energia, o painel precisa coletar fótons da luz. Esses fótons colidem com átomos de silício para gerar deslocamento de elétrons e criar uma corrente.

Isso é o famoso efeito fotovoltaico. É daí que vem a energia, mas é preciso ter uma estrutura que converta tudo isso para a energia poder ser distribuída a todos os usuários.

Portanto, como uma fazenda solar permite gerar uma quantidade maior de energia, já que possui uma quantidade muito maior de placas fotovoltaicas do que um sistema industrial ou residencial.

Como funciona uma fazenda solar?

Em uma fazenda solar, os painéis podem ser de vários modelos e com diferentes potências. Em geral, pode haver dimensões de painéis de aproximadamente 2m² cada.

Dependendo da área em que a fazenda solar irá funcionar, em média, chega-se a ter de 3 mil a 15 mil painéis espalhados.

Como falamos anteriormente, é muito importante que a usina seja instalada em uma região em que a incidência de sol seja intensa. Desse modo, poderá coletar mais fótons, que carregam energia das radiações para boa produção de energia solar.

Em seguida, essa energia é armazenada (como em baterias) para depois ser distribuída aos locais próximos de consumo. Isso acontece por meio de um gerador fotovoltaico que é instalado e conectado à rede de distribuição, chegando assim aos pontos necessários.

Benefícios de uma fazenda solar

Após saber como funciona uma fazenda solar, você já deve ter percebido que existem muitos benefícios em sua utilização.

Por isso, vamos listar as principais vantagens a seguir:

Mais economia e menos manutenção

Uma fazenda solar permite usufruir de energia mais barata, já que a sua fonte, o sol, é gratuita. Ela reduz em até 95% a conta de luz, o que a torna uma excelente opção de investimento.

Pouca manutenção

Por serem robustos e terem alta durabilidade, raramente os sistemas fotovoltaicos necessitam de reparos. Além disso, esses reparos são de fácil resolução.

As placas precisam ser limpas somente a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo da exposição à sujeira no local instalado, pois uma película antiaderente protege os painéis contra acúmulo de poeiras.

Distribuição para maior número de pessoas

Outro grande benefício da fazenda solar é permitir para quem não tem condições de instalar por conta própria seu sistema e painéis em casa se beneficiar de uma estrutura conjunta e compartilhada para geração de energia solar.

Isso torna viável e mais igualitário o uso de energia solar para um maior número de pessoas, além de levar acesso a essa tecnologia para quem não tem meios de fazê-la.

Benefícios ao meio ambiente

Por fim, outro grande benefício de uma fazenda solar é a questão da sustentabilidade. Investindo em fontes de energia renováveis, o impacto ao meio ambiente quanto à exploração de recursos é muito menor. Com isso, investidor e consumidor contribuem para que exista um meio mais sustentável para esse consumo.

Agora, que tal aproveitar para conferir mais motivos para investir em energia solar  e também entender melhor como funciona um sistema solar fotovoltaico?

 

 

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo