Quais são os bornes para a conexão de controle da soft-starter SSW07?

As conexões de controle (entradas digitais e saídas à relé) são feitas através dos bornes:

Como fazer o acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a dois fios e contator de isolação da potência na soft-starter SSW07 / SSW08?

· Para a proteção de toda instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada. A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da soft-starter, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.

· O transformador T1 é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação da potência e a tensão da rede de alimentação da eletrônica;

· Na eventualidade de danos no circuito de potência da soft-starter SSW07/SSW08, que mantenham o motor acionado por curto-circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator K1, ou de um disjuntor (Q1) de isolação da potência;

· Quando utilizar o comando por entrada digital a dois fios (chave normalmente aberta com retenção) sempre que retornar a energia elétrica, após uma falta, o motor irá partir imediatamente se a chave permanecer fechada;

· Em caso de manutenção, na soft-starter ou no motor, é necessário retirar os fusíveis de entrada de alimentação para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação;

· A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica.

Como fazer o acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e contator de isolação da potência na soft-starter SSW07?

· Para a proteção de toda instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada. A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da soft-starter, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.

· O transformador T1 é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação da potência e a tensão da rede de alimentação da eletrônica;

· Na eventualidade de danos no circuito de potência da soft-starter SSW07/SSW8, que mantenham o motor acionado por curto-circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator K1, ou de um disjuntor (Q1) de isolação da potência;

· Em caso de manutenção, na soft-starter ou no motor, é necessário retirar os fusíveis de entrada de alimentação para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação;

· A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica.

Quando usar a partida por rampa de tensão na soft-starter SSW07 / SSW08?

A partida com rampa de tensão é o método mais comumente utilizado;

A soft-starter impõe a tensão aplicada ao motor;

Geralmente aplicado a cargas com torque inicial mais baixo ou torque quadrático;

Este tipo de controle pode ser usado como um teste inicial de funcionamento;

A figura abaixo mostra a dip switch de ajuste do controle:

Ajuste da tensão inicial: ajustar o valor da tensão inicial para o valor em que comece a girar o motor acionado pela soft-starter, tão logo ela receba o comando de aciona.

Observação:

Se no final do tempo da rampa de aceleração (ajustado no trimpot 'Accel Time'), não for atingido a tensão plena, haverá a atuação do erro de limitação de corrente. Este erro é indicado através do led 'Fault' piscando 2 vezes com o led 'Ready' aceso.

Quando usar partida por limitação de corrente na soft-starter SSW07 / SSW08?

O máximo nível de corrente é mantido durante a partida sendo ajustado de acordo com as necessidades da aplicação;

Geralmente aplicado a cargas com torque inicial mais alto ou torque constante;

Este tipo de controle é utilizado para adequar a partida aos limites de capacidade da rede de alimentação;

A figura abaixo mostra a dip switch de ajuste do controle:

Ajuste do limite de corrente:

Este ajuste define o valor limite máximo de corrente durante a partida do motor em porcentagem da corrente nominal da soft-starter;

Se o limite de corrente for atingido durante a partida do motor, a SSW-07 irá manter a corrente nesse limite até o motor atingir o final da partida;

Se o limite de corrente não for atingido, o motor irá partir imediatamente;

A limitação de corrente deve ser ajustada para um nível que se observe a aceleração do motor, caso contrário o motor não irá partir.

Observação:

O trimpot 'Currente Limit' possui a função de ajuste do limite de corrente somente quando o tipo de controle estiver programado para partida com limite de corrente.

  • 1
  • ...
  • 176
  • 177
  • 178
  • ...
  • 276
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / France
  • Phone: +33 47499 1135
  • Email: info-fr@weg.net
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
  • Conectivity and Monitoring Devices
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
Quick Links
  • Stock