Pour remédier à la pénurie d'eau à Telangana, une région très sèche du sud du pays, l'Inde a construit le plus grand site d'irrigation du monde par élévation d’eau, appelé Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS).

Récemment inauguré, ce projet polyvalent renforce non seulement le stockage de l'eau disponible pour l'irrigation de 8 000 km² de terres dans 13 districts de l'État mais il augmente également le niveau des eaux souterraines dans le bassin du fleuve Godavari pour alimenter les industries et améliorer les possibilités de subsistance de la population, grâce aux activités agricoles liées à la pêche, au tourisme, etc…

WEG participe à ce projet en fournissant 14 moteurs de 40 MW à 30 pôles à Xylem India PVT. LTD, l'un des plus grands fabricants de pompes hydrauliques au monde, qui couple ces moteurs à ses pompes de grande capacité et fournit Megha Engineering & Infrastructures Ltda, la société responsable de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction de KLIS. Les moteurs électriques, les plus grands jamais fabriqués par WEG dans son usine en Inde, pèsent individuellement 262 tonnes et ont tous été assemblés et testés sur le site du projet.

Depuis le début de la construction de cette station de pompage (KLIS) en 2018 jusqu'à sa conclusion en juin 2020, les revenus de WEG ont été de l'ordre de 26 millions de dollars. 22 machines d'une puissance de 27 MW à 40 MW ont été installées. Il s'agit de la plus grande fourniture réalisée et vendue en Inde par la société pour le segment de l'eau.

"La fourniture d'équipements de haute technologie au plus grand projet de pompage du monde est une référence importante pour WEG, tant du point de vue technologique et commercial que du savoir-faire et de l'expertise en matière de conception technique. Pour ce projet, nous avons construit le plus grand moteur électrique jamais fabriqué par WEG India et lancé un projet d'ingénierie ambitieux qui ouvrira certainement de nombreuses autres opportunités mondiales pour le segment de l'eau et de l'assainissement", déclare João Paulo Gualberto da Silva, directeur général de l'unité commerciale Énergie de WEG.

Présente sur le marché indien depuis 2001, WEG est aujourd'hui une marque consolidée en Asie du Sud-Est, notamment dans le segment des machines électriques à haute tension, y compris les moteurs synchrones, en particulier pour les projets d’irrigation, ainsi que les moteurs à induction, en plus des hydrogénérateurs et des turbogénérateurs. Depuis 2011, WEG fabrique localement. Située à Hosur-Tamil Nadu, à 40 km au sud de Bangalore-Karnataka, l'unité de production indienne de WEG est un projet entièrement nouveau qui compte aujourd'hui environ 800 employés et produit plus de 300 grandes machines électriques tournantes par an.