WEG
  • WEG Motor Scan
  • Monitoreo Completo
  • Como funciona
  • Downloads
  • Contacto
  • FAQ
  • Actualizaciones
  • VIDEOS

NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES

El WEG Motor Scan fue desarrollado para ser utilizado en motores eléctricos, no obstante, a partir de ahora, puede ser utilizado en otros activos, como: reductores, bombas, ventiladores, compresores y otros sistemas accionados por motores eléctricos. De esa forma, su fábrica puede ser monitoreada con una única solución.

¡NOTA!

Las novedades y actualizaciones a que este documento se refiere, son aplicadas cuando el activo en el cual el sensor fue instalado no es un motor eléctrico.

Cuando el activo sea un motor eléctrico, deberá ser consultado el Manual General de Instalación y Operación.

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR PARA OTROS ACTIVOS

Luego de instalar y registrar la aplicación, habilite el sensor e inicie su configuración. Los pasos para realizarla pueden ser visualizados directamente en la aplicación o conforme es indicado en el procedimiento de abajo:

1.Incluir nuevo sensor:

Hacer Click en el botón “NUEVO DISPOSITIVO” y seleccionar la opción “Configurar” en el menú de opciones.

2.Seleccionar la aplicación “Otra” y utilizar el NFC o Bluetooth para emparejarla con el sensor (dependiendo del modelo de smartphone).

3.Registrar el sensor en una planta:

Elija en qué planta desea registrar el sensor.

En la lista serán exhibidas las plantas registradas en la WEG IoT Platform, para las cuales el usuario es el administrador.¿No tiene planta registrada?

Haga clic en “Nueva planta” y realice el registro.

4.Crear apodo del sensor:

El apodo del sensor será utilizado para identificarlo en el emparejamiento y en la WEG IoT Platform.

El apodo puede contener hasta 10 caracteres.

El apodo no puede contener caracteres especiales.

5.Adicionar etiquetas para encontrar facilmente o sensor na WEG IoT Platform.

Pode-se adicionar quantas etiquetas forem necessárias.

6.Inserir detalhes sobre o equipamento que será monitorado.

As informações não são obrigatórias e podem ser modificadas na WEG IoT Platform.

7.Selecionar o ativo:

Selecionar o tipo de equipamento que o sensor será instalado.

O equipamento poderá ser modificado na WEG IoT Platform

8.Inserir os limites de alerta e crítico para o sensor.

Os limites são obrigatórios e podem ser modificados na WEG IoT Platform.

9.Sincronização:

Para finalizar aguarde a sincronização dos dados, aguardando até que o firmware para aplicações diversas seja enviado ao sensor e o seu cadastro na WEG IoT Platform finalizado.

Acesse a WEG IoT Platform para verificar se o sensor aparece na planta.

A partir de agora, o sensor está corretamente configurado e realizará medições de vibração e temperatura a cada 10 minutos.

Utilize o smartphone ou gateway para baixar as medições e enviá-las a WEG IoT Platform.

ATENÇÃO!

Dependendo do modelo do aparelho e/ou da versão do software, a conexão entre o dispositivo móvel e o sensor pode não se estabelecer. Nesse caso, recomenda-se utilizar um outro aparelho para fazer a conexão.

Atualizações anteriores

WEG MOTOR SCAN FIRMWARE 2.0 (02/10/2019)

 

Grupo WEG - Unidade Motores
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso