• Unternehmensgeschichte
  • Zeitskala
  • Zeitskala
  1. Home
  2. Geschichte - Zeitskala

Eine Übersicht der Meilensteine in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte von WEG

Firmengeschichte

WEG, vom Anfang bis heute. Erfahren Sie mehr über unsere Firmengeschichte, unsere Entwicklungen und Errungenschaften.

1960s
1970s
1980s
1990s
2000s
2010s
2020s

1961

Im April 1961 entsteht die Idee, ein Unternehmen zur Herstellung von Elektromotoren zu gründen. Am 16. September gründen Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva und Geraldo Werninghaus WEG. Gründungskapital des Unternehmens: 3.600,00 Cr$ (dreitausendsechshundert Cruzeiros).

1964

WEG erwirbt die nötige Grundstücksfläche und beginnt mit dem Bau der Fertigungsanlage I. Die Motorproduktion auf der Anlage beginnt noch im selben Jahr.

1966

1. Nationales Kaufrechtübereinkommen und Gründung der WEG Recreational Association (ARWEG)

Gründung des ersten Unternehmensausschusses zur Unfallverhütung.

1968

Gründung von CENTROWEG. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Region noch keine technischen Bildungsangebote, so dass die Unternehmensgründer CENTROWEG gründeten, um Qualifizierungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter zu schaffen. Die Schule führt junge Menschen an die Welt der Technologie heran, entdeckt und fördert große Talente

1970

Erarbeitung der WEG-Qualitätsrichtlinien und Herstellung des 1. Motors nach ABNT- und IEC-Normen. Das Streben nach Qualität wurde WEG in die Wiege gelegt. Seit seiner Gründung war das Unternehmen stets bestrebt, alle geltenden Normen zu erfüllen

1970

Beginn des Warenexports nach Guatemala, Uruguay, Paraguay, Ecuador und Bolivien

1971

Aktien von WEG werden nun auch an der Börse gehandelt

1972

Der erste Wiederaufforstungs-Park entsteht

1973

Erwerb der Grundstücks für die Fertigungsanlage II, auf dem der Bau des Fabrikgebäudes beginnt

Export von Motoren in mittlerweile 20 Länder

1975

Eine Million Motoren wurden bereits produziert

1976

Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland mit einem Geschäftspartner vor Ort – Motores Jara

1977

Inbetriebnahme der Fertigungsanlage II

1980

Einrichtung des technologischen Zentrums (Fertigungsanlage I)

1981

Gründung von WEG Acionamentos

Gründung von WEG Transformadores und WEG Energia

1982

Gründung des QCC

Markteinführung der ersten Produktreihe von Schützen und Schutzrelais

Markteinführung der ersten Hochleistungsmotoren – 100 bis 200 kW

1983

Gründung von WEG Química

1986

WEG wird die erste Auszeichnung verliehen: „Best and Biggest Ones” von der Zeitschrift Exame.

1988

Gründung von WEG Automação

1989

Eggon João da Silva übergibt die Leitung an Décio da Silva. Die Unternehmensgründer bilden das Vorstandsgremium.

Produktion des ersten Transformators für 10.000 kVA, 138 kV, mit einem Gewicht von 35 t und einer Höhe von 5,6 m – der damals größte Transformator, der je im Bundesstaat Santa Catarina produziert wurde.

1991

Eröffnung einer Niederlassung in den USA

1992

Eröffnung einer der modernsten Gießereien Lateinamerikas in der Stadt Guaramirim (im brasil. Bundesstaat Santa Catarina)

1993

Erste Verteilung von Gewinnanteilen

WEG wird erstmals nach ISO 9001 zertifiziert

1994

Gründung der Industrial Business Centers

1995

Niederlassung in Deutschland

Erste gemeinnützige Aktion von WEG

1996

Niederlassung in England

1997

WEG erhält die Qualitätsauszeichnung „National Quality Award“

1998

Niederlassungen in Frankreich, Spanien und Schweden

1999

WEG erzielt im Bereich Elektromotoren in Brasilien einen Marktanteil von 79 % und exportiert 29 % seiner Produktion in ca. 55 Länder

2000

Übernahme der ersten Fabrik im Ausland (Argentinien und Mexiko)

2001

Die Jahreseinnahmen belaufen sich erstmals auf eine Milliarde Reais

WEG wird nach ISO 14001 zertifiziert

2002

Auslieferung des bis dahin größten WEG-Transformators (200 MVA, 550 kV)

2003

Eröffnung des WEG-Museums

Fertigung des weltweit größten Generators (50.000 kVA, 13,8 kV, 4 Pole)

2005

Eröffnung der ersten Fertigungsanlage in China

2005

Eröffnung einer Niederlassung in Singapur

2005

Übernahme der Fertigungsanlage in Manaus

2006

Der 100.000.000. Motor wird hergestellt

2007

Übernahme von Trafo, Hersteller großer Leistungstransformatoren, und klassischen und mobilen Umspannstationen mit Niederlassungen in der Stadt Gravataí (brasil. Bundesstaat Rio Grande do Sul) und in Hortolândia (brasil. Bundesstaat São Paulo)

2007

WEG übernimmt Hidráulica Industrial S/A – HISA, einen Hersteller von Hydraulikturbinen, und verstärkt dadurch seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung.

2007

Société inscrite au Bovespa Novo Mercado, un segment de la bourse regroupant les sociétés qui adoptent des pratiques de gouvernance supplémentaires en complément de celles requises par la législation brésilienne.

2008

Décio da Silva prend la présidence du Conseil d'administration de WEG et Harry Schmelzer Jr. devient le PDG de WEG

Ouverture d'une filiale en Russie.

2009

Création d'une usine de production de transformateurs au Mexique (Huehuetoca)

2010

Lancement de activités de production de WEG en Inde.

2010

Acquisition de la société Instrutech, à São Paulo, une société brésilienne axée sur la production de produits et systèmes de sécurité commerciaux et industriels.

2010

Acquisition des parts de la société Voltran.

2010

Acquisition de Zest Electric, distributeur de WEG en Afrique du Sud.

2010

Acquisition de l'entreprise de revêtements Pulverlux en Argentine.

Acquisition du distributeur FOURNAIS A/S au Danemark.

2011

Acquisition de Watt Drive AntriebstechnikGmbH, une société autrichienne spécialisée dans le développement et la production de boites de vitesses, motoréducteurs, variateurs de fréquence et systèmes de transmission.

2011

Acquisition de la société Electric Machinery aux États-Unis. Une société spécialisée dans la conception de moteurs, générateurs et excitateurs.

2011

Création d'une coentreprise avec CESTARI Industrial e Comercial – une société implantée dans la ville de Monte Alto (État de São Paulo) – pour le développement, la production et la commercialisation de boîte de vitesses et motoréducteurs.

2011

Lancement de la production de turbines éoliennes

Publication du livre sur les 50 années de l'histoire de WEG.

Ouverture de WEG India (WII) à Hosur.

Création d'une filiale au Pérou.

Ouverture de WEG Linhares (État d'Espírito Santo).

2012

Acquisition d'Injetel Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda., une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de commutateurs, fiches et prises électriques pour des usages commerciaux et domestiques.

2012

Acquisition de Stardur Tintas Especiais Ltda., une entreprise spécialisée dans la production de revêtement de retouche industriels et automobiles implantée à Indaiatuba (État de São Paulo).

2012

Commercialisation des premiers dispositifs éoliens. Équipement d'une capacité de 90MW installé dans un parc éolien au nord-est du Brésil.

Les ventes internationales atteignent 51 % (NOI) des revenus de WEG.

Acquisition d'Indústria de Tintas e Vernizes Paumar S.A., une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de revêtements, vernis, émails et laques.

2013

Ouverture d'une filiale en Équateur.

Acquisition du département Transformateurs et sous-stations de la société Hawker Siddeley Electric Africa (Pty) Ltd. implantée en Afrique du Sud. Production de sous-stations miniatures et commercialisation des transformateurs.

2014

Acquisition d'Antriebstechnik KATT Hessen GmbH, une société qui produit des moteurs électriques à grande vitesse. Siège social à Homberg et filiale à Dresden, en Allemagne.

2014

Acquisition de FTC Energy Group, une société de production et d'assemblage de panneaux électriques dédiés aux systèmes automatisés de Bogota, en Colombie.

2014

Acquisition de l'usine de production de moteurs et boites de vitesses de Württembergische Elektromotoren GmbH, une société implantée en Allemagne.

Acquisition des usines de production de moteurs électriques de Changzhou Sinya Electromotor Co. et de l'usine de production de pièces électroniques de Changzhou Machine Master Co. en Chine.

Acquisition de l'unité de services de la société Efacec Energy Service de Jaboatão dos Guararapes (État de Pernambuco).

2015

Acquisition de l'usine de production de transformateurs à haute tension, de sous-stations miniatures, des disjoncteurs moulés et de services de la société TSS Transformers (Pty) Ltd (“TSS”), dont le siège social est implanté à Heidelberg (Gauteng), en Agrique du Sud.

Acquisition de Transformadores Suntec, dont le siège se situe à Medelin, en Colombie.

WEG est élue Société de l'année par le magazine Exame.

WEG dispose d'usines de production dans onze pays et de locaux dans 29 pays. La société emploie plus de 31 000 personnes.

Acquisition d'Autrial S.L., entreprise de production de panneaux électriques pour les dispositifs et équipements industriels dont le siège se situe à Valence en Espagne.

2016

WEG acquires Bluffton Motor Works, LCC., an electric motor factory in the USA.

WEG greenfield manufacturing site in Rugao, China.

2017

Acquisition du fabricant de turbines brésilien TGM. Acquisition de l'activité transformateurs américains de CG Power.

2019

Entrée dans le secteur des solutions pour l'industrie 4.0 avec la création d'un département spécifique pour les entreprises digitales et l'acquisition de 51% du capital de PPI-Multitask et de V2COM.

2020

Acquisition de deux startups : BirminD, une entreprise technologique active sur le marché de l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse industrielle et MVISIA, spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle appliquées à la vision par ordinateur pour l'industrie.

2020

  • WEG acquires the factory of Transformers and Energy Services of the Americas S.A. (“TSEA”) in Betim/MG.
  • WEG structures itself to manufacture artificial respirators for COVID-19 patients during the Pandemic

2021

  • WEG acquires Balteau Produtos Elétricos Ltda, a transformer company for instruments and measurement sets in Itajubá/MG.
  • WEG inaugurates its 5th Transformer factory in North America. Located in the city of Washington, State of Missouri, where the company already has two other units operating since 2017.

2021

  • Establishment of a WEG manufacturing unit in Turkey. The new operation will be established in 7,000 square meters of manufacturing facilities, including warehouses, engineering, and service support areas. The scope of activities includes: Manufacturing of General Proposal Low Voltage Motors and Gearboxes, as well as marketing all WEG products and solutions for the following countries: Turkey, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Kosovo, Montenegro, Romania, and Serbia.
  • WEG opens a Commercial Branch in Poland that will cover Poland, Czech Republic, and Slovakia.

2022

Announcement of the construction of a new factory in Santo Tirso, Portugal. The company intends to invest 23.5 million euros to build 22,600 m² on the same land where WEG already has a 16,300 m² operation dedicated to the manufacture of low-voltage industrial motors. It will expand the production of large electric motors and transfer its factory located in Maia to Santo Tirso, centralizing all operations in the same place. The new factory in Santo Tirso is expected to start operating in the first quarter of 2024 and generate about 100 new jobs.

2022

  • WEG supplies the largest electric generators ever produced by the company.
  • WEG announces the establishment of a Joint Venture with the Cevital Group. The company will operate in the production and sale of electric motors for washing machines, initially focusing on the market in Algeria and North Africa.
  • WEG acquires the Motion Control business of the Italian Company Gefran. A company manufacturing sensors, components, and industrial automation equipment, with factories in Italy, Germany, China, and India. The acquisition value is estimated at € 23.0 million.

2022

• Launch of the WEG Carbon Neutral Program with the following overall goals:
1. Reduce 52%* of emissions** by 2030
2. Achieve Net-Zero (neutral net emissions) by 2050
*Global average of WEG operations. Targets by operation and country follow the country's Nationally Determined Contribution (NDC) or 52%, whichever is higher.
**WEG Global Emissions of Scope 1 (fossil fuels) and 2 (non-renewable energy), base year 2021. Purpose: Develop technologies and solutions to contribute to building a more efficient and sustainable world.

• Inauguration of the WEG motor factory in Algeria.

2023

  • WEG acquires all shares of BirminD.
  • WEG announces a $40 million investment to acquire new land in Mexico.
  • WEG acquires industrial electric motor and generator businesses from Regal Rexnord.
  • WEG announces investments of R$ 1.2 billion for the expansion of Transformer production capacity.

2024

Alberto Yoshikazu Kuba is the new executive president of WEG, taking over the position previously held by Harry Schmelzer Jr. for 16 years.

Photo:Exame/Leandro Fonseca

2024

WEG acquiert Volt Electric Motors, un fabricant de moteurs commerciaux et industriels en Turquie. De plus, WEG acquiert Reivax S.A., une entreprise brésilienne opérant dans le secteur des systèmes de contrôle pour la production d'énergie.

WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefon: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)
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
Préférence des cookies
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.