Inaugurados no início de agosto, o Terminal de Múltiplo Uso do Porto do Pecém (TMUT), no Ceará, e a Correia Transportadora Tubular marcam o início de uma nova fase de desenvolvimento para o Estado. Com investimentos de mais de meio bilhão de reais, as obras são a base para a implantação de um amplo polo industrial na região e já estão contribuindo com a geração de empregos e consequente melhoria de vida da comunidade local.

A tecnologia WEG está presente no empreendimento. Parceira da TMSA e da Normatel/Tecnometal, responsáveis pelos projetos das Correias Transportadoras Tubulares, a WEG forneceu motores de alto rendimento, inversores de frequência, transformadores e a automação utilizados para o acionamento e controle dos equipamentos. Na prática estas soluções possibilitam toda a integração entre os transportadores, que ligam o píer de atracação até a usina Termelétrica Porto do Pecém e, no futuro, à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). A complexidade do desafio é grande: quando estiver totalmente instalado, o conjunto de esteiras vai se estender por 12.879 metros, transportando 2.400 t/h de minérios, a uma velocidade de 5,1 m/s – uma quantidade equivalente a 200 caminhões de 12 toneladas cada. “A WEG foi um parceiro importante, por oferecer uma solução integrada para acionamentos, automação e controle. Isso permitiu que todo o sistema fosse testado integralmente em fábrica, permitindo um ganho importante nos trabalhos de comissionamento e start-up”, resume o engenheiro Marco Antonio Ximenes, da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará, responsável pelo projeto.

A primeira fase da Correia Transportadora tem seis quilômetros de extensão e foi fornecida pela Normatel/Tecnometal, empresa com mais de 30 anos de atuação na área de projetos de engenharia. Esta etapa é responsabilidade do Estado do Ceará, e tem o objetivo de levar o minério de ferro do píer de atracação ao limite do porto de Pecém, de forma rápida e sem riscos ao meio ambiente. O engenheiro coordenador do empreendimento da Normatel Engenharia, Fernando Hyppolito, explica que os produtos trabalham em baixa tensão, com qualidade, e são produzidos pelo mesmo fornecedor dos sistemas de automação e dos transformadores de média tensão, o que resulta em um único instalador/integrador dos sistemas. “Isto assegura confiabilidade na implantação”, resume.
No segundo trecho da obra, a Correia Transportadora liga o limite do porto até a termoelétrica, e é fornecida pela TMSA Tecnologia em Movimentação S/A, empresa brasileira com mais de quatro décadas de atuação no setor. O diretor Comercial da TMSA, Paulo Lambert, revela que a definição pelas soluções WEG foi natural. Além de serem parceiros de longa data, a WEG já participava do projeto da primeira etapa e eles procuraram manter o mesmo padrão de equipamentos especificado pela Seinfra. “Um dos grandes benefícios foi a padronização em relação ao trecho inicial. Além disto, com a WEG podemos ter certeza de contar com um fornecedor que consegue manter um padrão de atendimento, de qualidade do produto e de serviço no pós-venda”, resume.
As soluções WEG também contribuíram para determinar a performance e a segurança dos equipamentos. Neles foram usados inversores CFW11, quadros de distribuição de baixa tensão, motores, transformadores de potência à seco, painéis com CLPs de grande porte e unidades de I/O remotas, além do desenvolvimento de software aplicativo e serviços de comissionamento e start up.

Todos os inversores são de 12 pulsos, o que impacta positivamente no fator de potência do sistema. Os equipamentos se comunicam em rede com controladores programáveis, o que possibilita ter uma única sala de comando. Na prática, a centralização permite um controle mais preciso da operação. Os motores de alto rendimento da WEG garantem menor uso de energia no sistema, enquanto os transformadores a seco praticamente não requerem manutenção periódica, o que também se traduz em praticidade e economia.

Preservação
A preocupação com o meio ambiente pautou o projeto das Correias Transportadoras Tubulares e o trabalho dos fornecedores. A área que liga o píer à Termelétrica e, no futuro, à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) passa ao lado da Estação Ecológica do Pecém, criada para proporcionar o equilíbrio ecológico do ecossistema de dunas, situado próximo ao porto.
A utilização de Correias Transportadoras Tubulares e de equipamentos que reduzem o impacto ao meio ambiente, como os transformadores a seco WEG e os motores de alto rendimento, vão ao encontro desta preocupação. Fechadas na forma de tubos, as esteiras permitem que os minérios sejam transportados sem o risco de contaminação do meio ambiente. “Você consegue garantir que o pó gerado não vá para o ambiente”, explica o diretor diretor Comercial da TMSA, Paulo Lambert.

Veja mais fotos: http://bit.ly/q9Ikv8