A WEG está abrindo as portas de uma nova unidade no México, voltada à produção de transformadores de potência. São 78,8 mil m² de área total e 10,5 mil m² de área construída, onde serão produzidos 37 transformadores somente neste ano. A nova fábrica fica na localidade de Huehuetoca, no Estado do México, a cerca de 500 metros da sede da WEG México e o investimento total na unidade foi de US$ 31 milhões.
As obras começaram em março de 2008 e foram concluídas em abril deste ano. O primeiro transformador já está sendo fabricado. A unidade tem capacidade para produzir transformadores com tensão máxima de 550 kV e potência de até 300 MVA. “Nossa meta é, dentro de dois ou três anos, ter uma produção anual de 240 unidades”, diz Enrique Israel Rodríguez, coordenador do marketing da WEG no México. Ele explica que a criação da unidade é resultado da expansão do próprio mercado e traz como benefício redução no tempo de entrega do produto e menos dificuldades na logística.
Até então, a produção de transformadores feita por outras empresas do México não era suficiente para suprir todo o mercado interno e das regiões próximas. Esta demanda é formada por grandes indústrias cimenteiras e petroquímicas, mineradoras e usinas hidrelétricas do México, Estados Unidos, Canadá e países da América Central. Elas passam a ser atendidas também pela WEG Transformadores México, que complementa a produção nacional com uma nova linha de produtos. Para tanto, a planta conta com equipamentos modernos, para uma produção eficiente e rápida e estrutura integral. Neste início de atividades, a fábrica tem 87 colaboradores, mas a intenção é duplicar esta quantidade à medida que crescer a produção
Presença mundial
Além desta nova fábrica, a WEG possui no México uma unidade de motores de baixa e media tensão, geradores e painéis de controle e automação. Prova de que a WEG está em todo o mundo são a sua matriz brasileira, as fábricas em Portugal, Argentina, China e Índia e as 21 sucursais instaladas nos cinco continentes.