O Programa Bônus Motor é uma iniciativa da ANEEL que visa promover a eficiência energética de motores do parque fabril catarinense e combater o desperdício de energia elétrica nas indústrias, nos órgãos públicos e no meio rural.
No Brasil, de acordo com Ministério de Minas e Energia no documento “Plano Nacional de Eficiência Energética”, a indústria consome 43,7% de toda energia elétrica nacional, sendo 68% destes utilizados pela força motriz em operação. Sendo assim, aproximadamente 30% de toda a energia elétrica do país é consumida por motores elétricos.
Tendo em vista a representatividade desse consumo, desde 2001 o governo atua com a Lei de Eficiência Energética nº 10.295 e, recentemente, em agosto de 2017, foi publicada a Portaria Interministerial nº 01, que eleva o nível mínimo de eficiência dos motores elétricos trifásicos para IR3.
Embora sejam muito positivas para a redução de consumo de energia elétrica nas indústrias, estas medidas tem efeito somente sobre os motores novos adquiridos e não sobre os motores atualmente instalados, que são efetivamente os responsáveis pelo consumo.
Diante disso, entendeu-se necessária e oportuna uma atuação mais incisiva
do Estado com políticas públicas que incentivem a substituição de motores antigos e pouco econômicos por motores mais modernos e eficientes, com as seguintes perspectivas:
- Possibilitar o setor industrial de manter ou aumentar sua atividade produtiva consumindo menos energia elétrica devido à aquisição e utilização de motores elétricos novos e mais eficientes;
- Atualização do parque de motores elétricos utilizados no setor industrial brasileiro;
- Diminuir e tornar menos atrativa a prática de recondicionamento de motores elétricos e a utilização de motores antigos e pouco eficientes.
Atendendo a essa necessidade, a ANEEL desenvolveu um Projeto Prioritário sobre “Incentivo à Substituição de Motores Elétricos: Promovendo a Eficiência Energética no Segmento de Força Motriz”, chamada que prontamente recebeu a adesão da Celesc.
Por meio do programa, a Celesc dará bonificação de até 40% — a depender da potência e do rendimento do motor adquirido — aos empresários interessados na troca de motores elétricos de alta eficiência. Os motores serão comercializados pela WEG, vencedora do edital, que também será responsável pelo descarte correto dos motores antigos.
As inscrições para o Programa Bônus Motor estarão abertas a partir de 24/10/2017 e podem ser feitas no site www.bonusmotor.com.br, que, além disso, fornece maiores detalhes sobre o programa, como benefícios e treinamentos.