Um trabalho de eficiência energética no parque nacional de motores elétricos industriais tem o potencial de fornecer mais energia que todas as PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) juntas. Se ainda destacarmos de dentro das Centrais Termoelétricas as Centrais à Carvão, responsáveis por 1,6% da oferta, vemos que também são superadas pelos potenciais de economia em motores elétricos que seria equivalente a 2,1% da oferta interna = energia mais limpa e barata.

Investir em projetos de eficiência energética representa uma grande oportunidade para atendimento da demanda. Segundo relatório do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) – Como economizar US$ 36 bilhões em Eletricidade”/2008, o Brasil precisa investir US$ 21,5 bi em geração até 2018 ou US$ 6,7 bi em eficiência energética.

  • A indústria representa 47% do consumo de energia no Brasil (Eletrobrás)
  • Deste percentual, 55% em média são devido a motores elétricos (Aneel)



Segundo a experiência WEG, com mais de 27 mil motores analisados em trabalhos de eficiência energética na indústria nacional, pode-se obter uma economia média de 8,27% no consumo de energia elétrica. Considerando-se este ganho sobre os números acima comentados, trabalhos em eficiência energética em motores elétricos podem produzir uma economia de em motores podem “produzir” uma economia de 8.342 GWh – é como explorar reservas de energia ocultas em nossas indústrias.

Fonte: Balanço Energético Nacional 2007 – Ministério de Minas e Energia. Em vermelho é uma demonstração WEG da parcela de contribuição em Motores Elétricos.

O estudo de eficiência energética pode ser realizado diretamente pela WEG ou um Assistente Técnico WEG treinado. Analisaremos os potenciais de ganho e planejaremos como desenvolver as etapas necessárias listadas abaixo:

  • Levantamento dos dados e cargas dos motores elétricos.
  • Visão geral do processo.
  • Análise das condições operacionais.
  • Análise da energia consumida.
  • Análise dos dados em software de energia WEG.
  • Relatório final com ganhos em energia, processo e manutenção.

Um ponto a ser destacado é o plano de troca: a WEG disponibiliza aos clientes em todos os estudos realizados que, os motores antigos são recolhidos pela WEG e é concedido um desconto adicional no preço dos motores alto rendimento comprados.

Para mais informações entre em contato através do e-mail wegservice@weg.net