• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como inverter o sentido de giro do motor utilizando a Soft-Starter?

Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e troca do Sentido de Giro.

Parâmetro

Programação

P04

OFF

P51

3

P53

4

P54

4

P55

3

P61

OFF

Observação:

  • Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;
  • A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;
  • O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;
  • Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.
Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência. O contator "K1" deve possuir um contato normalmente fechado.
Como fazer a frenagem do motor utilizando a Soft-Starter?

Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e frenagem CC.

Parâmetro

Programação

P34

Maior que OFF

P35

Ajuste de carga

P52

3

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:

  • Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;
  • A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;
  • O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;
  • Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.
Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03, Plus que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência. O contator "K1" para a frenagem cc pode ser dimensionado levando-se em conta que os três contatos estão em paralelo.
Qual é a função da Soft-Starter?

As Soft-Starter são chaves de partidas estáticas, destinadas à aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução trifásicos. O controle da tensão aplicada ao motor, mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores, permite obter partidas e paradas suaves.

  • Varia somente a tensão;
  • Não atende aplicações que exijam variação de velocidade.
Por que usar uma Soft-Starter?
  • Permite uma partida suave tanto elétrica quanto mecânica;
  • Não possui partes móveis;
  • Não gera arco e indução eletro-magnético;
  • Reduz/limita a corrente de partida do motor;
  • Minimiza Golpes de Aríete;
  • Economia de energia.
O que é o Golpe de Ariete?

O "Golpe de Ariete" é um "pico de pressão" resultado de uma rápida redução na velocidade de um líquido, que pode ocorrer quando um sistema de bombeamento sofre uma parada brusca. No contexto da aplicação de Soft-Starter, a ocorrência do golpe de ariete está relacionada à rápida parada do motor da bomba, embora o golpe de ariete possa ser provocado por outros eventos, como o fechamento rápido de uma válvula.
O "pico" de pressão nestas condições pode ser várias vezes maior que o esperado para o sistema, provocando danos que podem se estender até a bomba.
Quando a Soft-Starter está habilitada a fazer uma parada suave do motor ("Pump Control"), a chance de ocorrência do golpe de ariete na parada do motor é reduzida.

  • 1
  • ...
  • 36
  • 37
  • 38
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net