O que é e quais são as possíveis causas do E022?

O erro E022 é um erro relacionado a comunicação serial, e a descrição do erro é "erro de paridade longitudinal (BCC)" que quer dizer que este byte de BCC representa um cálculo (uma operação booleana chamada de ou-lógico XOR) que é efetuado sobre os bytes do telegrama para a detecção de erros. O valor transmitido deve ser o mesmo que o calculado pelo equipamento que está recebendo este telegrama. Se não for igual o telegrama está corrompido e não pode ser utilizado.

O que é e quais são as possíveis causas do E025?

O erro E025 é um erro relacionado a comunicação serial, ele ocorre quando há a tentativa de leitura ou escrita numa variável inexistente, ou seja, não disponível no equipamento.

O que é e quais são as possíveis causas do E026?

O erro E026 é um erro relacionado a comunicação serial, ele ocorre quando há a tentativa de escrever em uma variável um valor acima ou abaixo do permitido. Deve-se checar os limites válidos do parâmetro/variável básica em questão.

O que é e quais são as possíveis causas do E027?

O erro E027é um erro relacionado a comunicação serial, ele ocorre quando há a tentativa de escrever um uma variável só de leitura. Por exemplo, escrever no parâmetro que indica a versão de firmware.

O que é e quais são as possíveis causas do E028?

O erro E28 é um erro relacionado a comunicação serial, ele se refere a tentativa de escrita em variável quando a senha não está setada corretamente. Então antes de enviar um telegrama de escrita deve-se setar o parâmetro de senha (P006=0005), daí enviar o telegrama de escrita.

  • 1
  • ...
  • 72
  • 73
  • 74
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México