¿La boquilla dosificadora facilita el trabajo del pintor?
El dosificador de línea W-Acqua permite al operador controlar mejor el volumen de pintura que saldrá del paquete para realizar el pesaje de las mezclas en la balanza, evitando así errores que puedan ocurrir al realizar el pesaje de colores. 
¿Cómo W-Acqua es menos dañino para la salud? ¿En qué se diferencia de otros productos a base de solventes?
Las pinturas para automóviles a base de agua son reconocidas mundialmente por su calidad y baja emisión de VOC's (Compuestos Orgánicos Volátiles), son buenas para el medio ambiente y excelentes para el aplicador, que no está expuesto a compuestos nocivos para la salud y olores fuertes de disolventes. Al utilizar agua en su composición y como diluyente, el sistema W-Acqua no presenta los mismos riesgos que el sistema convencional.
¿Cuáles son las dimensiones del WEG Transformer Scan?

Las dimensiones del producto son: 291,7 x 267,7 x 100,2 mm (Largo x Ancho x Altura).

¿He olvidado mi contraseña. ¿Cómo puedo recuperarla?

Usted deberá recordar la dirección de correo electrónico utilizada en su cuenta para efectuar la recuperación. Sólo tiene que acceder al sitio: https://tfm.wnology.io/ y hacer clic en el link "¿Ha olvidado su contraseña?". Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en "Solicitar restablecimiento de contraseña". En su correo electrónico, abra el mensaje titulado "Request to Reset Password" y haga clic en el link del cuerpo del mensaje. Entonces, usted será redirecionado a una página donde puede crear una nueva contraseña.

¿Cómo puedo conectar mi transformador al portal WEG Transformer Fleet Management?

Si aún no ha creado una planta, ir al menú "registro y edición">"Sistema" y haga clic en el botón "+Planta", completa sus datos y haga clic en "Guardar". Después de este procedimiento, es posible agregar un nuevo transformador para su planta. Si desea agregar un nuevo transformador para una planta existente, vaya al menú "registro y edición">"Dispositivo" y haga clic en el botón "+Añadir", seleccione entonces el tipo de transformador y complete los datos y, por fin, haga clic en "Guardar".

  • 1
  • ...
  • 264
  • 265
  • 266
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México