O que é o bloco RTC?

O bloco RTC aciona/desaciona saída conforme relógio de tempo real ou calendário perpétuo dependendo qual modo ajustado no bloco RTC.

O que deve ser ajustado no bloco RTC Modo 1 - diariamente?

O contato do bloco RTC vai atuar todos os dias conforme a hora que for setada em Set RTC hora ON, e vai desacionar a saída conforme setado em Set hora OFF.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

O que deve ser ajustado no bloco RTC Modo 2 ¿ dias consecutivos?

A saída atua conforme dia da semana setado e hora, ficando atuada até o dia da semana ajustado para desatuar seguindo a hora de Set RTC OFF.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

O que deve ser ajustado no bloco RTC Modo 3 ¿ ano-mês-dia?

A saída atua no dia/mês/ano ajustado em Set Ano On e Set mês e dia On;

A saída desatua no dia/mês/ano ajustado em Set ano Off e Set Mês e dia Off;

Se a entrada de habilitação for aberta durante o período que a saída estivar atuada, a saída será desligada.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

Como ajustar o Relógio de tempo real e o calendário do Clic02 RTC?

No menu principal do Clic02 selecionar a opção Config. RTC;

Abrirá uma tela conforme figura abaixo:

Pressionando as setas (¬®¯­) dá acesso aos dados;

Para alterá-los, deve-se pressionar ‘Sel’;

Após concluída a alteração pressionar ‘OK’;

Para retornar ao menu principal pressionar ‘ESC’.

  • 1
  • ...
  • 184
  • 185
  • 186
  • ...
  • 276
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México