Zurück zu Mein Konto
· Essa opção pode ser selecionada no jumper S1.1 que seleciona ativo em ALTO ou ativo em BAIXO para todas as 4 entradas digitais. Não é possível selecioná-las separadamente;
· O inversor sai de fábrica com as entradas digitais ativas em nível baixo (S1:1 em OFF);
· Entradas Digitais com ativo baixo (S1.1 em OFF): esta opção pode ser selecionada quando utilizado um CLP com saída a relé ou saída a transistor NPN (nível lógico baixo para acionar a DI):




A HMI standard do CFW08 contém: Um display de leds com 4 dígitos de 7 segmentos, 4 leds de estado e 8 teclas.

Funções básicas das teclas:
Habilita o inversor via rampa de aceleração (partida).
Desabilita o inversor via rampa de desaceleração (parada). Reseta o inversor após a ocorrência de erro.
Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo).
Aumenta a velocidade, número do parâmetro ou o valor do parâmetro.
Diminui a velocidade, número do parâmetro ou valor do parâmetro.
Inverte o sentido de rotação do motor comutando entre horário e anti-horário.
Seleciona as origens dos comandos/referência entre LOCAL ou REMOTO.
Quando pressionada realiza a função JOG [se a(s) entrada(s) digital(is) programada(s) para GIRA/PÁRA (se houver) estiver(em) aberta(s) e a(s) entrada(s) digital(is) programada(s) para HABIITA GERAL (se houver) estiver(em) fechada(s)].
As sinalizações e indicações do display indicam qual é os estados do inversor.
Inversor pronto (READY) para acionar o motor.
Inversor com tensão de rede insuficiênte para o operação.
Inversor na situação de erro, e o código aparece piscante. No caso exemplificado temos a indicação do E02.
Inversor está aplicando corrente contínua no motor (frenagem CC) de acordo com os valores programados em P300, P301 e P302.
Inversor está executando a rotina de Auto-Ajuste para identificação automática de parâmetros do motor. Esta operação é comandada por P408.
Nota:
O display também pisca nas seguintes situações, além da situação de erro:
Tentativa de alteração de um parâmetro não permitido;
Inversor em sobrecarga.
Parâmetros de leitura são parâmetros reservados apenas para leitura de valores,
Quando há energização do inversor o display indicará o valor do parâmetro P002 [valor da frequência de saída no modo de controle V/F (P202=0 ou 1) e valor da velocidade do motor em rpm no modo vetorial (P202=2)].
O parâmetro P205 define qual é o parâmetro inicial a ser monitorado, isto é, define o parâmetro inicial a ser mostrado quando o inversor é energizado.
Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo: