Como o Sistema de Visão Computacional WEG pode garantir a qualidade e a segurança dos rótulos em embalagens
A indústria de defensivos agrícolas é uma das mais importantes e regulamentadas do mundo, pois envolve a produção e o uso de substâncias químicas que podem afetar a saúde humana e o meio ambiente. Por isso, é essencial que as embalagens desses produtos sejam rotuladas de forma correta e precisa, informando os dados de validade, lote, composição, modo de uso, precauções e outras informações relevantes.
No entanto, o processo de rotulagem manual ou semi-automático pode apresentar falhas e inconsistências, gerando riscos de multas, perdas, retrabalhos, devoluções e danos à imagem da empresa. Além disso, a demanda por defensivos agrícolas vem crescendo a cada ano, exigindo maior produtividade e eficiência das indústrias do setor.
Diante desse cenário, um dos maiores fabricantes de defensivos agrícolas do Brasil procurou a WEG para desenvolver uma solução de visão computacional capaz de inspecionar e validar os rótulos e a gravação de validade e lote das embalagens de seus produtos.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação era garantir que todas as embalagens saíssem da linha de produção com os rótulos corretos e com a impressão legível e precisa dos dados de validade e lote. Para isso, era necessário um sistema de visão computacional que pudesse:
- Identificar o tipo de produto e o rótulo correspondente;
- Verificar se o rótulo foi colado na posição e na orientação adequadas;
- Verificar a presença dos dados de validade e lote impressos no rótulo;
- Rejeitar as embalagens que apresentassem qualquer erro ou divergência.
• Leia também: 10 estratégias para eliminar gastos na manutenção em 2024
Dor do cliente
A principal dor do cliente era garantir que a máquina rotuladora fizesse a colagem do rótulo correto, pois ocorriam casos em que o produto envasado não condizia com o rótulo. Isso poderia causar sérios problemas de qualidade, segurança e conformidade, além de desperdício de material e tempo.
Além disso, o cliente tinha a necessidade de garantir a correta impressão de datação e lote, pois esses dados são fundamentais para o controle e o rastreamento dos produtos. Qualquer erro de impressão poderia comprometer a validade, a identificação e a confiabilidade dos produtos.
A solução
A solução aplicada foi o Sistema de Visão Computacional WEG para inspeção de rótulos e gravação de validade e lote. Este sistema é composto por:
- Uma câmera industrial de alta resolução e velocidade, a MV-SENS, que captura as imagens das embalagens em movimento;
- Uma unidade de computação de borda, a MV-CVU, que contém a plataforma MVISIA EDGE embarcada para processamento das imagens recebidas;
- Um Software de Visão Computacional, MVISIA EDGE, que processa as imagens e aplica algoritmos de reconhecimento, leitura e validação dos rótulos e dos dados impressos. Este software conta com uma interface de fácil utilização, que permite a configuração, o monitoramento e o gerenciamento da aplicação.
O sistema funciona da seguinte forma:
Primeiramente, a câmera captura as imagens das embalagens que passam pela esteira transportadora. Nesta etapa é possível adicionar um sensor que aciona a câmera no exato momento da passagem do produto, reduzindo assim a quantidade de imagens a serem analisadas.
Ao receber as imagens, o software de visão computacional compara as imagens com as referências cadastradas e verifica se o rótulo corresponde ao produto e se está na posição e na orientação corretas, bem como se há dados de validade e lote impressos na embalagem.
Então, a interface mostra em tempo real se a embalagem está aprovada ou reprovada.

Benefícios
O Sistema de Visão Computacional WEG para Inspeção de rótulos e gravação de validade e lote de defensivos agrícolas trouxe diversos benefícios para o cliente, tais como:
- Aumento da qualidade e da segurança dos produtos, evitando erros e divergências nos rótulos e na impressão dos dados;
- Redução de perdas, retrabalhos, devoluções e multas, gerando economia de tempo e de material;
- Aumento da produtividade e da eficiência da linha de produção, otimizando o processo de rotulagem e a capacidade de produção;
- Aumento da confiabilidade e da rastreabilidade dos produtos, facilitando o controle e a gestão da produção;
- Aumento da competitividade e da inovação tecnológica, diferenciando-se no mercado e atendendo às exigências dos clientes e dos órgãos reguladores.
• Leia também: Sistema de Visão Computacional WEG para Verificação de Porcas e Pontos de Solda na Linha de Montagem
• Leia também: Solução WEG de Visão Computacional Elimina Erros e Garante Qualidade na Indústria de Embalagens
Resultados
A implementação do Sistema de Visão WEG foi feita com sucesso na linha de produção da empresa, atendendo às suas expectativas e necessidades. O sistema apresentou um alto desempenho, garantindo a qualidade e a segurança dos rótulos e da impressão dos dados.
O cliente ficou satisfeito com a solução e com os resultados obtidos, reconhecendo o valor agregado do sistema de visão computacional para a sua indústria, e manifestou ainda interesse em ampliar a aplicação do sistema para outras linhas de produção e outros tipos de produtos.
O Sistema de Visão Computacional para inspeção de rótulos e gravação de validade e lote em embalagens é um exemplo de como a WEG é capaz de oferecer soluções de automação e de indústria 4.0 para os mais diversos segmentos e desafios, utilizando a visão computacional como uma ferramenta de controle de qualidade, eficiência e inovação.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG ou sobre outras soluções de automação industrial da WEG, entre em contato com nosso time de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...