Entenda a relação da indústria 4.0 com a sustentabilidade
Quando falamos em Indústria 4.0, é preciso pensar em sustentabilidade. Isso porque os princípios ecologicamente corretos fazem parte dessa revolução.
Para que uma empresa esteja inserida na Indústria 4.0, ela precisa adotar medidas que correspondam à sustentabilidade, tais como a economia de energia e o consumo consciente de outros recursos.
Quer entender melhor a relação entre a Indústria 4.0 e a sustentabilidade? Então, continue a leitura deste artigo!
Indústria 4.0 e sustentabilidade
A Indústria 4.0 é marcada pela presença da Inteligência Artificial, da análise de dados e do monitoramento remoto e em tempo real da produção para tornar uma empresa mais eficiente e produtiva.
Mas você sabia que a Indústria 4.0 também proporciona benefícios para o meio ambiente? Com a utilização de tecnologias, é possível reduzir as emissões de CO2 e a produção de resíduos, por exemplo.
Para que as empresas passem a integrar a Indústria 4.0 nos seus processos, é necessário que utilizem as matérias-primas de modo consciente, além de implementarem outras medidas sustentáveis como o reuso e a reciclagem.
Contudo, além de beneficiar o meio ambiente, uma indústria que seja 4.0 tem os seus custos reduzidos e as suas operações otimizadas, pois possui consigo a tecnologia e a inteligência atreladas, o que faz com que se torne mais lucrativa.
Sendo assim, a Indústria 4.0 e a sustentabilidade são fundamentais para a competitividade de uma empresa e, ao mesmo tempo, para garantir o cuidado com o meio ambiente — e, portanto, contribuir com o mundo.
Exemplos da sustentabilidade na Indústria 4.0
Agora que você já entendeu melhor sobre a relação da Indústria 4.0 com a sustentabilidade, veja alguns exemplos indispensáveis que podem ajudar as empresas a colocarem esse ideal em prática. Confira!
Gestão de resíduos
Um exemplo da gestão de resíduos nas empresas é a utilização de plataformas eletrônicas que interliguem diversas empresas geradoras, de tratamento e transportadoras, para facilitar os processos de compra, venda e transporte de resíduos.
Essas plataformas ajudam a reduzir a geração de resíduos e a realizar corretamente o manejo.
Economia de energia
Por meio da Indústria 4.0, as empresas inteligentes utilizam sensores que monitoram o funcionamento dos equipamentos, detectando possíveis falhas e paradas com agilidade e eficiência. Isso possibilita regular os parâmetros, resultando em maior economia de energia.
Além disso, outra alternativa sustentável que contribui para a economia de energia é a utilização de energia solar, podendo proporcionar uma redução de até 95% na conta de energia elétrica.
Empresas que buscam prolongar a vida útil dos seus equipamentos, podem ser beneficiadas de uma novidade lançada pela WEG, a possibilidade de combinar o sensor de vibração industrial com motores elétricos. Esta combinação, prolonga a garantia do motor em mais 2 anos, pois evita falhas e garante maior disponibilidade de um equipamento crítico para as indústrias.
Consumo consciente
Por fim, a adoção de medidas sustentáveis está totalmente voltada ao consumo consciente de recursos e de matérias-primas, o que inclui:
- processos otimizados;
- redução do desperdício;
- reciclagem e descarte correto de resíduos;
- redução da geração de gases poluentes.
Desse modo, a Indústria 4.0 também permite programar o processo produtivo e fazer a sua análise em tempo real, reduzindo, assim, a quantidade de estoque e, consequentemente, diminuindo os custos envolvidos.
Saiba como tornar a sua empresa mais sustentável por meio da Indústria 4.0
Quer descobrir como utilizar a relação entre a Indústria 4.0 e a sustentabilidade a favor da sua empresa e ainda ficar por dentro de assuntos importantes sobre esse tema? Então assine a nossa newsletter mensal gratuita e receba informações exclusivas diretamente no seu e-mail.
Leia também
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...