Blog WEG Digital & Sistemas

O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona

8 out 2026

O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona

Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação avançada da produção. Ele sequencia as ordens com capacidade finita, considerando ao mesmo tempo máquinas, turnos, operadores, ferramentas, setups, materiais e prazos de entrega. O resultado é uma programação realista, que a fábrica consegue cumprir.

Prometer um prazo ao cliente é fácil. Difícil é saber, antes de prometer, se a fábrica tem capacidade para cumpri-lo. É para responder a essa pergunta que existem os sistemas APS.

O que significa a sigla APS?

Na indústria, APS significa Advanced Planning and Scheduling, ou Planejamento e Programação Avançada da Produção. É a categoria de software usada pelo PCP para decidir o que produzir, em qual recurso, em que ordem e em qual horário.

A mesma sigla aparece em outros contextos, o que costuma gerar confusão nas buscas:

Sigla Significado Área
APS Advanced Planning and Scheduling Indústria e manufatura
APS Atenção Primária à Saúde Saúde pública (SUS)
APS Air Pressure System (sistema de ar comprimido) Caminhões, como os da Scania

Neste artigo, o foco é o APS industrial, mas também esclarecemos os outros sentidos ao longo do texto.

Qual é a função do APS?

A função do APS é gerar uma programação de produção viável e otimizada, respeitando a capacidade real da fábrica. Na prática, ele responde a quatro perguntas: o que produzir, em qual recurso, em que sequência e em qual horário.

Para isso, o APS cruza dados que nenhum programador consegue processar sozinho em tempo hábil:

  • Demanda, prioridades e datas de entrega prometidas;
  • Turnos de trabalho, calendário e disponibilidade de máquinas;
  • Eficiência real dos recursos, como o OEE medido no chão de fábrica;
  • Tempos de setup, que variam conforme a sequência de produtos;
  • Restrições secundárias, como ferramentas, moldes e operadores habilitados;
  • Disponibilidade de matérias-primas e componentes.

Leia mais sobre o case de sucesso do MES e APS na Nitro: https://www.weg.net/digital/blog/mes-e-aps-industria-quimica/ .

Qual a diferença entre APS e MRP?

A maior parte dos ERPs planeja com o MRP, que calcula o que e quando comprar e produzir, mas parte do pressuposto de que a capacidade da fábrica é infinita. O APS completa esse cálculo com a pergunta que o MRP não responde: a fábrica consegue fazer isso?

Critério MRP (no ERP) APS
Capacidade Infinita Finita
Sequência das ordens Não define Define e otimiza
Setup dependente da sequência Não considera Considera
Granularidade Dias ou semanas Minutos e horas por máquina
Tempo de reprogramação Horas Segundos ou minutos
Simulação de cenários Limitada Nativa

Por isso, o APS não substitui o ERP: ele recebe as ordens do ERP, programa com precisão e devolve datas confiáveis.

Como o APS funciona na prática?

O ciclo de programação de um APS segue cinco etapas:

  1. Recebe as ordens do ERP, com quantidades, roteiros, estruturas de produto e datas de entrega.
  2. Carrega o modelo da fábrica: recursos, calendários, turnos, matriz de setups e restrições secundárias.
  3. Aplica as regras de programação definidas pelo PCP, como priorizar a data de entrega, agrupar produtos semelhantes ou balancear a carga entre máquinas.
  4. Gera o plano em gráfico de Gantt, com início e fim de cada operação, e sinaliza as ordens que vão atrasar.
  5. Libera a programação para o chão de fábrica, normalmente via MES, e reprograma quando algo muda.

Exemplo prático

Uma injetora precisa produzir três lotes: peças pretas, cinzas e brancas. Cada troca de cor exige limpeza, e ir do escuro para o claro leva muito mais tempo do que o caminho inverso. Uma programação feita só por data de entrega pode começar pelo preto, ir para o branco e voltar ao cinza, somando setups longos.

O APS conhece a matriz de setups e testa as combinações em segundos. Ele propõe a sequência branco, cinza e preto, que reduz o tempo de troca, e confirma que todos os lotes continuam dentro do prazo. A capacidade ganha com isso pode ser usada para aceitar um novo pedido.

Quais são os pilares do APS?

Um sistema APS industrial se apoia em cinco pilares, que explicam por que a programação que ele gera é confiável:

  1. Capacidade finita. Cada recurso tem um limite de horas e de velocidade. O APS nunca programa mais do que a máquina consegue entregar.
  2. Restrições simultâneas. Máquina, operador, ferramenta e material são considerados juntos. Uma ordem só é programada quando todos os recursos estão disponíveis ao mesmo tempo.
  3. Sequenciamento otimizado. Regras e algoritmos definem a melhor ordem de produção conforme o objetivo da empresa: cumprir prazos, reduzir setups, equilibrar carga ou baixar estoques.
  4. Dados reais do chão de fábrica. O plano só é tão bom quanto os dados que o alimentam. Integrado a um MES, o APS usa a eficiência real das máquinas, e não a nominal.
  5. Simulação e reprogramação rápida. Quando algo muda, como um pedido urgente ou uma quebra, o APS recalcula o plano em minutos e mostra o impacto antes da decisão.

Ao avaliar um software APS, sete atributos separam uma ferramenta de programação básica de uma solução avançada:

Atributo O que significa na prática
1. Capacidade finita Programa respeitando o limite real de cada recurso
2. Multirrestrição Considera máquinas, pessoas, ferramentas e materiais ao mesmo tempo
3. Rapidez de processamento Gera ou refaz a programação de toda a fábrica em segundos ou minutos
4. Precisão Produz um plano que o chão de fábrica consegue cumprir, com datas confiáveis
5. Visualização interativa Mostra a programação em gráfico de Gantt, com ajustes manuais e alertas de atraso
6. Simulação de cenários Testa hipóteses como “e se” entrar um pedido urgente, um novo turno ou uma nova máquina
7. Integração Troca dados com ERP e MES, recebendo ordens e devolvendo datas e consumos

Um APS que reúna esses sete atributos libera o programador das tarefas repetitivas e deixa para ele apenas as decisões estratégicas: quais critérios priorizar e quais regras aplicar.

O que significa profissionais da APS?

Na indústria, os profissionais da APS são as pessoas que operam, alimentam e usam o sistema de programação no dia a dia:

  • Programador de produção e analista de PCP: definem regras e prioridades, rodam a programação e tratam as exceções.
  • Gestores de produção e de planta: usam o plano para alocar equipes e acompanhar o cumprimento das metas.
  • Área comercial: consulta o APS para prometer prazos de entrega com base na carga real da fábrica.
  • Manutenção: planeja intervenções nas janelas indicadas pelo plano, sem comprometer entregas.
  • Compras e suprimentos: sincronizam a chegada de materiais com a sequência programada.
  • TI industrial: cuida das integrações com ERP e MES.

O APS muda o papel do programador: em vez de montar planilhas e refazer o plano a cada imprevisto, ele passa a analisar cenários e tomar decisões.

Em quais empresas o APS gera mais resultado?

O APS pode ser usado em praticamente qualquer indústria, mas seus ganhos são maiores em empresas:

  • Em que a programação depende mais da capacidade do que da disponibilidade de materiais;
  • Com muitas operações por produto, mesmo que a estrutura seja simples;
  • Em que a sequência das ordens afeta muito a produtividade, por causa de setups longos;
  • Com gargalos que mudam conforme o mix de produção;
  • Com variação de carga ou sazonalidade ao longo do ano;
  • Que produzem sob encomenda, com lead time variável conforme a ocupação da fábrica.

Quais os benefícios do APS?

Os ganhos aparecem em três níveis:

  • Operacional: aumento da capacidade aparente sem investir em máquinas, menos setups, menos ociosidade e redução de estoques em processo e de produtos acabados.
  • Gestão do negócio: prazos de entrega confiáveis, menos conflito entre vendas e produção e manutenção programada sem prejudicar pedidos.
  • Estratégico: simulação de cenários para decidir sobre novos turnos, compra de equipamentos, mix de produtos e políticas de atendimento.

Como esses ganhos acontecem na atividade-fim da empresa, onde o lucro é gerado, tendem a aparecer rápido e a se manter ao longo do tempo.

Como o APS se integra ao MES e ao ERP?

O APS funciona melhor como parte de uma arquitetura integrada, em que cada sistema cumpre um papel:

  • ERP: envia pedidos, ordens, estruturas e estoques ao APS e recebe as datas confirmadas.
  • APS: transforma as ordens em uma programação detalhada por máquina e horário.
  • MES: executa a programação, registra produção, paradas e refugos e devolve ao APS o OEE real de cada recurso.

Sem essa integração, o APS planeja com tempos padrão que raramente correspondem à realidade. Com ela, cada nova programação usa a eficiência medida no turno anterior, e o plano fica mais preciso a cada ciclo.

Perguntas frequentes sobre APS

APS e ERP são a mesma coisa? Não. O ERP gerencia o negócio, como finanças, compras e estoques. O APS é especializado em programar a produção com capacidade finita e costuma ser integrado ao ERP.

Uma planilha pode substituir o APS? Em fábricas pequenas e com poucos produtos, sim. Quando há muitas máquinas, setups dependentes da sequência e mudanças frequentes, a planilha não consegue reprogramar com rapidez nem testar cenários.

Quanto tempo leva para implantar um APS? Depende do tamanho da operação e da qualidade dos dados de cadastro. Projetos costumam começar por uma área gargalo e se expandir depois que os primeiros resultados aparecem.

O que podemos concluir sobre o APS

O APS deixou de ser um diferencial apenas de grandes indústrias. Em um mercado que exige prazos curtos, alto mix de produtos e eficiência máxima, programar a produção em planilhas ou com capacidade infinita significa prometer o que a fábrica não consegue cumprir. O APS fecha essa lacuna, e seus resultados ficam ainda mais precisos quando ele recebe do MES a eficiência real de cada máquina.

A WEG, é a maior especialista em Sistemas MES no Brasil. Com mais de 25 anos de experiência em sistemas de execução de manufatura com a força tecnológica do maior polo de engenharia industrial da América Latina, conectando planejamento, execução e gestão em uma solução completa: da estratégia à operação, do chão de fábrica à gestão.

Seja para sair das planilhas, integrar o APS ao MES e ao ERP ou preparar sua operação para a Indústria 4.0, a WEG é o parceiro ideal para essa jornada.

Quer saber como planejar e executar sua produção com dados reais? Fale com nossos especialistas e faça um diagnóstico gratuito da sua jornada rumo à Indústria 4.0.

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Gestão
23 abr 2026

Sistema MES (Execução da Manufatura): 5 Sinais de que sua produção está precisando de um.

“A linha parou de novo. O que aconteceu dessa vez?”  Essa pergunta ecoa pela fábrica mais vezes do que deveria. O dia a dia da supervisão...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo