Blog WEG Digital & Sistemas

Cloud Computing ou On-premises: Qual a Melhor Solução para o Seu Negócio?

2 fev 2024

Cloud Computing ou On-Premises: Qual a melhor solução para o seu negócio?.

 

A eficiência operacional, a experiência do cliente e a qualidade do produto são pilares fundamentais para o sucesso dos negócios. No cenário atual, as tecnologias de monitoramento e gestão de processos desempenham papéis cruciais na otimização desses aspectos. Ao considerar a implementação dessas tecnologias, a escolha entre soluções em Cloud Computing (Computação em Nuvem) e soluções On-premises (Implantação em Servidor Local) torna-se uma decisão estratégica para as organizações.

Cada uma dessas abordagens possui seus pontos fortes e desafios e a decisão correta depende das necessidades únicas do seu negócio. Neste artigo, realizaremos uma análise detalhada comparando essas duas opções, capacitando você a tomar decisões mais seguras e confiantes quando surgir a oportunidade de implementar tecnologias de monitoramento e gestão em seus processos empresariais.

 

Cloud Computing: Processando suas informações em Nuvem

Para começar nossa comparação, faremos uma análise das características de soluções em Cloud Computing, que é um modelo de fornecimento de serviços de computação pela Internet, como a Plataforma IoT WEGnology®.

Plataforma IoT WEGnology®

 

      Conheça a Plataforma IoT WEGnology®      

 

Com o avanço da Indústria 4.0, cada vez mais vemos organizações optando por essa tecnologia. Isso não é surpresa, uma vez que soluções em Cloud oferecem uma série de vantagens práticas, como os exemplos que listamos a seguir:

  • Custos mais baixos: Uma das maiores vantagens da Cloud Computing são custos mais baixos se comparados às soluções on-premises. Isso se deve ao fato de que soluções em nuvem não exigem investimentos em hardwares ou qualquer tipo de infraestrutura local, além de não requerer equipes de manutenção. Assim, os custos são baseados em uso, o que significa que você paga somente pelos recursos dos quais seu negócio precisa;

  • Escalabilidade: Soluções em nuvem possuem escalabilidade sob demanda. Você pode aumentar ou reduzir recursos conforme necessário, o que é ideal para empresas que enfrentam variações sazonais ou crescimento acelerado;

  • Acesso Remoto: Com esse tipo de tecnologia, você pode ter acesso imediato aos dados do seu negócio e às suas aplicações de qualquer lugar do mundo, permitindo que equipes trabalhem de forma remota com facilidade e com segurança;

  • Atualizações Automáticas: São os provedores de serviços em nuvem os responsáveis por manter as atualizações do software e dar qualquer manutenção, isso garante que você esteja sempre na versão mais recente e segura;

  • Alta Disponibilidade: A maioria dos provedores de nuvem oferece garantias de tempo de atividade, reduzindo o risco de interrupções não planejadas.

No entanto, soluções em Cloud Computing também apresentam alguns desafios que devem ser considerados na hora de criar sua aplicação. Por exemplo, o acesso à Internet confiável e de qualidade é essencial para o funcionamento adequado de soluções em nuvem, uma vez que quedas na conexão podem afetar a produtividade. Além disso, embora os provedores de nuvem tenham medidas de segurança robustas, algumas empresas podem se preocupar com a segurança de seus dados na nuvem, por questão cultural ou políticas internas, o que pode inviabilizar tal tecnologia.

 

• Leia também: Os Benefícios da IoT para a Indústria: Impulsionando a Inovação e Eficiência.
• Leia também: Nexpoint Inova a Gestão Energética com a Plataforma IoT WEGnology®.

 

On-premises: Controle Total nas Suas Instalações

Diferente de soluções em nuvem, soluções On-premises se caracterizam por terem seus aplicativos, servidores e infraestruturas alocadas nas instalações físicas das organizações. O WEGnology® Edge Suite é uma solução que opera nesse modelo.

WEGnology® Edge Suite

 

      Conheça o WEGnology® Edge Suite      

 

Soluções on-premises, ou locais, possuem certas vantagens em sua implementação se comparadas com soluções em nuvem, como por exemplo:

  • Controle Total: Uma vez que você possua sua infraestrutura local, você poderá ter o controle total sobre seus sistemas e tráfego de dados. Isso pode ser fundamental para empresas com requisitos rigorosos de segurança e conformidade;

  • Conectividade Interna Rápida: Redes locais costumam oferecer alta velocidade e baixa latência na conexão, o que faz desse tipo de aplicação ideal para sistemas que sejam sensíveis à latência;

  • Independência da Internet: Por funcionar localmente, sua aplicação não depende da disponibilidade da Internet, o que é relevante em áreas com conexões instáveis;

  • Previsão de Custos: Em soluções on-premises, o custo é pago nos momentos iniciais para instalação da infraestrutura. Os demais custos provêm das manutenções contínuas do sistema. Isso evita surpresas de faturas variáveis.

Por sua vez, também existem aspectos negativos que devem ser levados em consideração na hora de escolher essa tecnologia. Para citar alguns exemplos, temos os custos iniciais elevados para a aquisição de hardwares, software e para a configuração da infraestrutura do local onde o sistema vai funcionar, também podemos destacar o fato de a capacidade de ampliação ser mais restrita por estar ligada às limitações físicas da infraestrutura local. Além disso, manter hardwares e software atualizados e seguros exige recursos significativos e manutenção constante para que o sistema não fique obsoleto. Existe ainda o risco de falhas de backup, que podem ocasionar perda de dados. Por fim, por ser uma solução local, aplicações on-premises têm menor flexibilidade em termos de acesso remoto quando comparadas a soluções em nuvem.

 

• Leia também: Como o Edge Computing na Plataforma IoT WEGnology® pode facilitar suas decisões?.
• Leia também: WEGnology® Edge Suite: monitoramento de produção na Indústria 4.0.

 

Conclusão

A escolha entre Cloud Computing e On-premises depende das necessidades específicas do seu negócio. Empresas que valorizam economia de custos, escalabilidade e mobilidade podem se beneficiar de soluções em Cloud, como a Plataforma IoT WEGnology®. Por outro lado, se você precisa de domínio completo dos seus sistemas, segurança máxima e independência da Internet, uma solução on-premises como o WEGnology® Edge Suite pode ser a melhor opção para você.

É possível ainda fazer como muitas empresas que optam por uma abordagem híbrida, combinando elementos de ambas as soluções para atender a necessidades específicas. É para aplicações nesse cenário que a conectividade nativa entre a Plataforma IoT WEGnology® e o WEGnology® Edge Suíte se mostra um grande diferencial.

Independentemente da escolha, é fundamental avaliar cuidadosamente suas metas, orçamento e requisitos de segurança antes de decidir. A tecnologia certa pode fazer a diferença no sucesso do seu negócio.

 

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

Leia também

no-thumbnail
Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo