Blog WEG Digital & Sistemas

OEE: o que é, como calcular, tabela e benefícios | WEG

24 mar 2022

Resposta rápida: OEE (Overall Equipment Effectiveness, ou Eficiência Global do Equipamento) é o indicador que mostra, em uma única porcentagem, quanto do tempo planejado de uma máquina ou linha foi convertido em produção boa, na velocidade ideal. Ele é calculado multiplicando três fatores: Disponibilidade × Performance × Qualidade. Um OEE de 85% ou mais é considerado classe mundial.

Para uma indústria crescer com margem, não basta planejar bem: é preciso saber exatamente onde a capacidade produtiva está sendo perdida. É isso que o OEE revela. Neste guia, você vai entender:

O que é o indicador OEE?

O OEE (Overall Equipment Effectiveness) é um indicador de desempenho industrial que mede a eficiência real de um equipamento ou linha de produção, comparando o que ela produziu de fato com o máximo que poderia ter produzido no tempo planejado. O resultado é expresso em porcentagem: 100% significa produzir apenas peças boas, na velocidade máxima, sem nenhuma parada.

Em português, o OEE também é chamado de Eficiência Global do Equipamento ou Eficácia Geral do Equipamento.

O conceito foi criado por Seiichi Nakajima, do Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), como parte da metodologia TPM (Total Productive Maintenance), e se tornou um dos principais KPIs da manufatura enxuta (lean manufacturing).

Na prática, o OEE responde a três perguntas:

  1. A máquina estava produzindo quando deveria? (Disponibilidade)
  2. Ela produziu na velocidade esperada? (Performance)
  3. O que ela produziu saiu certo na primeira vez? (Qualidade)

Por reunir essas três dimensões em um único número, o OEE permite comparar máquinas, turnos, linhas e períodos, e mostra onde está a maior oportunidade de ganho.

Leia também: O que é lean manufacturing e qual a relação com a Indústria 4.0?

Quais são os 3 pilares do OEE?

Os 3 pilares do OEE são Disponibilidade, Performance e Qualidade. Cada um mede um tipo diferente de perda e, juntos, cobrem as chamadas “seis grandes perdas” da produção.

1. Disponibilidade

Mede quanto do tempo planejado o equipamento realmente ficou produzindo. Descontam-se as paradas que acontecem durante o período em que a máquina deveria estar operando, como quebras, falta de material, falta de operador, setups e trocas de ferramenta.

Pausas previstas fora da produção (como refeições ou períodos sem programação) não entram na conta, porque já são excluídas do tempo planejado.

  • Pergunta central: a máquina estava rodando quando deveria?
  • Perdas típicas: quebras e falhas; setup e ajustes.

2. Performance (ou Desempenho)

Mede se o equipamento produziu na velocidade ideal durante o tempo em que esteve operando. Compara a produção real com a produção teórica calculada a partir do tempo de ciclo ideal.

  • Pergunta central: a máquina produziu no ritmo esperado?
  • Perdas típicas: microparadas (pequenas interrupções que muitas vezes nem são registradas) e operação em velocidade reduzida.

3. Qualidade

Mede a proporção de peças boas em relação ao total produzido. Peças refugadas e peças que precisaram de retrabalho são descontadas, porque consumiram tempo de máquina sem gerar produto conforme na primeira vez.

  • Pergunta central: a produção saiu certa na primeira vez?
  • Perdas típicas: refugo e retrabalho; perdas na partida (peças fora de especificação até o processo estabilizar).
Pilar O que mede Perdas associadas
Disponibilidade Tempo produzindo ÷ tempo planejado Quebras, falta de material, setups
Performance Velocidade real ÷ velocidade ideal Microparadas, velocidade reduzida
Qualidade Peças boas ÷ peças produzidas Refugo, retrabalho, perdas na partida

Como fazer o cálculo do OEE?

O cálculo do OEE é feito multiplicando os três pilares:

OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade

Cada fator é calculado separadamente, em porcentagem (ou em decimal):

Disponibilidade (%) = (Tempo operando ÷ Tempo de produção planejado) × 100 Tempo operando = tempo planejado − paradas não planejadas e setups

Performance (%) = (Produção real ÷ Produção teórica) × 100 Produção teórica = tempo operando ÷ tempo de ciclo ideal

Qualidade (%) = (Peças boas ÷ Total de peças produzidas) × 100 Peças boas = total produzido − refugos − retrabalhos

Exemplo prático de cálculo do OEE

Considere uma máquina em um turno de 8 horas:

Dado Valor
Duração do turno 480 min
Pausa planejada (refeição) 30 min
Tempo de produção planejado 450 min
Paradas não planejadas (quebra + setup) 45 min
Tempo operando 405 min
Tempo de ciclo ideal 0,5 min/peça (120 peças/h)
Produção real 729 peças
Peças com defeito 15 peças
Peças boas 714 peças

Passo a passo

Passo 1: Disponibilidade 405 ÷ 450 = 0,90 (90%)

Passo 2: Performance Produção teórica = 405 ÷ 0,5 = 810 peças 729 ÷ 810 = 0,90 (90%)

Passo 3: Qualidade 714 ÷ 729 = 0,979 (97,9%)

Passo 4: OEE 0,90 × 0,90 × 0,979 = 0,793 → OEE de 79,3%

Como interpretar: de todo o tempo planejado, apenas 79,3% virou produção boa na velocidade ideal. Os outros 20,7% são perda. Neste caso, disponibilidade e performance pesam mais que a qualidade, então os primeiros esforços devem ir para reduzir paradas e microparadas.

Atalho de verificação: OEE = (Peças boas × Tempo de ciclo ideal) ÷ Tempo de produção planejado. No exemplo: (714 × 0,5) ÷ 450 = 79,3%. Se os dois cálculos derem resultados diferentes, há erro na coleta dos dados.


Qual é a tabela OEE?

A tabela OEE é uma referência usada para classificar o resultado do indicador. Os valores abaixo são as faixas mais usadas pela indústria como benchmark:

OEE Classificação O que significa
100% Produção perfeita Só peças boas, na velocidade máxima, sem paradas. É uma referência teórica.
85% ou mais Classe mundial Padrão de excelência. Meta de longo prazo para a maioria das empresas.
75% a 84% Bom Processo competitivo, com espaço para ganhos pontuais.
65% a 74% Regular Perdas relevantes. Vale investigar as maiores causas de parada.
Abaixo de 65% Baixo Perdas significativas de capacidade. Prioridade de melhoria.

Referência de OEE classe mundial por pilar

O valor de 85% vem da referência proposta por Nakajima, que combina metas altas em cada pilar:

Pilar Meta classe mundial
Disponibilidade ≥ 90%
Performance ≥ 95%
Qualidade ≥ 99,9%
OEE ≈ 85%

Importante: a comparação mais útil é com o próprio histórico. O OEE ideal varia conforme o segmento, o tipo de processo (contínuo ou discreto) e o mix de produtos. Uma linha com muitos setups tende a ter OEE menor do que um processo contínuo, sem que isso signifique má gestão.


Qual é a fórmula para calcular a produtividade?

A fórmula básica da produtividade é a divisão entre o que foi produzido (saídas) e os recursos utilizados para produzir (entradas):

Produtividade = Saídas ÷ Entradas

  • Saídas: peças produzidas, toneladas, serviços prestados, faturamento.
  • Entradas: horas trabalhadas, número de funcionários, horas-máquina, energia, custo.

Variações mais usadas na indústria:

  • Produtividade da mão de obra = Unidades produzidas ÷ Horas-homem trabalhadas
  • Produtividade da máquina = Unidades produzidas ÷ Horas-máquina
  • Produtividade energética = Unidades produzidas ÷ kWh consumidos

Exemplo: uma linha produziu 4.800 peças em um dia com 6 operadores trabalhando 8 horas cada (48 horas-homem). Produtividade = 4.800 ÷ 48 = 100 peças por hora-homem.

Qual a diferença entre produtividade e OEE?

A produtividade mede quanto foi produzido por recurso usado, em números absolutos. O OEE mede o quanto do potencial do equipamento foi aproveitado, em porcentagem. Uma linha pode aumentar a produtividade contratando mais pessoas, mas só aumenta o OEE eliminando paradas, lentidão e defeitos.

Qual é a fórmula para calcular a eficiência operacional?

Na indústria, a eficiência operacional compara a produção real com a produção padrão (ou planejada) para o mesmo período:

Eficiência operacional (%) = (Produção real ÷ Produção padrão) × 100

Também pode ser calculada em tempo:

Eficiência (%) = (Tempo padrão ÷ Tempo real gasto) × 100

Exemplo: o plano previa 1.000 peças no turno e a linha entregou 920. Eficiência = 920 ÷ 1.000 × 100 = 92%.

Na área financeira, existe ainda o índice de eficiência operacional, que relaciona custos à receita: Despesas operacionais ÷ Receita líquida. Nesse caso, quanto menor o índice, mais eficiente é a operação.

OEE, eficiência e produtividade: qual usar?

Indicador Pergunta que responde Fórmula
Produtividade Quanto produzimos por recurso? Saídas ÷ Entradas
Eficiência operacional Cumprimos o plano? Produção real ÷ Produção padrão
OEE Quanto do potencial do equipamento aproveitamos, e onde perdemos? Disponibilidade × Performance × Qualidade

Os três se complementam. O diferencial do OEE é mostrar onde está a perda (parada, velocidade ou qualidade), o que orienta a ação de melhoria.

Quais os benefícios do OEE para uma empresa?

O OEE compara a capacidade produtiva de um equipamento com o que ele de fato entregou. Por isso, é uma das ferramentas mais diretas para ganhar capacidade sem investir em novas máquinas. Os principais benefícios são:

  • Aumentar a capacidade produtiva com os ativos que a empresa já tem;
  • Identificar e reduzir desperdícios, separando perdas por parada, velocidade e qualidade;
  • Priorizar ações de melhoria com base em dados, e não em percepção;
  • Reduzir refugo e retrabalho, melhorando a qualidade dos produtos;
  • Apoiar a manutenção preventiva e preditiva, mostrando o impacto real das quebras;
  • Comparar desempenho entre máquinas, turnos, linhas e plantas;
  • Melhorar o planejamento de produção, com uma capacidade real e confiável.

Leia também: O que é manutenção preditiva e quais as vantagens para sua empresa

Como melhorar o OEE na prática

  1. Automatize a coleta de dados. Apontamentos manuais costumam esconder microparadas e distorcer a performance. Sensores e sistemas de monitoramento de chão de fábrica registram paradas e ritmo em tempo real.
  2. Ataque o pilar mais baixo primeiro. Como o OEE é uma multiplicação, o fator mais fraco limita todo o resultado.
  3. Registre o motivo de cada parada. Um gráfico de Pareto das causas mostra onde agir.
  4. Reduza o tempo de setup com técnicas como SMED (troca rápida de ferramentas).
  5. Invista em manutenção preditiva para evitar quebras antes que aconteçam.
  6. Acompanhe o OEE por turno e por máquina, não só a média da fábrica, para não mascarar problemas.

Perguntas frequentes sobre OEE

O que significa a sigla OEE? OEE significa Overall Equipment Effectiveness, traduzido como Eficiência Global do Equipamento ou Eficácia Geral do Equipamento.

Qual é a fórmula do OEE? OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade. Os três fatores são calculados em porcentagem e multiplicados entre si.

Qual é um bom valor de OEE? Um OEE de 85% ou mais é considerado classe mundial. Entre 75% e 84% é considerado bom, e abaixo de 65% indica perdas significativas.

É possível ter OEE de 100%? Na teoria, sim. Na prática, é quase impossível, pois exigiria nenhuma parada, velocidade máxima o tempo todo e zero defeitos.

Qual a diferença entre OEE e eficiência? A eficiência compara a produção real com a planejada. O OEE compara a produção boa com o potencial máximo do equipamento e mostra em qual pilar está a perda.

Setup entra no cálculo de disponibilidade do OEE? Sim. Setups e trocas de ferramenta acontecem dentro do tempo planejado de produção e, por isso, reduzem a disponibilidade.


O que podemos concluir do OEE

O OEE deixou de ser um indicador restrito às equipes de manutenção e passou a ser uma métrica estratégica para indústrias que buscam competitividade. Em um cenário em que cada minuto de parada, cada peça refugada e cada queda de velocidade impactam diretamente a margem, o OEE é o termômetro que mostra onde está a capacidade escondida da fábrica e onde agir primeiro.

Mas o OEE só é confiável quando os dados são coletados de forma automática e em tempo real, direto das máquinas. É aí que entram os Sistemas MES. A WEG, é a maior especialista em Sistemas MES no Brasil. Juntas, combinam décadas de experiência na implementação de sistemas de execução de manufatura com a força tecnológica e o alcance do maior polo de engenharia industrial da América Latina, oferecendo às indústrias brasileiras e latino-americanas uma solução completa para medir, analisar e melhorar o OEE: da estratégia à operação, do chão de fábrica à gestão.

Seja para medir o OEE pela primeira vez, substituir apontamentos manuais por dados em tempo real ou usar esses dados para decisões com inteligência artificial, o OEE é o ponto de partida da eficiência produtiva, e a WEG é o parceiro ideal para essa jornada.

Alcance a excelência operacional com as soluções digitais da WEG

Leia também

Gestão
8 out 2026

O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona

O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação...

Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Indústria 4.0 Indústria 4.0 Gestão
2 jun 2026

O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026

O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo