Solução de Visão Computacional da WEG usada para garantir a qualidade de bobinas de papelão

A qualidade dos produtos é fator essencial para o sucesso de uma empresa, especialmente no setor de embalagens, no qual os clientes exigem peças com dimensões e acabamentos precisos. No entanto, inspecionar manualmente rolos de papelão pode ser uma tarefa demorada, custosa e sujeita a erros. Por isso, uma empresa do setor de embalagens buscou uma solução tecnológica para automatizar e otimizar esse processo.
Neste post, vamos mostrar como o Sistema de Visão Computacional da WEG, uma solução de Inteligência Artificial aplicada à indústria, foi capaz de resolver esse desafio e trazer benefícios para a empresa e para os clientes.
Objetivo da aplicação
Uma empresa do setor de embalagens enfrentava um desafio na sua linha de produção: inspecionar rolos de papelão de forma rápida e precisa, evitando peças amassadas ou com tamanho incorreto, que geram prejuízos e insatisfação dos clientes.
Solução
A solução encontrada foi o Sistema de Visão Computacional da WEG, uma tecnologia de ponta que utiliza Inteligência Artificial para analisar imagens e extrair informações relevantes. O sistema foi integrado à plataforma de Visão Computacional MVISIA EDGE, que treinou modelos de IA capazes de calcular os diâmetros interno e externo dos rolos com uma precisão de 0,1 mm. O software também mede a largura da peça e identifica a presença de superfícies amassadas e deformidades nas bobinas.
+ Leia também: Como o Sistema de Visão Computacional WEG pode garantir a qualidade e a segurança dos rótulos em embalagens
+ Leia também: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?
Benefícios
Com o Sistema de Visão Computacional da WEG, a empresa conseguiu detectar rapidamente os rolos fora do padrão e controlar a qualidade do lote antes de sair da fábrica, evitando prejuízos e garantindo a satisfação dos clientes. Além disso, o sistema proporcionou uma maior eficiência e redução de erros no processo produtivo, contribuindo para a automação e a Indústria 4.0.

Conclusão
O Sistema de Visão Computacional WEG é uma inovação tecnológica que permite às máquinas inteligentes realizar tarefas complexas de forma simples e precisa, melhorando a qualidade e a produtividade de diversos setores.
No caso das bobinas de papelão, o sistema foi capaz de resolver de maneira eficaz o problema de inspeção na linha de produção, gerando benefícios para a empresa e para os clientes.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...