Blog WEG Digital & Sistemas

Como o Sistema de Visão Computacional WEG melhorou a qualidade da tinta em um caso real

24 nov 2023

Como o Sistema de Visão Computacional WEG melhorou a qualidade da tinta em um caso real

 

A tinta é um produto que exige um alto padrão de qualidade, pois influencia diretamente na aparência, na durabilidade e na proteção dos objetos que são pintados. Por isso, é fundamental que as indústrias que produzem ou utilizam tintas tenham um controle rigoroso de todas as etapas do processo, desde a formulação até a aplicação.
Um de nossos clientes, que atua no segmento de tintas, solicitou uma solução para monitorar o fluxo de tintas em uma das etapas de produção. O objetivo era garantir que o fluxo de tintas estivesse sempre de acordo com as especificações de produção, contribuindo para a qualidade e consistência do produto final.
O monitoramento do fluxo de tintas, uma das etapas mais importantes no processo de produção, consiste em verificar se a tinta está sendo transportada de forma contínua e uniforme, sem interrupções ou variações. O fluxo pode ser afetado por diversos fatores, como a viscosidade, a temperatura, a pressão, a umidade e a qualidade dos componentes da tinta.
Um fluxo inadequado pode comprometer a qualidade do produto final, causando problemas como manchas, bolhas, escorrimentos, falhas de cobertura, alterações de cor e brilho, entre outros. Além disso, pode gerar desperdícios, retrabalhos, paradas de produção e insatisfação dos clientes.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

A solução

Para atender a demanda do cliente, a WEG desenvolveu uma solução inovadora baseada em visão computacional, que utiliza inteligência artificial para possibilitar que máquinas reconheçam e interpretem imagens de forma automática e precisa.
Nesta solução foi utilizado o Sistema de Visão Computacional WEG, composto por uma câmera compacta de alto desempenho, um computador industrial compacto e robusto, que permite executar algoritmos de machine learning e deep learning para o processamento de imagens, e o Software de Visão NO-CODE ClassifierEdge.
O Software de Visão ClassifierEdge é uma ferramenta de fácil utilização que permite desenvolver uma aplicação de classificação binária (OK e NOK) baseada em redes neurais convolucionais sem precisar de programação ou códigos complexos.
Com essa solução, é possível capturar as imagens do fluxo de tintas e enviá-las para o Sistema de Visão que realiza a análise e a contagem dos cortes no fluxo de tintas, ou seja, os momentos em que o fluxo é interrompido ou irregular

 

 
• Leia também: Utilizando o Sistema de Visão da WEG para garantir a eficiência na diferenciação de peças
• Leia também: Como o Sistema de Visão Computacional WEG pode garantir a qualidade e a segurança dos rótulos em embalagens

 

Os resultados: mais qualidade, eficiência e inovação

Com a implantação do Sistema de Visão Computacional WEG para inspeção inteligente de qualidade de tinta, o cliente obteve diversos benefícios, como:

  • Melhoria da qualidade da tinta, pois o fluxo de tintas passou a ser monitorado de forma precisa e contínua, evitando alterações na densidade, na cor, no brilho e em outras características da tinta;
  • Aumento da eficiência da produção, pois o Sistema de Visão detecta e alerta sobre os cortes no fluxo de tintas em tempo real, permitindo a correção imediata do problema e evitando desperdícios, retrabalhos e paradas de produção;
  • Redução de erros humanos, pois o Sistema de Visão substitui ou complementa as atividades manuais de inspeção e controle de qualidade, com maior velocidade e precisão;
  • Inovação tecnológica, pois o Sistema de Visão utiliza as mais avançadas técnicas de inteligência artificial, machine learning e deep learning, que são tendências da Indústria 4.0 e da automação industrial.

 

Este é um exemplo de como o Sistema de Visão Computacional WEG pode ser aplicado em diferentes segmentos e processos industriais, trazendo soluções inteligentes, customizadas e eficazes para os desafios de cada cliente.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Leia também

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Estudos de Caso Indústria 4.0
18 maio 2026

Cestari Automotiva avança em sua jornada de excelência operacional com a adoção do MES da WEG

A parceria Cestari Automotiva e WEG Fundada em 1901, a Cestari Automotiva, uma empresa centenária e referência no setor automotivo, dá mais um passo decisivo em sua trajetória...

Estudos de Caso Gestão de Ativos
21 abr 2026

Usina sucroalcooleira reduz em 67% os custos de manutenção com sensor de vibração + IA da WEG

O setor sucroenergético é um dos pilares da economia brasileira. Além da produção de açúcar e etanol, responde por uma parcela relevante da geração de energia...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo