Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home com fundo gradiente azul e roxo.

As fechaduras inteligentes têm ganhado destaque no mercado de segurança residencial e comercial, tornando-se uma solução prática e moderna para quem busca mais controle e segurança no acesso aos seus espaços. Mas você sabe o que realmente é uma fechadura inteligente e como ela funciona? Este artigo explicará tudo o que você precisa saber, incluindo […]

29 de outubro de 2024


As fechaduras inteligentes têm ganhado destaque no mercado de segurança residencial e comercial, tornando-se uma solução prática e moderna para quem busca mais controle e segurança no acesso aos seus espaços.

Mas você sabe o que realmente é uma fechadura inteligente e como ela funciona?

Este artigo explicará tudo o que você precisa saber, incluindo as vantagens e as aplicações desse tipo de tecnologia, com destaque para a nova Fechadura Inteligente de Embutir da WEG Home. Continue a leitura!

O que é uma fechadura inteligente?

As fechaduras inteligentes são dispositivos que oferecem uma alternativa moderna e segura ao uso de chaves físicas, permitindo o controle de acesso a portas por meio de tecnologias digitais e eletrônicas.  

Esses dispositivos são fáceis de instalar, não exigem reformas e podem ser configurados de forma intuitiva, sendo uma excelente opção tanto para entusiastas quanto para usuários casuais de tecnologia.  

Além disso, o nível de segurança das fechaduras inteligentes supera o das fechaduras tradicionais, com proteções adicionais contra métodos convencionais de arrombamento.

Mão segurando uma fechadura inteligente em uma porta branca.

Para que serve uma fechadura inteligente?

A função de uma fechadura inteligente vai além do simples controle de entrada e saída de pessoas, oferecendo uma série de funcionalidades integradas que complementam sistemas de segurança eletrônicos, como câmeras de monitoramento e interfones, por exemplo.

Indicada para residências, condomínios e locais comerciais como escritórios, hotéis e hospitais, as fechaduras inteligentes proporcionam segurança aprimorada.

Uma de suas vantagens é a possibilidade de autorizar o acesso remoto, facilitando a entrada de pessoas de confiança mesmo à distância, garantindo maior segurança e conveniência para os usuários.

Diferença entre fechadura inteligente e fechadura eletrônica

Embora muitas vezes sejam confundidas, as fechaduras inteligentes e as fechaduras eletrônicas possuem diferenças significativas.

Fechaduras eletrônicas

Fechaduras eletrônicas funcionam geralmente com teclado numérico ou cartão de acesso, mas não possui conectividade com a internet. Sua principal vantagem é a segurança sem a necessidade de chaves físicas.

Fechaduras inteligentes

Além de possuir as mesmas vantagens e funções das fechaduras eletrônicas, as fechaduras inteligentes também permitem controle remoto por aplicativos, integração com outros dispositivos inteligentes e recursos adicionais, como envio de alertas e registros de acessos em tempo real.

Fechadura inteligente WEG Home em uma porta branca.

Vantagens das fechaduras inteligentes

Essas fechaduras inteligentes oferecem uma série de vantagens que vão além da segurança tradicional: combinando tecnologia de ponta e funcionalidades práticas, elas proporcionam mais controle, conveniência e tranquilidade para os usuários em diversos ambientes, sejam residenciais ou comerciais.

  1. A seguir, conheça os principais benefícios que tornam esses dispositivos uma escolha cada vez mais popular:
  2. Controle remoto: monitore e gerencie o acesso à sua casa ou escritório de qualquer lugar por meio de um aplicativo.
  3. Diversidade de métodos de abertura: alguns dos métodos de abertura comuns presentes nas fechaduras inteligentes são biometria, cartão (TAG), senha, chave física e controle via aplicativo.
  4. Registro de acessos: saiba quem entrou e saiu do ambiente, garantindo mais controle e segurança.
  5. Acesso temporário: crie senhas temporárias para visitantes ou prestadores de serviços, facilitando o gerenciamento de entrada e saída sem a necessidade de chaves.

Leia também: O que são empreendimentos inteligentes e quais as vantagens de construí-los?

Figuras em 3D de casas e prédios com fundo gradiente azul e branco.

Aplicações das fechaduras inteligentes

As fechaduras inteligentes são altamente versáteis e podem ser aplicadas em diferentes ambientes, oferecendo segurança e conveniência. De residências a espaços comerciais, esses dispositivos garantem um controle de acesso eficiente e personalizado, adaptando-se às necessidades de cada local.

Confira como e onde as fechaduras inteligentes podem transformar a experiência de acesso e segurança:

  • Residências: as fechaduras inteligentes são a escolha ideal para quem busca mais segurança e praticidade no dia a dia, permitindo o acesso controlado à casa, até mesmo à distância.
  • Escritórios: para escritórios ou estabelecimentos comerciais, as fechaduras inteligentes oferecem uma gestão mais eficiente do fluxo de entrada de colaboradores e visitantes.
  • Empreendimentos inteligentes: prédios e condomínios também podem se beneficiar com a integração de fechaduras inteligentes em cada unidade, aumentando a segurança e modernizando a experiência dos moradores e usuários

Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home em um fundo cinza com figuras geométricas azuis.

Lançamento: Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home

A WEG Home está sempre à frente quando o assunto é inovação e segurança. E, com o lançamento da Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home, apresentamos uma solução robusta e sofisticada, ideal para residências, escritórios e empreendimentos inteligentes.

Descubra os principais diferenciais desta fechadura inteligente e como ela pode fazer a diferença em sua rotina:

  1. 5 diferentes métodos de abertura
    A Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home oferece cinco métodos de abertura: via app, cartão de acesso, biometria, chave ou senha.
  2. Ajuste de maçaneta
    Flexibilidade total que permite o ajuste da maçaneta da Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home para abertura à esquerda ou à direita.
  3. Baixo consumo de energia
    Com eficiência garantida, a Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home opera por até 10 meses com apenas um conjunto de pilhas AAA.
  4. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação
    A Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home promove tranquilidade de uso com garantia de fábrica para maior segurança do consumidor.
  5. Certificação ANATEL
    A Fechadura Inteligente de Embutir WEG Home é um produto homologado e certificado pela ANATEL, assegurando conformidade com os padrões de telecomunicações.

Por que escolher a Fechadura Inteligente WEG Home para sua casa ou empreendimento?

Optar pela Fechadura Inteligente de Embutir da WEG Home é garantir mais praticidade, segurança e inovação para seus ambientes.

Além de permitir controle total dos acessos, a fechadura oferece flexibilidade de uso e alta durabilidade, sendo uma escolha confiável para quem deseja mais conforto e tecnologia em seu dia a dia.

Invista na segurança e modernidade dos seus espaços com a WEG Home!

Leia também: Wi-Fi ou ZigBee: o que é melhor e quais as diferenças?

Banner para download e-book O Futuro da Automação Residencial

Mais populares