WEG
  • WEG Motor Scan
  • ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
  • Принцип работы
  • Загрузки
  • Связаться с нами
  • Часто задаваемые вопросы
  • ОБНОВЛЕНИЯ
  • Видео
  • Language
    • Deutsch
    • English
    • Español
    • Français
    • Português
    • Русский

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Разработанный для электродвигателей и другого оборудования, после простой установки WEG Motor Scan должен быть сконфигурирован с помощью интеллектуального устройства (приложение доступно для Android и iOS). После конфигурирования датчик посылает данные в облако через Bluetooth® или Gateway и обеспечивает анализ результатов в WEG Motion Fleet Management, а также более глубокий анализ с помощью модуля WEG Motor Specialist.

Он производит полную диагностику работы оборудования, измеряя температуру, анализ вибрации, время работы, нагрузку, скорость, интервал смазки, и может работать с предупредительными уровнями для помощи в прогнозировании технического обслуживания.

Искусственный интеллект для реальных результатов

WEG Motor Scan® узнает о закономерностях и отклонениях в работе, которые наблюдаемый электродвигатель представляет во время своей работы, основываясь на индикаторах дисбаланса, несоосности, нагрузки и потребления, и предоставляет эти данные автоматически через Gateway к модулю WEG Motor Specialist в WEG Motion Fleet Management. И именно из этого изучения датчик определяет, без вмешательства человека, возникновение вибраций, которые изменяют эксплуатационные стандарты контролируемого оборудования. Искусственный интеллект в пользу надежности, производительности и доступности машин.

WEG Motor Scan обеспечивает следующие возможности

  • Подключение всех сканеров на заводе
  • Синхронизация данных посредством платформы интернета вещей WEG IoT
  • Присваивание наименований и мониторинг необходимого количества двигателей
  • Анализ данных, направленных в облако
  • Возможность доступа к данным о двигателе в из любого места
  • Получить диагностику

 

Функционал

  • <Корпус двигателя: от 63 до 450
  • <Измерение вибрации по трем осям (до 3 кГц) для получения общих значений скорости и ускорения
  • <Спектр вибраций
  • <Диагностика разбалансировки и несоосности
  • Измерение температуры поверхности
  • Расчетная нагрузка, мощность, скорость и частота питания (для двигателей подключенных к сети на прямую или через устройство плавного пуска)

  • Измерение времени работы двигателя
  • Интервал смазки подшипников
  • Питание от батареи, расчетный срок службы более 3 лет (в зависимости от настроек считывания показаний);
  • Температура окружающей среды: от −40 до +80 °C
  • Соединение по Bluetooth® через приложение и (или) шлюз
  • Габариты: 44 × 38 × 25 мм
  • Степень защиты: IP66
  • Устройство прямого пуска или преобразователь частоты
  • <Емкость запоминающего устройства: 3 месяца
  • Сертификаты: Безопасности/ЭМС/радиологический для рынков: Австралия, Бразилия, Европа, Канада, Колумбия, Малайзия, США, Чили, Южная Африка
 

Особенности продукта

  • Повышение эффективности оборудования
  • Оптимизация технического обслуживания
  • <Экономия на замене запасных частей
  • Готовность к Четвертой промышленной революции
  • Добавленная стоимость (для ОЕМ-производителей)
  • Повышение ценности обслуживания (для компаний, занимающиеся техническим обслуживанием)
  • Сокращение времени простоев

Часто задаваемые вопросы

Есть сомнения относительно WEG Motor Scan? Найдите на них ответы в разделе часто задаваемых вопросов.

Что такое общественная установка?
Когда установка помечается как «Общественная», любой пользователь платформы Интернета вещей WEG IoT может просматривать ее данные. Только пользователи с правами администратора авторизованы изменять эти данные.
Что такое «Событие» и когда оно генерируется?
«Событие» характеризуется изменением состояния одного из параметров, которые отслеживает WEG Motor Scan. Изменение состояния означает, что один из критериев тревоги, как для предупредительного уровня тревоги, так и для критического уровня, причем тревога генерируется в обоих направлениях, например, при переходе от «нормального» к «тревожному» состоянию, как и от «тревожного» к «нормальному».
Как интерпретировать сигнал о событии?

When setting the alarm criteria levels, consider the application where the WEG Motor Scan is installed, and set appropriate values for the healthy operation of the motor, both for vibration and temperature, following the logic defined for the alarm criteria: Healthy (green): the motor is in its normal operating condition. Alert (yellow): scheduling a preventive stop of the motor is recommended for detailed diagnostics. Critical (red): an immediate corrective maintenance job on the motor is recommended.

Как настроить критерии тревожного события?
Получите доступ к данным сканеров через платформу Интернета вещей WEG IoT, нажмите «Дополнительно», а затем — «Допуски». Уровень тревоги и значения критических уровней для измерений вибрации и температуры можно изменить.
Как переключить единицы измерения с метрических на имперские?
В настройках приложения можно изменить данный параметр, либо через свойства профиля платформы Интернета вещей WEG IoT.
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 7

Дополнительная информация о решениях WEG для Четвертой промышленной революции

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

Online monitoring technology contributes to predictive maintenance and greater operational reliability.

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

WEG’s predictive monitoring technology reaches a major facility in Barbados and raises the level of operational control

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

The partnership aims to develop interoperable components, portable software, and interchangeable hardware to provide cost savings and more freedom of choice to the industry

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

Launch marks technological evolution since the launch of the PLC500

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

WEG acquires total shares of BirminD

WEG acquires total shares of BirminD

Acquisition is part of the Company's strategy to grow the digital business for industrial optimization solutions

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

Event will take place from July 18th to 21st in São Paulo, Brazil

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

This controller has a powerful processing system and can operate up to 32 axes —real and virtual, simple or interpolated

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

New product increases the scope of WEG solutions for the industry 4.0

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

The PLC500 is responsible for the logic of operation of Indumak’s packaging and bagging machines

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

The WEG Motion Fleet Management solution was selected for intelligent management and online monitoring of critical industrial assets

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

This partnership will allow the international exchange of working groups, best teaching practices and the development of new technologies for the digitization of manufacturing

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

51 motors from the new line are used in pumps at a new steel plant in the United States

WEG releases new CFW900 Variable Speed Drive

WEG releases new CFW900 Variable Speed Drive

The CFW900 VSD is the most innovative product for driving and controlling motors in industrial machines and processes.

Cloud-based tool to analyze multiple  vibration spectrum to accelerate the  diagnostics and troubleshooting process

Cloud-based tool to analyze multiple vibration spectrum to accelerate the diagnostics and troubleshooting process

WEG Motion Fleet Management receives another boost: now its users have a new tool for visualization and advanced analysis of vibration spectrum (FFTs) collected by WEG sensors for industry 4.0.

WEG Group - Motors Business Unit
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: motores@weg.net
 
Настройки
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions