Engenheiro visualizando painel de energia solar ao pôr do sol

Vale a pena investir em um sistema solar híbrido?


Com o aumento das tarifas de energia elétrica, as instabilidades na rede e a busca crescente por soluções sustentáveis, cada vez mais consumidores e empresas estão em busca de alternativas que unam eficiência, economia e autonomia.

Nesse contexto, o sistema solar híbrido vem ganhando destaque como uma opção estratégica e inteligente para diferentes perfis de consumo.

Mas afinal, o que é um sistema solar híbrido? Como ele funciona? E em que situações ele realmente vale a pena? Neste conteúdo, vamos explicar tudo de forma clara e objetiva para que você possa tomar uma decisão informada sobre investir nessa tecnologia.

O que é um sistema solar híbrido?

Painel solar fotovoltaico instalado ao ar livre em campo aberto.

Diferente dos sistemas tradicionais conectados à rede (on-grid), o sistema solar híbrido combina o melhor do on-grid com a capacidade de armazenar energia em baterias, como um sistema off-grid.  

Isso significa que ele pode operar tanto conectado à rede elétrica quanto de forma autônoma, utilizando a energia solar gerada e armazenada. 

O funcionamento é simples e inteligente: durante o dia, os módulos fotovoltaicos geram energia que é utilizada para abastecer a residência ou empresa.  

O excedente é armazenado em baterias para ser utilizado à noite ou em momentos em que a rede elétrica esteja indisponível. O sistema também permite o uso da energia da concessionária, caso seja necessário. 

Para viabilizar esse processo, o sistema conta com alguns componentes principais: 

  • Módulos fotovoltaicos: responsáveis por captar a luz do sol e convertê-la em energia elétrica.
  • Inversor híbrido: gerencia a distribuição da energia entre consumo imediato, armazenamento em baterias e envio à rede.
  • Baterias: armazenam o excedente de energia para uso posterior.
  • Sistema de monitoramento: permite acompanhar a geração, o consumo e o nível de carga das baterias em tempo real.

Leia também: O que é um sistema solar híbrido?

Comparativo entre sistemas on-grid, off-grid e híbrido

Para entender melhor o papel do sistema híbrido, vale a pena observar as diferenças entre os modelos:

Sistema on-grid:

Esse sistema é conectado à rede elétrica e não conta com baterias. Quando há excedente, a energia é enviada à rede e convertida em créditos energéticos. Em caso de queda de energia, o sistema para de funcionar, pois é preciso da rede para manter o sistema energizado.

A opção é interessante para residências, comércios, empresas e indústrias que consomem maior volume de energia durante o dia e não podem correr riscos com a oscilação da rede elétrica. Também é uma alternativa interessante para locais com a tarifa de energia elevada e de boa incidência solar.

Sistema off-grid

Esse sistema é completamente independente da rede elétrica. Toda a energia gerada é armazenada em baterias e utilizada localmente. Possui custo mais elevado e exige maior planejamento, sendo uma opção para quem busca autonomia energética completa.

Aqui é importante destacarmos que essa opção é recomendada para regiões sem acesso à rede elétrica convencional, como sítios e chalés em locais afastados, comunidades isoladas, torres de comunicação e áreas florestais.

Sistema híbrido

Esse sistema é conectado à rede e possui baterias. Garante abastecimento mesmo em quedas de energia e pode aproveitar os benefícios da compensação de créditos. Une segurança, economia e flexibilidade.

Portanto, é uma excelente alternativa a se escolher para locais que sofrem constantes quedas de energia, residências e comércios que precisam manter equipamentos ligados e locais remotos com acesso limitado à rede elétrica.

Leia também: Quando acaba a energia elétrica, a energia solar funciona?

Quais as vantagens de um sistema solar híbrido?

A principal vantagem é a autonomia. Em regiões com quedas frequentes de energia ou em empreendimentos que não podem parar (como hospitais, comércios de alimentos ou indústrias), o sistema híbrido garante o funcionamento mesmo em situações críticas.

Isso significa que o consumidor não fica refém das falhas da concessionária e pode manter suas atividades normalmente.

Outro diferencial está na economia. Além de gerar a própria energia, o sistema permite evitar o consumo nos horários de tarifa mais alta, utilizando a energia armazenada. Isso proporciona previsibilidade financeira, maior controle sobre os gastos mensais e um retorno atrativo do investimento a médio e longo prazo.

Também se destaca o aspecto sustentável: ao optar por uma solução que prioriza energia limpa e reduz a dependência da rede, o consumidor contribui ativamente com a transição energética e com a redução das emissões de carbono.

Leia também: Sistema Fotovoltaico on-grid e off-grid: saiba as diferenças e as vantagens de cada tipo

Quando investir em um sistema híbrido vale a pena?

Imagem de uma plantação de painéis solares em um campo aberto.

O sistema solar híbrido é altamente recomendado para:

  • Áreas rurais ou regiões com instabilidade na rede elétrica: onde quedas de energia são frequentes e podem prejudicar atividades essenciais.
  • Empresas com operação crítica: como supermercados, frigoríficos, clínicas, data centers ou comércios que precisam de funcionamento ininterrupto.
  • Consumidores que desejam maior independência energética: e querem se proteger contra aumentos tarifários e oscilações na qualidade do fornecimento.
  • Empreendimentos com foco em sustentabilidade: que buscam soluções energéticas mais limpas e alinhadas a metas ESG.

Qual o investimento e o retorno?

Evolução do crescimento financeiro com pilhas de moedas aumentando de tamanho.

O investimento inicial é, de fato, mais alto do que o de um sistema on-grid tradicional, principalmente por conta das baterias e do inversor híbrido. Entretanto, esses custos são compensados pelos benefícios em longo prazo.

O retorno do investimento, conhecido como payback, pode variar de 5 a 8 anos, dependendo do perfil de consumo, do dimensionamento do sistema e da região.

Além disso, existem linhas de financiamento voltadas para energia limpa com condições facilitadas, como as oferecidas por bancos como BNDES, Santander e cooperativas como Sicredi.

Investir em um sistema híbrido também agrega valor ao imóvel, tornando-o mais atrativo para venda ou aluguel e contribuindo para certificações de construção sustentável.

Por que contar com a WEG para esse tipo de projeto?

A WEG oferece um ecossistema completo para sistemas solares híbridos. Seu portfólio inclui módulos fotovoltaicos de alta eficiência, inversores híbridos de última geração, baterias de longa vida útil e todos os componentes necessários para um sistema seguro, durável e de alta performance.

Além dos equipamentos, a WEG disponibiliza uma rede nacional de integradores, suporte técnico, treinamentos e materiais completos para garantir que o projeto seja bem dimensionado e implementado de forma eficiente.

Se você busca não apenas economizar na conta de energia, mas também garantir segurança operacional, autonomia energética e um futuro mais sustentável, o sistema solar híbrido é, sem dúvida, um investimento inteligente.

Ele é indicado para quem quer dar um passo à frente na gestão energética e estar preparado para os desafios de um mundo cada vez mais conectado, exigente e consciente.

Converse com um integrador WEG e descubra como começar seu projeto híbrido com quem é referência em tecnologia e energia solar no Brasil.

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo