Seguro para energia solar: quando vale a pena contratar?
Ao investir em energia solar, o foco geralmente está nos benefícios econômicos e na qualidade dos equipamentos. Porém, existe um aspecto tão importante quanto: a proteção do investimento ao longo do tempo. Nesse contexto, o seguro para energia solar surge como uma solução indispensável.
Neste conteúdo, vamos explorar como esse seguro opera, o que ele cobre e como pode ser um diferencial estratégico para assegurar a estabilidade operacional, financeira e técnica do seu sistema fotovoltaico.
O que é o seguro para energia solar?

O seguro para energia solar é projetado exclusivamente para sistemas fotovoltaicos, cobrindo riscos que podem comprometer o desempenho ou mesmo inviabilizar sua operação.
Seja para pequenos sistemas em telhados ou grandes usinas, há opções que atendem consumidores residenciais, comerciais, industriais e empreendedores.
O funcionamento é semelhante a um seguro patrimonial: você paga um valor periódico e, em caso de sinistro, recebe ressarcimento ou suporte conforme as coberturas contratadas. A diferença está nas coberturas personalizadas que incluem danos causados por eventos climáticos, picos de energia, falhas técnicas ou roubo de equipamentos, garantindo mais segurança e previsibilidade financeira.
Essa proteção traz mais segurança para quem investe em energia renovável. Além de resguardar o patrimônio, ela também garante mais previsibilidade financeira e agilidade em situações imprevistas.
O que o seguro para energia solar costuma cobrir?

As coberturas para seguro de energia solar não são padronizadas, variando conforme a seguradora, o tipo de projeto e as condições contratuais. Cada empresa pode oferecer pacotes diferentes com variados níveis de proteção, limites de indenização e exigências técnicas.
É crucial avaliar cuidadosamente as cláusulas e buscar uma apólice que esteja alinhada à sua realidade, seja residencial, comercial ou uma usina distribuída. Mas, em geral, há algumas coberturas comuns.
Danos físicos causados por eventos climáticos e acidentes
A exposição dos equipamentos solares a riscos externos é uma das maiores preocupações de quem investe. Painéis em telhados ou estruturas ao ar livre são suscetíveis a avarias por granizo, vendavais, raios, enchentes, ou queda de objetos.
Esta cobertura indeniza por danos, garantindo a reposição dos equipamentos ou compensação financeira. Algumas seguradoras incluem cobertura para incêndios e explosões, sejam acidentais ou provenientes de falhas elétricas. É fundamental verificar quais eventos naturais estão contemplados antes de firmar o contrato.
Roubo, furto qualificado e vandalismo
Sistemas fotovoltaicos são alvos comuns de furtos, especialmente em áreas remotas ou com pouca vigilância.
Dessa forma, é essencial incluir cobertura para roubo ou furto de módulos, cabos e inversores. Além disso, algumas apólices oferecem proteção contra vandalismo. Note que muitas seguradoras exigem medidas básicas de segurança, como cercas, câmeras ou alarmes.
Danos elétricos e falhas técnicas
Problemas elétricos, como curto-circuito, sobretensões, descargas elétricas e falhas técnicas podem comprometer inversores, controladores e demais componentes do sistema. Essa cobertura torna-se então essencial para proteger esses e outros componentes do sistema.
Entretanto, nem todo o seguro para energia solar inclui esse item automaticamente, por isso é importante garantir uma cláusula que contemple essa realidade na hora da realização do contrato.
Leia também: Qual é a vida útil de uma placa solar?
Lucros cessantes e perda de produção
Essa cobertura é voltada para quem depende da receita gerada pela usina solar, como em contratos de aluguel de telhado, geração compartilhada ou venda direta de energia.
Se um sinistro coberto (como pane elétrica, incêndio ou roubo) interromper a geração de energia, o segurado recebe uma compensação proporcional ao valor estimado da produção perdida. Algumas seguradoras oferecem essa cobertura com base em análise do histórico de geração da usina e dos contratos de venda de energia.
Vale a pena contratar esse tipo de seguro?
Quando o assunto são sistemas com investimento significativo ou alto impacto operacional, a resposta é sim.
Um seguro para energia solar adequado evita prejuízos e garante previsibilidade financeira e tranquilidade para manutenção de alto desempenho ao longo do tempo.
Em projetos financiados, o seguro pode ser uma exigência de bancos ou investidores, garantindo a viabilidade e continuidade do projeto. Já no caso de usinas solares, o seguro reduz custos de manutenção corretiva, minimiza riscos de paradas prolongadas e preserva a reputação do negócio.
Leia também: Tudo sobre financiamento para energia solar
Escolha a proteção ideal com a WEG

Contratar um seguro adequado é importante, mas garantir equipamentos de qualidade e suporte técnico confiável é igualmente fundamental.
A WEG, além de oferecer tudo isso, entrega a você soluções completas em energia solar, combinando tecnologia integrada, robustez reconhecida pelo mercado e suporte nacional, garantindo o sucesso do seu empreendimento do projeto ao pós-venda.
Com a escolha certa de tecnologia e proteção, você reduz riscos, agrega valor ao seu projeto e assegura uma entrega com excelência.
Conheça todas as vantagens de contar com a WEG como parceira, acessando o nosso infográfico e entre em contato com a nossa equipe para garantir a tecnologia de quem é referência no mercado de geração de energia.
Leia também: 5 motivos para você optar por um sistema fotovoltaico da WEG Solar