Entenda como a energia solar valoriza o imóvel
A instalação de sistemas fotovoltaicos no Brasil tem sido grande, pois as pessoas estão em busca de economia e fonte de geração própria de energia.
De acordo com a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), essa fatia representa mais de 1 milhão de brasileiros que já possuem geração de energia solar, e isso continua aumentando. Isso comprova que o uso da energia solar é uma forte tendência.
Aderir ao uso dessa forma de energia, além de garantir muita economia de maneira sustentável, é uma ótima opção de investimento para você valorizar o seu imóvel apresentando o diferencial de energia solar renovável.
Continue a leitura e confira como a energia solar valoriza um imóvel e quais são as suas vantagens.
Como a energia solar valoriza o imóvel?
Para saber como a energia solar valoriza um imóvel, é preciso compreender os benefícios desse modelo de energia como um todo. Afinal, são esses benefícios que fazem o imóvel valer mais após a aplicação de um sistema solar fotovoltaico.
Abaixo explicamos um pouco sobre os benefícios da energia solar que mais impactam na valorização do imóvel:

Redução significativa na conta de luz
Uma das principais formas pelas quais a energia solar valoriza um imóvel é reduzindo significativamente a conta de luz.
O custo de energia subiu bastante – conforme dados da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia (Abraceel), desde 2015, a conta de luz subiu mais que o dobro da inflação no mesmo período.
Com isso, é natural que principalmente o consumidor final sinta os impactos na sua residência e no seu orçamento familiar. Com painéis fotovoltaicos, no entanto, a economia de energia pode chegar a 95%.
As regiões nas quais a incidência de sol é maior se destacam, pois, além da economia, existe menos riscos de desabastecimento.

Bom retorno sobre investimento
Outro motivo pelo qual a energia solar valoriza o imóvel é que ela tem uma grande capacidade de trazer retorno aos investimentos feitos.
A economia é notada desde cedo, e, mesmo que haja um custo para instalação do sistema, rapidamente ele cobre as despesas por meio da economia gerada.
Enquanto se reside nesse imóvel, o gasto com energia será menor e poderá permitir inclusive mais melhorias na casa.

Mais facilidade e atrativos na hora de vender
Na hora de desocupar o imóvel, a valorização para venda é alta.
Isso porque os consumidores sabem que, se comprarem, economizarão na conta de luz e ainda, caso vendam futuramente, poderão pegar um bom valor ou encontrar interessados mais facilmente.
Com certeza, um anúncio de um imóvel com um sistema solar fotovoltaico chamará muito mais atenção do que um imóvel com características comuns no mercado imobiliário.

Menor risco de desabastecimento
Investir em energia solar é uma segurança para quem vai morar. Com o nível de água de alguns reservatórios diminuindo a cada dia principalmente por causa da incidência de pouca chuva, a possibilidade de racionamento de energia já é uma realidade em muitas regiões.
A situação no Brasil, que vive a maior crise hídrica em 91 anos, deixa os consumidores temerosos. A possibilidade ocorrer racionamentos é considerável.
Mas considerando um sistema de energia solar, diminui-se esse problema e risco. Na geração de energia sustentável, o consumidor não fica sem energia e é menos afetado.

Possibilidade de reduzir impacto ao meio ambiente
Com destaque para quem tem respeito ao meio ambiente como um princípio, o imóvel com energia solar se notabiliza muito.
Essa é uma forma de viver em um local que faça você se sentir bem ou de encontrar ainda mais argumentos para atingir um público diferenciado na venda.
Com menor exploração de recursos e utilizando fontes renováveis, que são inesgotáveis, o impacto ao meio ambiente é bem menor.

Vida útil longa
Os sistemas de energia solar possuem alta durabilidade e resistência. O custo para mantê-los também não é alto, pois a manutenção costuma ser simples.
Normalmente a solução tem durabilidade média de 25 anos.
Ou seja, é algo com que, após a instalação, não será preciso se preocupar com a troca por muito tempo. Depois de todos esses anos, o grau de funcionalidade dos módulos fotovoltaicos ainda permanece alto, em torno de 80%.
Por isso, é um investimento que dura longo prazo. O custo de instalação vale a pena levando-se em conta o benefício.
Possibilidade de otimizar o consumo de energia
O uso de energia solar funciona de modo que durante o dia, tudo o que é gerado passa a ser consumido instantaneamente.
No final do dia, o que sobra dessa energia volta para a rede (se for usada energia elétrica durante o dia também) ou é convertida em crédito dependendo, é claro, se o sistema for on grid ou off grid.
Esse crédito geralmente fica disponível por algum tempo, que pode durar anos, otimizando o consumo.
Além disso, quando o sistema de energia solar ocupa uma área considerável do telhado, ele melhora o conforto térmico da casa. Isso porque evita que a energia irradiada no telhado aqueça demais os ambientes, absorvendo-a. O resultado também é a diminuição do consumo de energia por itens como ar-condicionado e ventilador.
Design positivo
Curiosamente, a questão do design tem potencial de agregar muito valor ao imóvel. Geralmente as casas que têm esse sistema ficam com um desenho único.
Instalados no teto das residências, habitualmente os painéis fotovoltaicos conferem um ar moderno e de arquitetura contemporânea às casas.
Com isso, um visual totalmente diferenciado e um conceito de tecnologia se fazem presente, o que também é muito positivo para valorizar o imóvel. O sistema é funcional e tem atratividade.
Imóveis com energia solar fotovoltaicas são mais valorizados
Há estimativas de que um imóvel com sistema de energia solar chegue a valer 4 ou 6% a mais. Levando em consideração o preço total desse bem, tal adicional representa uma diferença interessante.
Imagine um imóvel que custe R$ 300 mil. Com sistema solar valorizando 6%, esse valor já sobe para R$ 318 mil. Em outros casos, a valorização pode subir ainda mais, tudo depende das características gerais do imóvel.
Sem dúvida, é um investimento que vale a pena.
Foi possível compreender como a energia solar valoriza o imóvel? Saiba mais sobre motivos para investir nesse modelo.
motivos para investir https://www.weg.net/solar/blog/7-motivos-para-investir-em-energia-solar/
Aproveite e siga o Instagram da WEG Solar para estar sempre por dentro de novidades e dicas sobre energia solar.