Qual é a vida útil de uma placa solar_

Qual é a vida útil de uma placa solar?


Os painéis solares têm se tornado uma escolha cada vez mais popular para a geração de energia sustentável. Além de ser uma opção ecológica, também oferece um retorno financeiro considerável.

Mas você já se perguntou sobre a vida útil de uma placa solar e como garantir que ela dure ao máximo possível?

Descubra isso neste conteúdo e confira dicas valiosas para a manutenção e o descarte responsável dos painéis solares.

Quanto tempo dura um painel solar?

A vida útil de uma placa solar é, em média, de 25 a 30 anos. Esse período, no entanto, pode variar conforme a qualidade do painel, condições climáticas e a manutenção proporcionada ao sistema.

Alguns painéis até podem continuar funcionando além desses prazos, embora com uma eficiência reduzida.

Manutenção regular

Cuidados para prolongar a vida útil de uma placa solar

Manter os painéis solares em bom estado é essencial para garantir um retorno do investimento e uma boa geração de energia.

Para aumentar a durabilidade, você pode realizar essas boas práticas:

  • Limpeza periódica: limpar corretamente os módulos solares é crucial para evitar o acúmulo de sujeira, resíduo ou qualquer outro tipo de obstrução que possa diminuir a eficiência do painel.
  • Manutenção preditiva: realizar inspeções periódicas para verificar o desempenho do sistema é importante. Esta prática auxilia na identificação de possíveis problemas antes que se tornem críticos.
  • Uso de softwares e tecnologias de monitoramento: utilizar tecnologias para monitorar a geração de energia e a condição dos painéis em tempo real pode ajudar na detecção precoce de quaisquer irregularidades.
  • Tipo de instalação: a qualidade da instalação dos painéis também é um fator crucial. Instalações feitas por profissionais qualificados, como os Integradores da WEG, garantem que os painéis estejam corretamente posicionados e seguros, evitando problemas futuros.

Para acessar mais dicas sobre como manter seu sistema solar sempre eficiente, consulte nosso post completo aqui.

Principais sinais de desgaste

Assim como qualquer outro equipamento, os painéis solares também apresentam sinais de desgaste ao longo do tempo.

É fundamental estar atento a esses indicativos para agir antecipadamente e evitar prejuízos.

Veja a seguir os principais sinais de desgaste das placas solares.

Perda de eficiência

Um dos primeiros sinais de que um painel solar está se desgastando é a perda de eficiência. Esse declínio é geralmente gradual, com painéis perdendo cerca de 0,5% a 1% de eficiência por ano.

Se você perceber que a produção de energia caiu significativamente, pode ser um indicativo de que parte do sistema está se deteriorando.

Danos visíveis 

Além da eficiência reduzida, danos físicos visíveis também podem indicar desgaste, como: 

  • Rachaduras no vidro: pequenas fissuras podem se formar no vidro temperado dos painéis, geralmente devido a impactos ou stress térmico. Algumas pequenas fissuras ou quebras podem não ser visíveis a olho nu, mas afetam a eficiência do sistema. 
  • Delaminação: este é o processo pelo qual as camadas do painel começam a se separar umas das outras, muitas vezes visível como áreas escurecidas ou bolhas. 
  • Corrosão: conexões e suportes de metal podem corroer com o tempo, especialmente em ambientes com alta salinidade ou poluição.

Tecnologias e materiais utilizados

Como é feita a troca e descarte das placas solares? 

A troca e descarte das placas solares são processos que devem ser realizados de maneira cuidadosa para garantir a segurança e minimizar o impacto ambiental. 

 Antes de substituir qualquer painel solar, é essencial realizar uma análise completa do sistema. Isso inclui verificar a eficiência dos painéis existentes, a integridade da estrutura de suporte, e identificar possíveis problemas em outros componentes do sistema, como cabos e inversores.  

Além disso, trocar painéis solares requer habilidade e conhecimento técnico. Recomenda-se que este processo seja realizado por profissionais qualificados para garantir segurança e evitar danos ao telhado ou a estrutura de suporte. 

Métodos sustentáveis de descarte 

Painéis solares contêm materiais valiosos que podem ser reciclados, como o vidro e o alumínio.  

Portanto, procure empresas especializadas em reciclagem de painéis solares. Estas empresas podem recuperar materiais como silício, vidro e metais, reduzindo o impacto ambiental. 

Siga as diretrizes locais de descarte de eletrônicos e resíduos perigosos para garantir que os painéis não causem danos ao meio ambiente. 

Escolha uma marca confiável para ter painéis solares mais duradouros 

Optar por painéis solares de alta eficiência e durabilidade ajuda a garantir maior produção de energia ao longo do tempo. Por isso é muito importante escolher uma marca que seja comprometida com os padrões de qualidade, como a WEG Solar, que é pioneira em soluções para energia solar no Brasil. 

Com soluções testadas para o clima brasileiro, a marca se destaca pela qualidade e durabilidade dos seus painéis solares, pois utiliza matéria-prima de primeira na fabricação. 

Quer descobrir todos os diferenciais dos sistemas fotovoltaicos da WEG? Então confira neste material as razões para optar pela marca.

Banner

Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo