Programas de subsídios e incentivos para energia solar no agronegócio
Você sabe como a energia solar no agronegócio pode trazer benefícios e vantagens por meio de programas e subsídios?
No amplo campo do agronegócio brasileiro, no qual a inovação é a chave para o crescimento sustentável, um ponto se destaca para a construção de um futuro mais eficiente e ecológico: a energia solar.
Em meio a essa jornada rumo à sustentabilidade, surgem diversos programas de subsídios e incentivos transformando profundamente a maneira como os agricultores encaram a energia nas suas operações. Mas como funcionam e quais são as vantagens?
Pensando em responder essas e outras questões, exploraremos profundamente os programas de subsídios e incentivos para energia solar no agronegócio.
Descubra como essas oportunidades não apenas reduzem custos, mas também abrem portas para um agronegócio mais lucrativo e amigo do meio ambiente.
Quais são as vantagens da energia solar para o agronegócio?
Antes de vermos os detalhes sobre os programas de incentivo, vamos abordar brevemente as vantagens da energia solar para o agronegócio. Confira!
Redução de custos operacionais
Reduz significativamente as contas de eletricidade, permitindo que os agricultores economizem em custos operacionais a longo prazo. Isso libera capital que pode ser investido em outras áreas cruciais do negócio.
Independência energética
Proporciona autonomia ao agronegócio, permitindo que as fazendas gerem sua própria eletricidade. Isso reduz a dependência da rede elétrica pública (em caso de instalação off-grid), garantindo um suprimento estável de energia mesmo em áreas remotas.
Sustentabilidade ambiental
É uma fonte de energia renovável e limpa, o que significa que não emite poluentes nocivos para o meio ambiente. Ao adotarem a energia solar, os agricultores contribuem significativamente para a redução das emissões de carbono e para a conservação do meio ambiente.
Aumento da confiabilidade
É altamente confiável e requer manutenção mínima. Isso reduz o tempo de inatividade relacionado a problemas de energia, garantindo que as operações agrícolas continuem sem interrupções (em caso de instalação off-grid).
Aprimoramento da imagem da marca
O seu uso no agronegócio não apenas beneficia financeiramente, mas também melhora a imagem da marca. Consumidores e parceiros de negócios valorizam empresas e fazendas que adotam práticas sustentáveis, o que pode levar a novas oportunidades de negócios.
Uso eficiente de terras
A instalação de painéis solares em estruturas existentes, como telhados de galpões ou áreas não utilizadas, permite o uso eficiente das terras agrícolas. Isso significa que as operações agrícolas podem coexistir harmoniosamente com a produção de energia solar.
Ficou interessado pelo assunto? Neste outro artigo da WEG, falamos mais sobre os benefícios da energia solar para o agronegócio. Acesse este link e confira.
Explorando as linhas de crédito para a energia solar

Agora, o próximo passo é compreender quais são as linhas de crédito existentes para a energia solar. Confira!
Economia verde facilita o acesso ao crédito
A ascensão da economia verde tornou mais fácil adquirir um sistema fotovoltaico devido à oferta mais ampla e acessível de linhas de crédito.
Essas opções têm se tornado favoráveis para os agentes rurais, como produtores, empresários e consumidores, graças a programas específicos que atendem às suas necessidades energéticas.
Programas de financiamento para diferentes públicos
Existem programas de financiamento para pessoas físicas, jurídicas e cooperativas. O Banco do Brasil oferece o programa “Agro Energia”, que financia projetos de energia solar para esses grupos.
A contratação é realizada em agências bancárias ou por meio da Esteira Agro, facilitando o processo de obtenção de financiamento para aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos.
Agricultura empresarial
Agricultura empresarial
Os programas de apoio à agricultura no Brasil desempenham um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável e na melhoria das condições do setor agrícola. Os programas são iniciativas que visam fortalecer diferentes aspectos da produção agrícola, cada uma com um foco específico para atender às diversas necessidades dos produtores rurais. Cada programa atende a diferentes necessidades e categorias de produtores:
Famílias agricultoras
Por fim, no contexto das famílias agricultoras, o Pronaf Bioeconomia é uma linha de crédito indicada a pequenos produtores rurais para investimento na utilização de tecnologias de energia renovável.
Incentivos fiscais da energia solar
Além das vantagens intrínsecas da tecnologia solar, os consumidores que investem em energia solar desfrutam de benefícios fiscais significativos. A seguir, vamos explorar cada um deles.
Desconto no IPTU
Também conhecido como IPTU Verde ou IPTU Amarelo, este benefício varia conforme as leis municipais e pode chegar a 100% do valor do imposto. No entanto, para usufruir deste desconto, é necessário verificar as condições junto às autoridades locais.
Isenção de PIS/COFINS
A Lei Federal n.º 13.169/2015 isenta os consumidores desta cobrança. No entanto, a energia retirada da rede durante períodos noturnos ou em dias nublados e chuvosos estará sujeita a tarifas normais.
Isenção de ICMS
Por último, mas não menos importante, esta é uma isenção válida apenas para a energia produzida e convertida em créditos na concessionária.
Nesse cenário, ela varia de acordo com as leis estaduais e não se aplica à energia consumida.
Conheça a energia solar da WEG
Como observamos ao decorrer do conteúdo, a energia solar para o agronegócio é um ponto que ganha cada vez mais relevância no setor agro.
Para os agricultores que desejam aproveitar essas oportunidades, a orientação especializada dos integradores da WEG é inestimável.
Eles não apenas oferecem expertise técnica, mas também ajudam a personalizar soluções solares que se alinham às necessidades específicas de cada fazenda.
Ao entrarem em contato com os integradores da WEG, os agricultores estão dando o primeiro passo rumo a um futuro mais lucrativo, sustentável e energeticamente eficiente para o agronegócio brasileiro.
A energia solar não é apenas uma tendência, é uma necessidade. Ao abraçarem esses programas de subsídios e incentivos, os agricultores estão não apenas transformando as suas fazendas, mas também contribuindo para uma revolução energética que beneficiará todo o agronegócio brasileiro.
Quer saber mais sobre como investir em energia solar? Acesse o nosso guia completo sobre o assunto!