Energia solar e eólica: diferenças, vantagens e panorama no Brasil
No cenário das energias renováveis, a energia solar e a energia eólica se destacam como as principais alternativas sustentáveis para a geração de eletricidade.
Ambas possuem características únicas e vantagens específicas, sendo fundamentais na transição para uma matriz energética mais limpa.
Neste artigo, vamos explorar como cada uma delas funciona, suas principais diferenças, vantagens, o panorama do mercado brasileiro e qual tipo de instalação é mais indicada para diferentes contextos.
Como funciona a energia solar e a eólica?
A energia solar é gerada a partir da luz do sol. Esse processo ocorre por meio de módulos fotovoltaicos, que convertem a radiação solar em eletricidade.
Esses módulos são compostos por células solares feitas de materiais semicondutores. Quando a luz solar incide sobre essas células, os elétrons são excitados e geram uma corrente elétrica.
Sendo assim, um sistema de energia solar é composto por módulos fotovoltaicos, um inversor que converte a corrente contínua (CC) gerada pelos módulos em corrente alternada (CA) utilizada pelos aparelhos elétricos, e, opcionalmente, sistemas de armazenamento de energia, como baterias.
Já a energia eólica, por sua vez, é gerada a partir do movimento do ar e da força dos ventos, que movimentam as turbinas eólicas.
Portanto, o vento move as hélices da turbina eólica, convertendo a energia cinética do vento em energia mecânica. Esse movimento aciona um gerador que transforma a energia mecânica em energia elétrica.
Quais são as principais diferenças entre essas duas energias renováveis?
Enquanto a energia solar utiliza módulos fotovoltaicos para captar a luz do sol, com sua eficiência geralmente entre 15 a 22%, já a energia eólica depende de turbinas eólicas movidas pelo vento, que podem converter entre 30% e 45% da energia cinética do vento em eletricidade.
Mas cada tecnologia tem seus próprios componentes e métodos de instalação. Entre as principais diferenças, podemos citar:
- Espaço necessário: as usinas solares ocupam grandes áreas de terra plana para a instalação dos módulos, mas por outro lado os módulos podem ser instalados em telhados, terrenos, enquanto as turbinas eólicas devem ser instaladas em grandes áreas abertas, incluindo áreas marítimas.
- Variabilidade: a produção de energia solar é influenciada pela disponibilidade de luz durante o dia e as condições climáticas, enquanto a energia eólica depende da constância e intensidade dos ventos.
- Custo de instalação e manutenção: no caso da energia solar, o custo inicial de instalação de painéis solares tem diminuído nos últimos anos, tornando-se mais acessível. A manutenção é relativamente baixa, com vida útil de 20 a 30 anos. Já a energia eólica a instalação é mais cara, especialmente em grande escala, devido à infraestrutura necessária. A manutenção pode ser mais complexa devido ao tamanho das turbinas e às condições climáticas.
Energia solar x energia eólica: qual a mais vantajosa?

A verdade é que não é possível dizer qual das duas energias é mais vantajosa e compará-las diretamente. Ambas possuem inúmeras vantagens e a escolha entre elas vai depender do local de instalação, principalmente.
Em regiões com bastante sol, a energia solar tende a ser mais eficiente, enquanto em áreas com ventos fortes e constantes, a energia eólica pode ser mais vantajosa.
A seguir, você pode conferir as vantagens de cada uma:
Vantagens da energia solar

- Abundância: o sol é uma fonte de energia praticamente inesgotável.
- Baixa manutenção: os módulos fotovoltaicos requerem pouca manutenção após a instalação.
- Alta durabilidade: sistemas solares podem durar cerca de 25 anos.
- Modularidade: pode ser escalada facilmente desde pequenas instalações residenciais até grandes usinas solares.
- Impacto ambiental: geração de eletricidade sem emissão de gases poluentes.
As usinas solares também podem ser instaladas em regiões marítimas, conhecidas como usinas solares flutuantes. Elas são instaladas em corpos d’água, como reservatórios, lagos, rios e até mesmo em mares, oferecendo várias vantagens sobre as usinas solares convencionais em terra.
A energia solar é amplamente utilizada em Geração Distribuída (GD), especialmente em sistemas de telhado residenciais, comerciais e industriais.
Isso ocorre porque os painéis solares podem ser instalados em pequenas superfícies, como telhados ou terrenos, sem a necessidade de grandes áreas.
Além disso, os sistemas fotovoltaicos modulares permitem escalabilidade, ou seja, podem ser ajustados de acordo com as necessidades de cada usuário.
O retorno sobre o investimento também é atraente para consumidores que buscam reduzir sua dependência da rede elétrica.
Leia também: Como a energia solar diminui o impacto ambiental?
Vantagens da energia eólica

- Eficiência em áreas com ventos constantes: alta eficiência em regiões com ventos fortes e constantes.
- Espaço multifuncional: as terras ao redor das turbinas podem ser usadas para agricultura ou pecuária.
- Redução de custos: os custos de produção têm diminuído significativamente com o avanço da tecnologia.
- Energia limpa: sem emissões de CO2 durante a operação.
- Grande capacidade de geração: uma única turbina eólica pode gerar uma quantidade significativa de energia elétrica, especialmente em parques eólicos.
- Utilização de áreas específicas: pode ser instalada em áreas remotas ou em alto mar, onde o impacto visual e ecológico é minimizado.
A energia eólica, ao contrário da energia solar, é mais difícil de viabilizar em Geração Distribuída (GD). As turbinas eólicas para uso residencial ou comercial geralmente requerem ventos constantes e fortes, o que pode não ser viável em áreas urbanas ou suburbanas.
Além disso, as turbinas eólicas ocupam mais espaço e são mais difíceis de instalar em pequenas propriedades.
Por essas razões, a GD de energia eólica é menos comum, sendo a Geração Centralizada (GC), com grandes parques eólicos, a aplicação mais viável para essa tecnologia.
Energia solar e eólica: complementaridade energética
As energias solar e eólica podem se complementar devido às suas características intermitentes, mas diferentes. Isso é conhecido como “complementaridade energética”.
Diferença nos picos de produção
Energia solar: a produção de energia atinge o pico durante o dia, quando há luz solar disponível, principalmente em horários de maior insolação, geralmente no meio do dia.
Energia eólica: o vento, dependendo da localização, costuma ser mais forte à noite ou durante a madrugada, quando a energia solar não está disponível. Em muitas regiões, a velocidade do vento tende a ser mais constante ou intensa durante a noite e em estações mais frias, como o inverno.
Essa diferença no padrão de produção pode ser uma vantagem, permitindo que as duas fontes juntas ofereçam uma geração de energia mais contínua ao longo do dia e da noite.
Variabilidade sazonal
Energia solar: a produção de energia solar tende a ser maior no verão, quando os dias são mais longos e a incidência solar é maior.
Energia eólica: em muitas regiões, a energia eólica pode ter picos de produção no outono e no inverno, quando os ventos são mais fortes. Isso compensa a menor geração solar durante esses períodos.
Dessa forma, a variabilidade sazonal dessas energias pode se equilibrar, proporcionando uma oferta mais estável ao longo do ano.
O mercado de energia renovável no Brasil
O Brasil tem investido significativamente em energias renováveis, com destaque para a energia solar e eólica. O país possui um grande potencial para ambos os tipos devido às suas condições naturais favoráveis.
A energia eólica no Brasil tem ganhado grande relevância, especialmente nas regiões Nordeste e Sul. O Nordeste, em particular os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí, possui condições ideais para geração de energia eólica devido à presença de ventos constantes e fortes, especialmente na faixa costeira.
Já no Sul, estados como o Rio Grande do Sul também têm investido em parques eólicos, aproveitando os ventos fortes e frequentes que caracterizam a região.
Investimentos contínuos estão sendo feitos para expandir a capacidade instalada de ambos os tipos de energia, refletindo a transição energética que vai muito além da produção de energia.
Com o avanço das tecnologias e a redução dos custos, o futuro da energia renovável no Brasil é promissor, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e econômico. Portanto, a previsão é que nos próximos anos se torne cada vez mais comum o uso dessas fontes de energia renováveis.
Gostou de saber mais sobre a energia solar e a eólica? Aproveite e inscreva-se em nossa newsletter, clicando aqui, para receber conteúdos como este direto no seu e-mail.