Tipos de bateria solar: Como escolher a melhor para o meu projeto?
Você sabia que existem diversos tipos de bateria solar e que é preciso conhecer as características de cada uma delas para escolher aquela que melhor se aplica no seu painel fotovoltaico?
Por isso, neste conteúdo, iremos mostrar quais são, o que é esse equipamento em si e as funções de cada alternativa disponível para ajudar você no momento de definir qual é a melhor opção para as suas placas. Confira agora.

Para que servem e quais são os modos de trabalho das baterias solares?
Antes de falar dos tipos de bateria, cabe explicar a importância desse acessório. A ferramenta, como o próprio nome diz, é o local em que a energia ficará armazenada para assim poder ser utilizada no abastecimento do ambiente.
Ela pode ter dois modos de trabalho:
- On-grid/Híbrida (ou seja, funcionar em conjunto com a rede elétrica).
- Off-grid (um sistema autônomo).
Na hora de implementar, é muito importante pensar em qual dos dois modos vale mais a pena para a sua construção. Nós explicamos um pouco mais a seguir.
Baterias off-grid
As baterias off-grid são aquelas que armazenam energia que pode ser usada durante o dia ou não. Quando não aproveitada, ela acaba por funcionar como uma espécie de reservatório, podendo ser utilizada depois.
Quando a utilização não se dá por completo durante o dia, o equipamento garante que possa ser usada à noite, por exemplo. Desse modo, o sistema não está ligado à rede elétrica. Tudo funciona a partir do que é armazenado.
Então, se durante o projeto a intenção não for ter abastecimento alternativo, é preciso pensar com muita cautela que tipo de aparelho dará conta da demanda.
Baterias on-grid/híbrida
Já as baterias on-grid se diferem por permitir que se tenha reservas híbridas. Ou seja, ele vai funcionar tanto com o armazenamento de energia quanto ligado à rede elétrica.
Pode ser uma boa solução para quem busca maior segurança em todos os momentos. Se em determinada hora não houver autonomia de luz captada pelos painéis fotovoltaicos, entra a opção de energia da rede.
Tipos de bateria
Agora vamos falar dos tipos de bateria disponíveis atualmente no mercado. São diferentes tipos construtivos, confira.
Bateria de chumbo-ácido
No mercado, é muito comum ouvirmos falar dela como bateria selada, sendo que é uma das mais frequentes. Talvez isso se dê pelo custo – costuma ser mais econômica.
O grande ponto é que normalmente sua vida útil costuma ser menor. Logo, vale a pena pensar no custo x benefício como um todo e na durabilidade do produto, assim como no tipo de tecnologia empregada.
Existem diversos tipos de baterias de chumbo-ácido, mas os dois mais comuns são AGM e em gel. A tecnologia AGM é selada e totalmente livre de manutenção. Por sua vez, a tecnologia em gel exige mais cuidados em manutenção e operação, pois ela pode degradar rapidamente com o mau uso.
Geralmente, a bateria selada é mais utilizada em veículos de transporte, como carros e motos, e em sistemas de nobreak. Apesar da grande adesão a essa tecnologia por ter um baixo custo, trata-se de um material tóxico que exige um cuidado especial no descarte e na reciclagem.
Em sistemas solares, a tecnologia chumbo-ácida selada é mais utilizada em sistemas off-grid de pequeno porte, como estações de monitoramento e sensoriamento, e em bombeamentos de pequeno porte.
Bateria de íon de lítio
Como o nome sugere, esta bateria utiliza íons de lítio para converter a energia em eletricidade. É outro princípio de funcionamento.
A durabilidade dela é muito boa, e o custo vem se reduzindo na última década. Pelo lado técnico, é bem avaliada no que se refere à densidade de carga, à segurança e à performance.
Porém, já apresenta algumas diferenças em relação à anterior. Enquanto a bateria de chumbo-ácido suporta melhor sobrecargas, esta não.
Apesar disso, esse é o tipo mais utilizado para sistemas solares de médio e grande porte em termos de custo-benefício pois são mais duráveis, diminuindo a necessidade de troca ou reposição frequente como as de chumbo-ácido.
Bateria de níquel
São compostas por materiais como o níquel, cádmio, cloreto de sódio e o ferro. A segurança, do ponto de vista químico é considerável e chega ainda a ser superior ao de outros tipos.
Anteriormente ao uso amplo das baterias de lítio em sistemas eletrônicos como computadores e celulares, essa tecnologia era utilizada. No entanto, foi perdendo espaço para o lítio pois a bateria de níquel possui uma grande desvantagem: a memória de carga.
Em outras palavras, era a famosa bateria que “viciava”, ou seja, degradava muito rapidamente se não carregada e descarregada de maneira adequada.
Além disso, outro grande fator relevante para entrar em desuso foi o fato de ter componentes altamente tóxicos, sendo proibida em diversos países.
Bateria de fluxo
De modo diferente, o princípio de funcionamento da bateria de fluxo é mais inovador. Não é à toa que elas têm sido vistas como boas opções para sistemas de energia renováveis de grande porte, porém ainda é uma tecnologia em desenvolvimento.
Basicamente as cargas elétricas nelas ficam “dissolvidas” em soluções líquidas, com uma membrana fazendo a separação.
Não existe emissão de poluentes nesse equipamento, e ainda ele apresenta tolerância a sobrecargas, algo que não é muito bem suportado pelas de lítio.
Em contrapartida, elas demandam sensores, bombas e controle mais intensos quando comparadas aos modelos anteriores. Por isso, todo o sistema deve ser avaliado para determinar a viabilidade de tê-la considerando esses aspectos.
Bateria OPzS
A vida útil da bateria OPzS é de mais de 10 anos, o que confere a ela uma aceitação entre os consumidores.
Entretanto, ela requer um local de armazenamento adequado. É preciso avaliar cuidadosamente onde será instalada, pois libera gás.
Cabe analisar, portanto, não só custo X benefício, mas toda a estrutura da região em que será colocada para saber se ela se encaixa bem ao espaço.

Como escolher a melhor opção para o meu projeto?
Isso depende muito das necessidades de cada projeto. Não existe uma resposta pronta para toda situação, e o melhor varia conforme o contexto.
Também é bom lembrar que a própria incidência de sol em uma região, se ela é mais baixa ou não, influencia na escolha.
Se a demanda do local for muito grande, poderá ser necessário contar com mais aparelhos para não precisar de um sistema on-grid. Então a análise de viabilidade X custo deve ser feita sempre caso a caso.
O importante é que sejam selecionados equipamentos de qualidade e que, principalmente, sejam instalados corretamente. É preciso cuidar também para que ela não apresente avarias durante seu uso, por isso a manutenção preditiva é essencial.
Conseguiu entender basicamente as principais diferenças entre os tipos de bateria solar? Quer se manter informado sobre as notícias do mercado de energia solar?
Assine a newsletter da WEG Solar e receba mensalmente diversas informações direto na sua caixa de entrada. Inscreva-se aqui!