Veja como os drones auxiliam na criação de um projeto de energia solar
Você trabalha com projeto de energia solar e precisa saber como simplificar o esforço na hora de instalar os painéis?
A boa notícia é que hoje, com toda a modernidade e tecnologia disponíveis, existem opções práticas para facilitar essa tarefa tanto em projetos comerciais como residenciais.
Tais recursos permitiram tornar a realização do processo mais rápido e de alta qualidade. Os drones são um ótimo exemplo das novas opções que alteraram para melhor essa dinâmica de serviço.
Quer entender como e quais são as vantagens de apostar neles para transformar o seu dia a dia? Confira a seguir.

Como um drone pode ser utilizado em um projeto de energia solar?
Em primeiro lugar, é útil explicar em quais fases o drone pode auxiliar na realização de um projeto fotovoltaico.
A principal função desse elemento nessa questão é fotografar ou filmar o local em que será instalado um painel. Igualmente é possível obter um overview (uma visão global) de todo o cenário ao redor para analisar o que provavelmente pode interferir na performance da placa.
Se houver, para citar uma hipótese, algum muro alto ou obstáculo barrando a chegada total do sol no ponto em que se deseja fazer a instalação, o nível de captação de energia poderá ficar comprometido.
Então, ao se visualizar tudo com mais detalhes, é possível adaptar e evitar entraves. Outra aplicação é na hora de verificar como ficou o serviço feito, como iremos comentar mais adiante.

Principais benefícios dos drones em um projeto de energia solar
O drone é um aliado do profissional que trabalha com projeto de energia solar por proporcionar, além de toda a comodidade, uma visão muito mais ampla da área em que o processo será executado.
Sem ele, a dificuldade para analisar adequadamente toda a região é muito maior. Mas existem também vantagens relativas a tempo, o que impacta até no volume de serviço que essa pessoa consegue absorver.
Se você se torna capaz de atender um volume maior, sem comprometer a qualidade, você se torna mais competitivo. Sem contar que toda essa qualidade surte referências positivas entre os clientes, que indicam profissionais de confiança a outros.
Abaixo separamos os principais benefícios de maneira mais detalhada para que você possa compreender.
Maior precisão no projeto de energia solar
Com um drone, o instalador consegue estudar com muito mais precisão o espaço para aplicação do projeto de energia solar.
Depois de instalado, aliás, o mesmo processo pode ser repetido para conferir se tudo foi colocado adequadamente. Obviamente, isso também proporciona economia.
Quando medido manualmente, nem sempre é possível garantir que todas as informações serão corretas. Pequenos desvios podem acontecer, e assim a qualidade não é a mesma. Em outros casos, um serviço mal calculado pode exigir que algo seja refeito, o que gera mais custos (ou prejuízo ao profissional).
Melhor análise para definir o posicionamento das placas
Por meio da modelagem 3D, a partir das imagens coletadas, uma avaliação mais minuciosa do local disponível para instalação pode ser feita.
Isso porque é preciso saber exatamente onde colocar cada placa para que não haja problemas no funcionamento nem perda do rendimento.
Com o drone, o integrador consegue analisar o local em que bate mais sol e assim posicionar o painel estrategicamente para captar mais energia e gerar melhor desempenho e economia no dia a dia de quem vai utilizá-lo.
A eficiência do projeto de energia solar e seus resultados assim se tornam muito maiores para o consumidor.
Mais agilidade e produtividade
Um dos benefícios de toda essa facilidade é um trabalho mais ágil. Imagine o quanto de tempo você economiza, como instalador, podendo ter certeza das medidas de telhados e também de todos os dados que são geralmente colhidos em uma visita prévia ao local com as fotos que tirar pelo drone!
Essa agilidade permitirá que você entregue ao seu consumidor o projeto de modo muito mais rápido. Isso aumenta a sua satisfação, diminui o seu esforço e pode permitir que você libere mais tempo para pegar novos trabalhos.
Sua capacidade de atendimento se torna, então, muito maior e sem abrir mão da qualidade (muito pelo contrário: elevando-a).
Redução de acidentes
Outra grande vantagem de trabalhar com o auxílio dessa ferramenta é o menor risco de acidentes.
Infelizmente, por mais cuidado que se tome, é sempre um tanto quanto delicado o trabalho que envolva altura. Durante uma visita comercial, o integrador tem o desafio de muitas vezes subir em locais que nem sempre tem, inclusive, uma estrutura confiável.
Por outro lado, nem todos os profissionais se sentem bem confortáveis com isso. As chances de queda, desequilíbrio ou qualquer problema relacionado a esse fator são muito preocupantes.
Já com o drone, essa preocupação não existe, e a segurança é consideravelmente superior.

Torne-se um integrador da WEG
Agora que você já sabe as vantagens de investir nesse aparelho como um auxiliar, cabe chamar atenção para a constante necessidade de buscar o que há de mais moderno e excelente no mercado.
Trabalhar com produtos e soluções de qualidade é tão importante quanto se especializar e buscar inovação para a rotina de trabalho.
Caso seja um integrador já habilitado e queira trabalhar com os produtos da WEG, busque um representante e saiba hoje mesmo como você pode agregar esse diferencial em seu portfólio.
Temos equipamentos específicos, kits completos e soluções modulares que atendem as necessidades de vários tipos de negócio.
Conseguiu entender como os drones auxiliam na criação de um projeto de energia solar? Aproveite e veja também onde comprar nossas soluções!