Sistema Fotovoltaico on-grid e off-grid: saiba as diferenças e as vantagens de cada tipo
Se você está procurando opções para incluir painéis solares no seu imóvel, é importante entender como funcionam os sistemas fotovoltaicos on-grid e off-grid.
Eles são formas de captação de energia solar que apresentam diversas diferenças e vantagens que variam conforme as suas necessidades.
Entenda o que são, como funcionam e quais são os benefícios do sistema fotovoltaico on-grid e do off-grid nos tópicos abaixo. Confira agora!

O que é um sistema fotovoltaico on-grid?
On-grid significa “com grade/rede” e ganha esse termo por ser um sistema fotovoltaico conectado à rede pública. Assim, a sua geração de energia e a companhia elétrica da sua região estarão integradas para que não haja falta nem desperdício de eletricidade.
Isso significa que, quando a sua unidade produzir mais energia do que o consumido, essa sobra será enviada para outros lugares.
Nesse caso, você recebe créditos de energia para serem utilizados em até cinco anos. Eles também podem ser usados em qualquer unidade fotovoltaica que estiver em seu nome.
Já quando a sua geração de energia não for o suficiente para alimentar toda a demanda de eletricidade, você consegue utilizar a da companhia elétrica. Dessa forma, a sua conta de luz reduz consideravelmente, e isso ainda ajuda a não sobrecarregar a rede pública.
Tudo isso é feito por meio da captação realizada pelos painéis solares, que são os mesmos para o sistema fotovoltaico on-grid e off-grid.
Em seguida, a energia gerada passa pelos inversores que deixam os sistemas em harmonia e convertem a energia das placas de corrente contínua para corrente alternada. Isso permite que você utilize essa energia nos seus aparelhos domésticos, através das tomadas.

Quais são as vantagens do sistema fotovoltaico on-grid?
Essa é uma excelente alternativa para residências ou empresas construídas em regiões urbanas. Isso porque o sistema on-grid proporciona uma diminuição na conta de luz, no abastecimento da rede pública e na geração de poluição ambiental.
Além disso, outras vantagens encontradas nessa opção são:
- custo de aplicação consideravelmente baixo;
- não necessita de muito espaço para a implementação;
- tem suporte técnico da rede pública;
- conta de luz reduzida em até 95%;
- alta eficiência e entrega de energia.
Essa é uma opção mais equilibrada na qual, a princípio, é possível consumir tudo o que é gerado, proporcionando mais sustentabilidade para a sua empresa ou a sua casa.

O que é um sistema fotovoltaico off-grid?
Neste sistema, o conceito é de não estar conectado a uma rede; por isso, o termo “off-grid”. Ou seja, possui um funcionamento autônomo, sem ajuda de abastecimento via companhia elétrica.
Ele utiliza bancos de baterias estacionárias para armazenar toda a eletricidade excedente da produção gerada pelos painéis solares. Portanto, tudo o que você não consumir ficará guardado nesses bancos.
Assim, mesmo que o seu sistema não esteja funcionando ou gerando energia, à noite por exemplo, você consegue ter luz e eletricidade.
Esse sistema utiliza inversores eletrônicos, assim como o sistema fotovoltaico on-grid. Então, após a captação de energia, você consegue consumi-la normalmente.
O que sobra já será armazenado com uma corrente alternada, facilitando o processo de utilização. Assim, à noite ou durante dias chuvosos e nublados, a sua casa ou a sua empresa se mantém alimentada de eletricidade.
Mas é importante ressaltar que os bancos de baterias estacionárias contam com um controlador de carga para proteger o equipamento, evitando queimá-lo ou produzir curto-circuito.

Quais são as vantagens do sistema fotovoltaico off-grid?
Por não ter a assistência de uma rede pública, esse sistema é mais indicado para ser implementado em lugares remotos, como as áreas rurais ou de difícil acesso. Assim, você não precisará pagar nenhuma conta de luz e dependerá apenas da radiação solar.
Com a armazenagem de energia, você garante eletricidade por muito mais tempo. Mesmo o seu investimento sendo mais elevado, por precisar dos bancos de baterias estacionárias, o sistema consegue atender bem a demanda de casas que não consomem um alto nível de eletricidade.

Como escolher entre o sistema fotovoltaico on-grid e off-grid?
Para você saber qual é o mais indicado no seu caso, é necessário realizar uma avaliação estrutural do local da instalação, além de entender as questões geográficas e técnicas.
É preciso fazer isso para estabelecer um parâmetro confiável e implementar um sistema seguro e que atenderá as suas demandas.
O mais importante é entender que o sistema fotovoltaico on-grid e off-grid possuem diversos benefícios semelhantes. Exemplos disso são:
- gestão de custos;
- independência;
- segurança;
- sustentabilidade.
Em ambos os casos, a conta de luz reduz ao máximo. O nível de autonomia é muito maior, você controla o quanto gastar de energia. Além disso, não corre o risco de ter “gato” na sua eletricidade e ainda produz pouco ou zero poluição ambiental.
As placas fotovoltaicas disponíveis no mercado possuem garantia de 25 anos geralmente. Mesmo após esse período, elas mantêm a sua capacidade de geração em, no mínimo, 80%.
Isso reflete na potência do seu retorno financeiro, que normalmente acontece em um período médio de 4 anos para o sistema on-grid.
Mas lembre-se de que o ideal é pedir para um especialista fazer as avaliações necessárias para entender se é o sistema fotovoltaico on-grid ou off-grid o mais indicado para você.
Então, que tal contar com a ajuda de um especialista da WEG Solar? Referência em energia solar no Brasil, a WEG possui profissionais em todo o território nacional que podem lhe ajudar nessa escolha.
Para encontrar o mais próximo de você, basta clicar aqui.