Quais são as peças que compõem um kit de energia solar?
O mercado de energia solar está conquistando cada vez mais adeptos devido a vantagens como: retorno garantido, não poluir o meio ambiente, ser fácil de instalar e barato de manter.
Mas, esse universo possui diferentes detalhes que necessitam de atenção. Por exemplo, você sabe qual é a importância e quais são as peças que compõem um kit de energia solar?
É analisando e montando o kit da forma correta que você conseguirá adquirir um sistema fotovoltaico potente e uma dimensão do investimento feito. Mas, para isso, é preciso entender e identificar a função de cada fator presente no kit de energia solar.
Vamos explicar tudo o que você precisa saber. Preparado? Então, vamos lá!

O que é um kit de energia solar?
Para implementar um sistema fotovoltaico, é necessário ter um conjunto de peças para ser possível captar a energia do sol por meio dos painéis solares. É exatamente essa composição de várias peças que definem um kit de energia solar.
É ele que garante uma perfeita produtividade e efetividade no funcionamento do sistema. Por isso, quando for montar o seu kit, é importante saber quais são as melhores e mais indicadas peças para você incluir no seu sistema e instalar as suas placas fotovoltaicas sem erros.
Tipos de kit para geração de energia solar
Um kit de energia solar varia conforme o tipo de sistema escolhido. Isso porque cada um possui uma finalidade específica, então, os materiais mudam para atender à necessidade daquela geração de energia.
Mas os principais sistemas são o on-grid e o off-grid, que você vai conhecer suas especificações, necessidades e demandas logo abaixo.
On-grid
Este sistema fotovoltaico funciona conectado com uma rede pública. Por conta disso, quando você consome mais energia do que a produzida, você pode utilizar a eletricidade oferecida pela rede pública.
Quando é gerada mais energia do que a necessária, você ganha créditos de compensação da instituição da sua região para usar em até 5 anos. É um sistema muito utilizado em áreas urbanas, pois assim conseguem economizar na conta de luz e ter mais comodidade.
Para instalar e realizar o processo do sistema on-grid, as peças necessárias são: painéis solares, estruturas de fixação, protetores de surto, cabeamento e inversor.
Off-grid
Já no sistema fotovoltaico off-grid, a rede pública não é utilizada, é um processo autônomo e autossustentável. Então, para ter energia solar o suficiente no dia a dia, é feito um armazenamento da captação que não é consumida.
Dessa forma, é gerado um fornecimento de eletricidade que pode ser utilizado inclusive durante a noite ou em dias muito nublados. Ele é normalmente utilizado em zonas rurais ou áreas de difícil acesso.
Mas, para isso, é preciso algumas peças para montar o sistema off-grid, como: painéis solares, estruturas de fixação, cabeamento, baterias para armazenamento, inversor autônomo e controladores de carga.
Por precisar de mais componentes, este sistema sai com um investimento mais alto em geral.

Peças que compõem um kit de energia solar
Para implementar o sistema on-grid e o off-grid, há ainda alguns kits fundamentais para a geração de energia solar. Eles podem ser reconhecidos por três blocos, sendo eles:
- Bloco gerador: composto por painéis solares, estrutura de suporte, protetores de surto, cabos e conectores.
- Bloco de condicionamento de potência: possui inversores e controladores de carga.
- Bloco de armazenamento: composto pelas
Ambos os sistemas necessitam dos blocos geradores e dos condicionadores de potência. Porém, apenas o off-grid utiliza as baterias e os controladores de carga. Para conhecer e entender mais a funcionalidade dessas peças dentro do kit de energia solar, confira os tópicos abaixo.
Painéis Fotovoltaicos
Eles são considerados o coração dos sistemas fotovoltaicos, pois é por meio deles que se faz a captação de energia solar.
A captação acontece por meio das células fotovoltaicas que, quando são atingidas diretamente pela radiação do sol, produzem uma corrente elétrica.
Esses painéis duram mais de 25 anos e não exigem grandes manutenções. Analisar a sua inclinação no momento da instalação e realizar limpezas periódicas após instalados é necessário para que eles funcionem na sua plena capacidade.
Além disso, são bem resistentes e podem ser encontrados em diferentes materiais, como os monocristalinos, policristalinos e filme fino.
Estruturas de Suporte
O segundo item presente no bloco gerador é a estrutura de suporte. Elas funcionam como o corpo do sistema já que comportam e sustentam os painéis solares. Essa estrutura diferencia-se conforme a escolha do material, o local da instalação, além da inclinação das placas.
Você consegue encontrar estrutura tanto de composição metálica fixa como uma de angulação ajustável. Esta segunda opção é perfeita para regiões de alta produção de energia, geralmente sendo utilizada em aplicações que tenham o objetivo de produzir energia em grande escala, como fazendas solares.
Protetores de surto
Os protetores de surto também são conhecidos popularmente como disjuntores. Esses equipamentos são utilizados, como o nome já diz, para proteger o sistema em caso de surtos ou falhas elétricas.
Em um sistema fotovoltaico existem alguns desses equipamentos alocados estrategicamente em pontos críticos para a produção e distribuição de energia, principalmente na entrada e saída do inversor e na entrada de energia da casa.
Quando há algum tipo de falha elétrica no sistema, seja causada por intempéries climáticas, sinistros na rede elétrica ou mesmo defeitos de fabricação, esses equipamentos funcionam como um interruptor, que desliga o sistema para evitar maiores danos aos equipamentos e ao local de instalação.
Cabos e Conectores
Os cabos e conectores são os componentes que ligam os equipamentos ao sistema fotovoltaico por meio da corrente elétrica fazendo com que tudo funcione perfeitamente. Se houver qualquer falha ou corrosão deles, todo o sistema fica comprometido.
Para evitar isso, os cabos possuem uma dupla camada isolante para que assim tenham uma qualidade elevada e não se desgastem facilmente. Além disso, os cabos fotovoltaicos são mais resistentes aos raios UV e suportam altas temperaturas.
Já os conectores facilitam a conexão dos painéis com os inversores e apresentam travamento automático, fácil montagem e grande resistência ao desgaste. Mas tanto o modelo do cabo quanto o do conector variam conforme a escolha do sistema fotovoltaico.
Inversores Fotovoltaicos
Sem um cérebro, não tem como um sistema funcionar, não é? E os inversores fotovoltaicos fazem exatamente esse papel. Eles convertem a corrente contínua, captada pela energia solar, e a transformam em corrente alternada para ser utilizada como energia elétrica.
Com os inversores, há um sincronismo de tensão e frequência com a rede distribuidora para que assim nenhum eletrônico seja queimado. Eles também são responsáveis pelo isolamento do sistema em casos de falha ou interrupção de energia.
Eles são muito importantes, por isso precisam ser instalados corretamente. Então, nada de deixá-los expostos ao sol nem em um local de difícil acesso, pois isso dificultará a medição e os registro dos dados elétricos.
Controladores de Carga
Os controladores de carga são responsáveis por gerenciar e proteger a bateria presente no sistema off-grid. Eles controlam o processo de carga e descarga por meio da medição da tensão do inversor. Assim, a bateria dura muito mais tempo e consegue manter sua eficiência no armazenamento e na liberação da energia.
Além disso, monitoram a intensidade da corrente elétrica, equilibrando a entrega da energia quando o equipamento está próximo da sua carga máxima. Isso preserva a bateria de descarregamentos involuntários e mantém o seu funcionamento total.
Baterias
Por último, mas não menos importante, estão as baterias. Elas são o pulmão do sistema off-grid, pois são responsáveis por guardar toda a energia captada que não foi utilizada.
Assim, quando não há raios de sol durante o dia ou há um consumo de eletricidade durante a noite, os eletrônicos e a luz continuam funcionando.
Está interessado em adquirir o seu kit de energia solar ou contratar uma equipe especializada para fazer o serviço de instalação? Então conte com a WEG Solar, a referência nacional em energia fotovoltaica de qualidade.
Clique aqui para localizar um integrador para a compra e entre em contato com os nossos especialistas!