Painéis solares em telhado de casa.

De módulos a estruturas: qual o peso do sistema solar?


Ao considerar a instalação de um sistema fotovoltaico, muitas pessoas se perguntam: “Será que o meu telhado suporta o peso dos módulos fotovoltaicos?” Essa é uma dúvida comum, especialmente para quem deseja investir em energia solar sem comprometer a estrutura do imóvel.

O peso do sistema solar depende de diversos fatores, como o tipo de módulos fotovoltaicos, a estrutura de fixação e outros componentes necessários para a instalação. Neste conteúdo, vamos esclarecer quanto pesa um sistema fotovoltaico residencial, a importância da verificação estrutural e o que considerar antes da instalação.

Se você deseja saber se o seu telhado está pronto para receber módulos fotovoltaicos, continue a leitura.

Qual é o peso aproximado de uma instalação fotovoltaica em um telhado residencial?

O peso de um sistema solar pode variar de acordo com o tipo de módulos utilizados e a estrutura de suporte. Em média, os módulos pesam entre 20 e 30 kg cada, dependendo do modelo e do fabricante.

Além dos módulos, é necessário considerar o peso das estruturas de fixação, que geralmente adicionam cerca de 3 a 5 kg/m² ao telhado. Assim, um sistema fotovoltaico residencial típico, composto por 10 a 20 módulos, pode adicionar de 200 a 500 kg à estrutura da residência.

A seguir, está um cálculo aproximado:

  • Módulo fotovoltaico (2,5 m²) → 25 a 30 kg
  • Estruturas de fixação → 3 a 5 kg/m²
  • Arranjo composto por 10 módulos → 330 kg aproximado

Mesmo com esse peso, a maioria dos telhados residenciais modernos suporta tranquilamente a instalação de módulos fotovoltaicos, desde que estejam em boas condições estruturais.

Leia também: Transforme seu lar em uma casa sustentável

A importância da verificação estrutural

Antes de instalar um sistema solar, é essencial avaliar se o telhado suporta o peso adicional dos módulos e estruturas. Aqui estão alguns fatores a serem considerados:

1. Tipo de telhado

Integradores instalando painéis solares.

Diferentes tipos de telhados possuem capacidades de carga distintas:

  • Telhados de telha cerâmica ou fibrocimento → Suportam bem sistemas solares, mas exigem análise detalhada.
  • Telhados metálicos → Normalmente mais resistentes e fáceis de instalar módulos fotovoltaicos.
  • Telhados planos (lajes) → Podem precisar de reforço estrutural, especialmente para sistemas inclinados.

2. Estado da estrutura

Se o telhado for antigo ou apresentar danos estruturais, pode ser necessário reforçá-lo antes da instalação.

3. Distribuição do peso

Os módulos são distribuídos de maneira uniforme sobre o telhado, evitando sobrecarga em um único ponto.

4. Condições climáticas

Em regiões com ventos fortes, pode ser necessário um reforço extra para garantir a segurança do sistema.

A melhor maneira de garantir a segurança da instalação é contar com um profissional qualificado para avaliar a estrutura antes da montagem do sistema solar.

Leia também: Como a energia solar funciona à noite: alternativas para garantir fornecimento contínuo

O que considerar antes de instalar um sistema fotovoltaico?

Instalação de um painel solar.

Se você está pensando em adotar energia solar, leve em conta os seguintes pontos.

1. Consultar um especialista

Profissionais capacitados realizam uma análise estrutural para garantir que o telhado está apto para receber os painéis.

2. Escolher componentes de qualidade

Módulos fotovoltaicos de alta eficiência e estruturas de fixação robustas garantem segurança e durabilidade.

3. Garantir uma instalação segura

Um sistema bem instalado distribui o peso corretamente e evita danos ao telhado.

4. Avaliar a necessidade de reforço

Se houver dúvidas sobre a resistência do telhado, um reforço estrutural pode ser necessário antes da instalação.

Leia também: Energia solar por assinatura vale a pena?

Conte com a Energia Solar da WEG

Agora que você já sabe que um sistema fotovoltaico não sobrecarrega o telhado e pode ser instalado com segurança, que tal dar o próximo passo?

O peso do sistema solar é um fator importante a ser considerado antes da instalação, mas, na maioria dos casos, os telhados residenciais suportam tranquilamente os módulos fotovoltaicos.

Com uma avaliação estrutural adequada e uma instalação profissional, seu sistema solar pode ser instalado com segurança e eficiência.

A WEG é referência no setor de energia solar e conta com uma ampla rede de Integradores, que garantem um projeto seguro e eficiente para sua residência ou empresa.

Entre em contato com um Integrador WEG e descubra como transformar a luz do sol em economia para o seu dia a dia!

Com uma avaliação estrutural adequada e uma instalação profissional, seu sistema solar pode ser instalado com segurança e eficiência.

A WEG é referência no setor de energia solar e conta com uma ampla rede de Integradores, que garantem um projeto seguro e eficiente para sua residência ou empresa.

Entre em contato com um Integrador WEG e descubra como transformar a luz do sol em economia para o seu dia a dia!


Compartilhe

    Receba nossos novidades

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nosso Aviso de Privacidade. Ao continuar acessando o site você concorda com a nossa política de uso de cookies.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo