5 mitos sobre otimizadores de energia
Os otimizadores de energia são produtos que podem agregar muito valor ao funcionamento dos seus sistemas fotovoltaicos.
Com eles, é possível otimizar a energia gerada nas placas solares que são consideradas de corrente contínua (CC), tornando melhor ainda o desempenho de todo o projeto.
Porém, ainda existem muitos mitos que rodeiam o assunto. Afinal, será que eles só têm uma boa performance em alguns locais? Com as várias opções hoje existentes no mercado, é natural que, na hora de decidir qual meio usar, surjam algumas dúvidas.
Caso os seus questionamentos sejam como os que vamos trazer agora, não perca este conteúdo! Iremos explicar os principais mitos e as razões pelas quais esse investimento vale a pena! Confira a seguir!
O que são otimizadores de energia?
Em primeiro lugar, é importante esclarecer o que são otimizadores de energia e qual é a sua função. Esses produtos servem para reduzir eventuais perdas de potência em placas fotovoltaicas.

Quando eles são instalados, os painéis solares não precisam ser ligados diretamente nos inversores. Com isso, a energia é processada pelo otimizador e após direcionada ao inversor.
Diferença dos inversores String
Dentro desse universo, temos os chamados inversores String. Eles são instalados normalmente em série (compondo os módulos), podendo comportar uma grande quantidade deles. Assim, convertem a corrente contínua em alternada e atuam com alta tensão.
Os principais diferenciais desses otimizadores de energia em relação aos inversores string é que o otimizador é um equipamento utilizado em conjunto com o inversor para aumentar o aproveitamento de energia do sistema.
Mas os diferenciais vão além, e iremos mostrar um pouco deles nos esclarecimentos adiante.
5 mitos sobre os otimizadores de energia
Agora que você compreendeu basicamente o que são os otimizadores de energia, vamos desmistificar algumas questões importantes sobre eles.
1 – Os otimizadores de energia só funcionam bem em locais com sombreamento
Não necessariamente. É um tanto comum as pessoas pensarem que somente em locais com sombreamento se terá bom efeito. Isso não corresponde à realidade, pois, mesmo em ambientes claros e em telhados uniformes, o produto pode ter bom desempenho.
O que ocorre é que, quando uma área não tem sombras, o projeto de energia solar pode ser feito de modo que um lado compense outro. Geralmente, a tensão de saída pode ter redução no seu módulo e as outras tensões serem aumentadas, assim a mesma corrente é mantida.
Mesmo que pontualmente ocorram oscilações na incidência de luz, ao todo, isso pode ter pouca significância. Há que se considerar que as sombras não são iguais durante todo o dia. Por isso, um pequeno ganho de energia em certas horas não se reflete em um aumento maior o ano todo.
2 – Os otimizadores de energia terão efetividade de 100%
É preciso muito cuidado com o entendimento da função dos otimizadores de energia. Vale muito a pena investir neles, mas é necessário ter atenção às expectativas. Assim, é possível ter o retorno que se espera na medida adequada.
A instalação apropriada de todo o sistema é essencial para garantir o bom funcionamento dos módulos fotovoltaicas. Não se pode esperar que esses produtos façam tudo “sozinhos”. Todos os componentes que compõem o sistema precisam estar bem posicionados.
Importante lembrar que, com menos perda de potência, se pode gerar mais energia, o que traz custo x benefício atraente para o consumidor.
3 – Os otimizadores de energia requerem área grande de instalação
Nem sempre. Embora possam ser um pouco maiores, devido ao fato de suportar potências mais altas em um só, eles não requerem espaços grandes para instalação.
Dependendo da área que se tem, é possível projetar na quantidade ideal de módulos que caibam bem nesse espaço.
A vantagem é que o otimizador é instalado na parte traseira do módulo fotovoltaico e não ocupa grande área no sistema.
4 – Não é possível expandir um projeto com otimizador
Mito. O consumidor pode fazer isso sem problemas desde que estude o local e o redimensionamento verificando se é preciso aumentar a potência.
Outro ponto que precisa ser cuidadosamente analisado é a aquisição de otimizadores que sejam compatíveis com os que já estão ali.
O ideal é procurar módulos que sejam semelhantes entre si. Contudo, cabe sempre analisar cada projeto e o que é mais adequado.
5 – É difícil administrar a potência e o desempenho deles
Hoje em dia, a tecnologia está muito avançada em relação a esses produtos. A WEG Solar tem opções que tornam práticos tanto a instalação quanto o acompanhamento do rendimento e da performance do otimizador.
O produto mede a energia gerada pelos painéis e possibilita que o monitoramento de cada módulo seja feito em tempo real. Com isso, o consumidor tem maior confiabilidade e controle sobre a eficiência do sistema.
O gerenciamento da bateria pode ser feito de maneira integrada, e a configuração dele também é viável por aplicativo.
Foi possível entender melhor o que são otimizadores de energia e ver os principais mitos ligados a eles? Aproveite para conhecer mais sobre a WEG Solar e veja quais são todas as peças que compõem um kit de energia solar!