Quais as funções da tecla F0 na IHM-4S (Pr19)?

Segue as funções disponíveis da tecla F0, elas são programáveis através do parâmetro Pr19:

  • 0 -> Desabilitado: a tecla F0 não executa nenhuma função;
  • 1 -> Habilitação: pressionando F0 o servoconversor é habilitado, e pressionando novamente F0 o servoconversor é desabilitado;
  • 2 -> Stop: pressionando F0 aciona-se a função Stop e pressionando novamente F0 a função Stop é desabilitada;
  • 3 -> Stop Plus: pressionando F0 aciona-se a função Stop Plus;
  • 4 -> Sentido de giro: pressionando F0 alterna-se o sentido de giro de horário para anti-horário ou de anti-horário para horário.
Observação:
Caso uma das opções acima descritas for selecionada, e a mesma função estiver setada para uma entrada digital, a tecla F0 não irá atuar.
Quais as funções da tecla F1 na IHM-4S (Pr20)?

Segue as funções disponíveis da tecla F1, elas são programáveis através do parâmetro Pr20:

  • 0 -> Desabilitado: a tecla F1 não executa nenhuma função;
  • 1 -> Habilitação: pressionando F1 o servoconversor é habilitado, e pressionando novamente F1 o servoconversor é desabilitado;
  • 2 -> Stop: pressionando F1 aciona-se a função Stop e pressionando novamente F1 a função Stop é desabilitada;
  • 3 -> Stop Plus: pressionando F1 aciona-se a função Stop Plus;
  • 4 -> Sentido de giro: pressionando F1 alterna-se o sentido de giro de horário para anti-horário ou de anti-horário para horário.
Observação:
Caso uma das opções acima descritas for selecionada, e a mesma função estiver setada para uma entrada digital, a tecla F1 não irá atuar.
Quais são os modos de acesso na IHM-4S (Pr18)?

O parâmetro Pr18 define qual será o acesso disponível dos parâmetros:

  • 0 -> Livre: modo padrão permite todos os acessos possíveis;
  • 1 -> Referência de deslocamento: permite acesso aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr02, Pr04, Pr08, Pr09, Pr10 e Pr11, não permite acesso aos parâmetros do servoconversor;
  • 2 -> Referência de velocidade: permite acesso aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr05, Pr07, Pr08, Pr09, Pr10 e Pr11, não permite acesso aos parâmetros do servoconversor;
  • 3 -> IHM-4S: permite acesso a todos os parâmetros baixos da IHM-4S, não permite acesso aos parâmetros do servoconversor;
  • 4 -> Referência de deslocamento + parametrização: permite o acesso ao modo de parametrização e aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr02, Pr04, Pr08, Pr09, Pr10 e Pr11;
  • 5 -> Referência de velocidade + parametrização: permite o acesso ao modo de parametrização e aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr05, Pr07, Pr08, Pr09, Pr10 e Pr11;
  • 6 -> Referência do contador: permite acesso aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr02, Pr04, Pr05, Pr07, Pr10 e Pr11;
  • 7 -> Referência do temporizador: permite acesso aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr02, Pr04, Pr05, Pr07, Pr08 e Pr09, não permite acesso aos parâmetros do servoconversor;
  • 8 -> Referência de deslocamento + referência do contador: permite acesso aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr02, Pr04, Pr10 e Pr11, não permite acesso aos parâmetros do servoconversor;
  • 9 -> Referência de deslocamento + referência do temporizador: permite acesso aos parâmetros baixos da IHM-4S exceto Pr02, Pr04, Pr08 e Pr09, não permite acesso aos parâmetros do servoconversor.
Observação:

  • As opções 6, 7, 8 e 9 somente ficam visíveis quando o modo de operação do servoconversor está configurado para placa POS-1 (P028=0003);
  • Os parâmetros baixos são os parâmetros Pr00 ao Pr13.
O que fazer quando existe interferência eletromagnética?
  • Quando a interferência eletromagnética gerada pelo servoconversor for um problema para outros equipamentos, utiliza fiação blindada ou protegida por conduite metálico para a conexão saída do servoconversor para o servomotor;
  • Conecte a blindagem em cada extremidade ao ponto de aterramento do servoconversor (X5: 1) e a carcaça do servomotor (através do conector de potência);
  • A fiação de saída do servoconversor para o motor deve ser instalada separada da fiação de entrada bem como da fiação de controle e sinal.
Como instalar o cartão posicionador (POS-01)?

Este cartão sempre que possível deve vir instalado de fábrica, pois é necessário a substituição do painel frontal. Caso seja necessário instalar este cartão posteriormente, seguir os seguintes passos:

  • Retire a tampa frontal e a tampa lateral direita do servoconversor;
  • Substitua os parafusos da CCA-1 (cartão de controle) localizados acima do conector X15 pelos espaçadores metálicos de fixação do cartão posicionador;
  • Instale o cartão posicionador no conector X15 e fixe-o nos espaçadores metálicos;
  • Coloque a tampa lateral direita e a nova tampa frontal.
  • 1
  • ...
  • 76
  • 77
  • 78
  • ...
  • 272
WEG S.A.